組織がどのぐらい優れているかは、そこで働く人々によって決まります。エンジニアは、人々の暮らしを変える明日のイノベーションを推進するために働きます。最先端機能を現実のものにすべくテクノロジーを前進させています。これこそが技術系企業の力の源泉です。接続などの電気部品の設計と開発に伴う複雑さは増すばかりです。エンジニアは膨大なストレスにさらされていますが、たいてい難局を乗り越えます。
相互接続分野における継続的な進歩を確実に推進するために、モレックスは、組織のあらゆるレベルでエンジニアリングの能力と専門知識を常に強化しています。
モレックスには、スキルの構築とチャンスの増大を信じています。エンジニアはしばしばキャリアをインターンとしてスタートし、卒業後にモレックスに入社することでキャリアを追求します。キャリアを積み重ねるにつれ、様々な専門分野の経験豊かな専門家になります。通常、新しい製品の設計や新規プロセスの開発には障害がありますが、エンジニアは問題解決のマインドセットで課題にアプローチする訓練を受けることで、その障害をより容易に克服して結果を出せるようになります。さらに大切なことに、モレックスのエンジニアは、互いにまた顧客との協力することで、それぞれの経験や視点を組み合わせて活用することを奨励されます。その結果として、しばしば未来のニーズに対処できるようにチューニングした技術開発の道が開かれます。