執筆者:Anupam Mohanty
ネットワーク設計および最適化担当シニアマネージャー
ダイナミックなグローバル市場におけるサプライチェーンの位置づけは、従来のコスト重視の仕組みから競争優位性を発揮する大きな要因へと進化しました。サプライチェーンネットワークをインテリジェントに最適化することで、グローバルな複雑性を戦略上の圧倒的な強みへと転換できます。
製造から納品までのすべての製品プロセスには、大きな複雑性や多大なコストが発生する可能性があります。相互に繋がったグローバルネットワークでは、スピードと信頼性を求める顧客の要求を満たすことが不可欠になっています。こうした状況は、企業のグローバルな存在感を確保しそれに対応する在庫および物流アプローチを形成するための重要な意思決定に、大きな不確実性を生じさせます。この不安定な状況を生き抜くために、企業は重要な問いに向き合う必要があります。それは、「どうすればこれらの重要な意思決定を自信を持って下すことができるのか?」という問い掛けです。
その答えは、サプライチェーンネットワークの最適化、つまり従来の事後対応型の問題解決を超えたデータ駆動型のアプローチです。サプライチェーンネットワークの最適化プロセスでは、予測モデリングを使用して、将来の需要、潜在的な混乱、およびさまざまなコストシナリオに対するネットワークのパフォーマンスをシミュレーションします。この方法は、レジリエンスとコスト効率の両方を備えたサプライチェーンを構築する上で不可欠なステップです。
従来のサプライチェーンモデルではもはや十分ではない理由
今日のサプライチェーンリーダーにとっての根本的な課題は、従来の計画モデルが限界に来ていることです。これらのモデルは従来のデータと予測可能なパターンに依存しているため、不安定な現代ではもはや機能しません。自然災害、地政学的変化、変わりやすい関税制度などにより、これまでの安定した供給ルートが絶えず脅かされています。このような外部からの圧力が、予測不可能なサプライチェーンの供給断絶という絶えず存在するリスクと絡まり合う結果、もはや過去の業績は将来の計画のための信頼できる指針とはなり得ません。
その結果、すべての重要な選択にはトレードオフが伴います。例えば、顧客サービスを改善するために在庫拠点を増やすと、コストと複雑さが増し、重大な運用上のリスクが生じる可能性があります。急速に変化する市場では、従来のデータや直感のみに基づくネットワーク拠点や在庫への数百万ドルの投資は信頼性に欠け、大きな財務的リスクにつながります。
サプライチェーンネットワークの最適化で俊敏性を解き放つ
サプライチェーンネットワークの最適化は、戦略的な意思決定に不可欠な可視性とインサイトをもたらします。これにより、ビジネスの中心を、混乱に事後対応する手法から、能動的にネットワークを構築してレジリエンスとパフォーマンスを強化するアプローチへとシフトすることができます。
こうしたアプローチでは、まず物理的なネットワーク設計を見直すことで最も効率的なフットプリントを決定します。具体的には、生産能力やそれぞれの地域の需要などの重要な要素の分析に基づいて倉庫や流通センターの設置に最適なロケーションを特定することで、アセット配置の根本的な課題に対処します。
適切に設計されたネットワークであっても、将来の不確実性に照らして改めて精査する必要があります。戦略的シミュレーションにより、さまざまなWhat-Ifシナリオをモデル化してネットワークの堅牢性をテストします。これらのシミュレーションは、突然のサプライヤーの変更や大規模な物流の混乱など、潜在的な事象の財務上および運用上の影響を定量化します。シミュレーション環境内で隠れた脆弱性を特定することで、企業は重大な混乱が実際に発生する前に対策を講じることができます。
将来に向けた最適化:AIとデータセンターの成長をサポート
AIとハイパースケールデータセンターの需要の高まりにより、高速コンピューティングが世界中で急速に成長しています。その結果、サプライチェーンに多大な圧力がかかり、非常に優れたスピードと信頼性を大規模に提供することが求められています。
このダイナミックな環境において、ネットワークの最適化とそれによる将来を見据えたインテリジェンスの構築は、企業の物流ネットワークと生産能力を高収益な成長につながるCTS(供給コスト)戦略と整合化させ、サプライチェーンは成長の推進要因として位置づけられるようになります。
この取り組みが進化するにつれ、今注目されているのが最適化プロセスへのAIの直接統合です。AIの統合により、モデリングサイクルがスピードアップされ、市場の変化に対するインテリジェントで予測力のある対応が可能になり、競争力を支えるアセットとしてのサプライチェーンの役割が強化されます。
ネットワーク最適化の実践
サプライチェーンネットワーク最適化の原則を理解するには、実際の事例について見てみるのが最も効果的です。以下に紹介するMolexのアプローチは、具体的な運用レベルでのケーススタディとして有意義なだけでなく、そのような分析をより効果的なものとする広範なフレームワークの在り方を示します。
グローバルハブ戦略のケーススタディ
Molexのグローバルロジスティクスチームは、11,000社のサプライヤーと80か所以上の工場を含むネットワークの複雑性に対処するためにネットワーク最適化を導入しました。中心となる課題は、既存のグローバルハブ構成を評価して、コストやリスクに悪影響を与えることなく俊敏性とサービス応答性を向上させることでした。このプロジェクトで求められたのは、過去のパフォーマンスデータだけに依存せず、将来のさまざまな状況下でのネットワークのパフォーマンスをモデル化することでした。
モデリングプロセスでは、1つのグローバルハブの運用と複数の地域ハブの運用という2つのシナリオを中心に評価を行いました。包括的な分析では、市場内部のダイナミクス(顧客の需要が集中する場所など)から、外的圧力(地政学的リスクや関税の影響など)にいたるまで、さまざまな重要な変数を組み込みました。サービス、コスト、レジリエンス間の複雑な相反関係を理解するには、このレベルの詳細度が不可欠でした。
その結果、従来のモデルでは恐らく見落とされていたであろう貴重なインサイトが得られ、データ駆動型アプローチの価値が実証されました。この分析では、輸送時間の短縮などの一見有益にみえる変化が、実際は陸上輸送コストの増加と全体的なリスクの上昇につながることが示されました。さらに大きなリスクの発生源となっていたのが、単一の輸送ルートへの過度な依存です。こうしたさまざまなデメリットが積み重なることで、最終的に変化により得られるメリットが相殺されてしまいます。このプロセスは、一つの意思決定のための情報収集にとどまらず、優れた即応性のある計画策定プレイブックの構築につながりました。こうして得られた成果は今では将来のシナリオ評価指針として利用されており、継続的なネットワーク最適化をサポートしています。
運用レベルでの最適化のための汎用性の高い機能
ネットワーク最適化の価値は、概要レベルのハブ戦略だけでなく、大幅なコスト削減とよりスマートな意思決定プロセスにつながるさまざまな運用レベルでの実践にまで及びます。
製品輸送の最適化では、ネットワーク最適化手法に基づいて拠点間の複雑な製品輸送をモデル化します。例えば成都からグアダラハラへの輸送ルートの分析では、製品マネージャーがモデル化に基づいて人件費、営業費、および運賃のトレードオフを評価した結果、$150万以上の輸送費削減が可能であることが判明しました。
出荷レベルの意思決定でも、同様のデータ駆動型アプローチを用いることで重要な意思決定のためのフレームワークを構築できます。ネットワークプランナーは、収益認識・リードタイム・在庫コストのバランスを分析することで、顧客の要求する到着日に対して航空輸送と海上輸送のどちらを選択すべきかの判断を自信をもって下すことができます。
製品フローと流通業者のコラボレーションでは、モデリングを適用して重要な顧客向け製品フローを最適化することで、地域レベルでの$25万以上のコスト削減を実現しました。モデリングは販売代理店との連携型プランニングにも利用されており、多変量モデリングを使って最適なSKUミックスを特定することで、相互に有益なサービス機会やコスト機会を把握できます。
これらの現実の事例は、ネットワーク最適化が1回限りの分析ではなく、拡張可能な機能としてどのように効果を発揮するかを示しています。
IDSC戦略フレームワーク
ネットワーク最適化は、Molexのインテリジェントデジタルサプライチェーン(IDSC)の中核的な機能であり、より緊密につながった即応性の高いグローバルオペレーションを構築するためのフレームワークです。ネットワーク最適化による戦略的分析は、ネットワークの物理的なフットプリントとそれに含まれる製品フローに関する重要な意思決定を支えます。
データ駆動型モデリングは、企業の物理的資産とロジスティクスを、運用をコントロールするデータストリームや専門家チームと統合することで、個別のネットワークをさらにネットワーク化します。これにより、従来の手法では明らかにならなかったであろう機会とリスクを特定できます。その結果、レジリエンスのあるデータ駆動型のサプライチェーンが構築され、サービス・コスト・リスクという互いに相反する優先事項のバランスを取ることができます。
コストセンターから競争力を支える強みへ
複雑なグローバル市場で競争力を維持するには、モデリングとシミュレーションによりサプライチェーンを最適化する必要があります。こうしたデータ駆動型アプローチの採用により、サプライチェーンは、複雑なコストセンターから競争優位性を支える大きな要因へと変貌し、コストリーダーシップを維持しながらスピードと信頼性に対する顧客の期待に応えることができます。
ネットワークの最適化は、より広範なビジネス戦略における基本的な構成要素です。Molexのインテリジェントデジタルサプライチェーンが、どのようにして競争優位性を支える包括的なフレームワークを構築するかは、「デジタルサプライチェーンのトレンドとインサイト」のページをご覧ください。