執筆: マイク・コール
シニアバイスプレジデント兼航空宇宙および防衛ソリューション部門担当プレジデント
真新しい競争分野
AirBornの技術革新の確固たる実績は、市場で一部のより小さく、堅牢で信頼性の高いコネクター、ケーブルアセンブリー、および電力ソリューションの設計と開発における大きな進歩をもたらしました。
一方、モレックスは、エンジニアリングの専門知識、製品の優れた品質、オートモーティブおよび輸送、データセンター、電気通信、産業オートメーション、ヘルスケア、5G、クラウド、消費者向けデバイスなど、多様な市場の顧客との長年にわたるパートナーシップで知られるグローバル的な市場リーダーを演じています。合併企業として、当社は今、重要な市場のニーズと顧客の期待にすぐに応えられる強力なラインアップで立ち上がっています。
モレックスの新しい航空宇宙・防衛ソリューション部門のリーダーとして、私はこの業界で数十年の就職経験を積んでおり、最近ではAirBornのCEOを担当しています。私は、目標顧客の独自のニーズを満たす接続性と電力ソリューションの提供を加速するために、経験が豊富な専門グローバルチームを率いる準備ができています。
革新的なブレークスルーで市場ギャップを埋める
はじめに、私たちは人材、プロセス、製品ラインアップを統合するために、両方の組織で有能者を集めました。また、当社の総合的な顧客第一主義が、継続的な顧客価値を生み出す高度な技術と製品イノベーションの開発をどのように推進し続けるかについても詳しく検討しています。
モレックスの大きな組織規模と当社の専用ソリューションを組み合わせることは、革新的なブレークスルーの触媒となります。航空宇宙および防衛製品の必須要件であるサイズ、重量、電力(SWaP)などの要件をさらに最適化できます。
例えば、AirBornは、電力「ブリック」から電源のサイズや重量を増やすことなく、より高い電力レベルを提供するVPXカードベースのソリューションに移行するためにお客様と緊密に協力してきました。大手顧客と協力して、2,300ワット以上の電力を提供できるインテリジェントなVPX電力ソリューションを開発しました。これは、同規格の他の6U VPX電源のほぼ2倍の出力です。
『Military & Electronics』誌の2024年プラチナ賞を受賞したAirBornのVPX電源は、コストが高く重い外部フィルターの必要性を排除しながら、大きな市場ギャップを埋めます。現在、VITA 62、Open VPX、SOSAに準拠するこのソリューションは、高空飛行アプリケーションに組み込まれています。また、航空機、地上車両、船舶、ボート、潜水機などで使用される電気およびハイブリッドシステムにも理想的です。
一方、モレックスは、新しい車両アーキテクチャと電力ソリューションの進歩をサポートする上で、大きな価値を付加する態勢を整えています。例えば、モレックスのボルフィニティセル接触システムは、電気自動車のバッテリーモジュールで制御ボードにセルを接続するための信頼性の高いインターフェースを提供するので、次世代の電気自動車のためにBMWによって選ばれました。
多くのAirBornの顧客エンゲージメントと同様に、モレックスのエンジニアは多くの場合、顧客の社内チームにとって貴重な拡張となります。私たちは、世界中の航空宇宙および防衛企業との継続的な取り組みを強化するために、世界中の世界レベルのエンジニアリング専門家と協力することを楽しみにしています。
また、既存のモレックスのイノベーションを活用する機会も探します。例えば、モレックスのMX-DaSHファミリーを支えるテクノロジーは、ハイブリッド電気自動車への移行において航空宇宙および防衛業界のお客様を支援するのに役立ちます。2024年のElectronic Industry Awardsで、年度相互接続製品と年度自動車製品の両方に選ばれたMX-DaSHは、電力、信号、高速データ接続を単一のコンパクトなコネクターシステムに統合しました。この技術は、自動運転モジュール、カメラシステム、GPSおよびインフォテイメントデバイス、LiDAR、高解像度ディスプレイ、センサーデバイス接続などの新しいアプリケーションへの対応において、顧客に役立ちます。
イノベーションのもう一つの顕著な例は、AirBornのFOCusアクティブ光ケーブルです。これは、市場初のスペース定格アクティブ光ケーブル(SAOC)ソリューションです。NASA EEE-INST-002規格に準拠した耐放射線・耐振性のケーブルで、宇宙・衛星用途に最適です。今後は、モレックスの光接続チームと協力して、光接続製品、光電子ソリューション、波長管理システムの幅広いラインアップをサポートする多くの機会が見込まれます。
頑丈で信頼性の高い小型コネクターのホイールハウス
AirBornは何十年もの間、自社が運営する環境のための製品とソリューションの設計に断固として取り組んできました。結局のところ、生活は約束通りに機能するこれらの製品に依存しているため、私たちは多くの時間と労力を費やし、各製品がミッションを重視するアプリケーションの厳しい準備が整っていることを確認します。
同様に重要なのは、必要なスペースと重量を削減するための仕様を満たす小型化製品に対するニーズが高まるトレンドに従うことです。また、『Military & Electronics』誌からプラチナ賞を受賞したAirBornのSInergyコネクターファミリーは複数の信号タイプに1つの相互接続で対応しています。それこそが省スペース化の鍵となります。このモジュール化された小型相互接続のサイズは、ほぼ米セントと相当し、パイロットヘルメットや衛星のヘッドアップディスプレイなどのアプリケーションに最適です。
また、モレックスはコネクターと電力システムの小型化におけるリーダーシップの推進にも尽力しています。そのため、大手スマートフォンおよびスマートウォッチメーカーの製品には、何百万ものコネクターが使用されています。特に、受賞歴のある4列基板対基板用コネクターは、従来のコネクターよりも30%狭いスペースを必要とする独立回路レイアウトで、優れた省スペース性を発揮します。世界最小の基板対基板用コネクターは、航空宇宙や防衛を含む多くの産業分野で、スペースに制約のあるウェアラブルデバイスや拡張現実/仮想現実(AR/VR)デバイスに最適です。
モレックスは、航空宇宙・防衛部門が引き続き具体的に作成する間に、当社は顧客へのコミットメントを強化し、兵士ウェアラブルデバイスや無人航空機などの新しい分野に専門知識を拡大する機会を模索します。
競争で勝つ文化
長年にわたり、AirBornは定期的なタッチポイントと積極的な計画を通じて、進化する顧客要件に遅れずに対応しています。これにより、技術の展望において少なくとも5年先の製品ロードマップを構築することが可能になります。しかし、信頼できるアドバイザーとしての役割を真剣に受け止めているため、当社の顧客へのコミットメントはロードマップとリソースの整合性をはるかに超えています。
モレックスは、この献身的な取り組みを共有しています。そのため、両社は数十年にわたりそれぞれの業界分野でのリーダーとなってきました。新年を迎えるにあたり、モレックスの多くの製品イノベーションを自動車、医療用ウェアラブルデバイス、データ通信、消費者向け電子機器に応用し、航空宇宙および防衛分野の顧客に差別化された価値を提供する最善策を模索することを楽しみにしています。
同様に重要なのは、モレックスの深い販売関係とグローバルリソースを活用する無数の機会です。これにより、当社は世界規模で事業を拡大できるようになります。当社は、重要なEMEA地域やアジア太平洋地域を含む世界中の航空宇宙および防衛分野の顧客へのサポートを拡大できることを嬉しく思います。
当社の戦略的拡張プランには、お互いの利益を促進する優れた価値を生み出すことによって長期的な成功を促進するために設計された、Kochの原則をベースとする管理フレームワークが含まれています。このフレームワークは、モレックスの文化を支え、AirBornの従業員のモレックス組織への同化を容易にすると同時に、独自のスキルと経験を貢献できるようにします。
モレックスとAirBornは、成功の記録を勝ち取りました。これは、航空宇宙と防衛の顧客に代わって大きな変革をもたらし、新しいシーズンに向けて、ソリューションとプレーヤーのラインナップを準備する上で極めて重要です。用意せよ!