目に見えないことが多いものの、データセンターへの依存度が急増していることに疑う余地はありません。分析企業であるIDCが行った「Data Age 2025」というレポートでは、今後4年以内で、生成されるデータの量は年間175ゼタバイト(ZByte)になると予測しています。これは現在の2〜3倍の量です。このレポートでは、2025年までには60億人のユーザーがインターネットに接続し、その1人ひとりが1日に約5,000回データセンターにアクセスすると予測しています。これは、現在の3倍、2015年の10倍です。
クラウドベースのサービスは、特にモバイルデバイスや数十億のモノのインターネット(IoT)ノードを経由して増加しており、ますますデータセンターへの依存が高まっています。これまでデータセンターは、主にデータを保管するために使用され、アクセス時間は重要ではありませんでした。しかし現在では、需要の高いアプリケーションや音声アシスタント、動画ストリーミングなどの性能をサポートするための、低レイテンシーのオペレーションが「ノルマ」になりつつあります。データの世界の急速な変化を受けて、現代的なデータセンターが備えていなければならない特性が一新され、柔軟性と適応性、スケーラビリティ、そして何よりも信頼性が重視されるようになりました。そしてあらゆる点で、効率性に対するニーズにスポットライトが当てられています。
データセンターが消費するエネルギーが不可避的に上昇する中で、データセンターが効率性を備えていることは「望ましいこと」ではなく「必要不可欠なこと」になりました。国際エネルギー機関は2018年11月、「デジタル化とエネルギー」と題した報告書で、世界のエネルギーの1〜1.5%がデータセンターで消費されると予測しました。効率化により、エネルギーの使用量がデータと全く同じペースで増加することはありませんが、近い将来データセンターが、さらに大きなエネルギー消費要因となる可能性があることは明らかです。
自前でデータセンターを構築している組織(またはそのために提携先を利用している組織)は、予測しなかったエネルギー関連の問題に直面しています。そのような組織の多くが、パフォーマンスを定期的にモニターするための様々な測定基準を導入しています。中でも、一般的なのはPUE(電力使用効率)です。これは、IT機器を作動させるために消費する総電力量と、バッテリー管理、UPS、冷却などその他のインフラストラクチャに対して使用される総電力量を測定します。基本的にPUEは、データセンターに対して、価値を付加しない活動に対してはできる限りエネルギーを消費しないことを求める指標です。