産業とアプリケーション
モレックスでは現在、ELSISハイブリッド光電気コネクターおよびケージシステムのサンプリングを行っており、エンジニアの皆さんには、業界のCPO導入に先駆けて、開発およびテストを行っていただけます。3Dモデル、技術図面、詳細仕様書など、プラガブルモジュール システムの設計および開発支援資料は現在、公開中です。モレックスでは、2023年第3四半期に完全統合ソリューションのリリースを予定しています。これにより、企業は、設計を商品化し、CPOの受け入れ規模に合わせた迅速な生産拡大が可能となります。
安全性、熱管理とシグナルインテグリティの課題を解決
CPOは、光コネクターをフロントパネルからホストシステム内に移し、高速ICの近傍に置く次世代技術です。モレックスオプティカルソリューションの先端技術開発部ディレクターであるトム・マラポードは、「高速ネットワークチップからGPU(グラフィックス プロセッシング ユニット)やAIエンジンまで、I/O帯域の需要は急速に伸びています。CPOは、光コネクターをこれらASICの近くに配置することで、シグナルインテグリティ、密度、消費電力など、高速電気トレースに付随して増大する複雑性に対応することが可能になります」と話しております。
従来のプラガブルモジュールは、光コネクターがユーザー側にあり、CPOのような高出力レーザー光源を使用する場合、眼球への安全性に懸念がありました。ELSISはブラインド嵌合方式により光ファイバーポートやケーブルへのユーザーアクセスを排除し、安全で容易な実装とメンテナンスを実現する、完全な外部レーザー光源システムを提供します。
また、外部レーザー光源を使用することで、主要な熱源をオプトエレクトロニクスやICパッケージから遠ざけることができます。さらに、ICやプラガブルモジュールから高速電気I/Oドライバーを排除し、機器内の熱負荷と消費電力をより削減できる設計になっています。
実績あるソリューションで設計を加速
モレックスは、20年以上にわたり数百万におよぶポートを出荷し、現場での信頼性を実証してきた既存の光学系および電気I/O製品をELSISの構成要素として使用しています。これにより、現場での性能確認が保証され、多大なエンジニアリングとテストの必要性が軽減されます。一方、競合CPOソリューションは、まったく新しい設計であるため、大規模な検証を必要とし、市場投入までに時間がかかるというリスクがあります。
また、ELSISはオールインワンの包括的なソリューションとして、卓越した利点を備えています。外部レーザー光源システムは、光および電気コネクター、プラガブルモジュール、内部ホストシステムの光ファイバーケーブルおよびケージが複雑に組み合わされて構成されています。これらの要素のすべてを社内設計することにより、モレックスは完全なフルエンジニアリングシステムを構築し、コンポーネントを統合するために必要な、長い設計サイクルを回避しています。その結果、設計者もエンド-ユーザーも同じようにプラグ アンド プレイが可能となり、相互運用性の高い高性能なシステムを実現しました。これらのすべては、光および電気コネクター、オンカード光ケーブル、オプトエレクトロニクス モジュール、ケージ設計を含む、モレックスのユニークで幅広いポートフォリオによって可能となっています。モレックスは、これらの機能を社内で統合する唯一の企業として、CPOへの移行において業界をリードしています。
欧州光通信国際会議(ECOC)
9月19日から21日の間、スイスのバーゼル市でECOC 2022が開催されます。モレックスブース(番号127)にお立ち寄りいただき、新しいブラインド嵌合、ハイブリッド光電気コネクターをご覧ください。この新しい業界最先端のソリューションの詳細をご説明します。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供しています。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性をたずさえて、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。