2024年11月18日
米国イリノイ州ライル – 2024年11月18日 – 世界的なエレクトロニクス・リーダーであり、接続分野でのイノベーターでもあるモレックスが、より直感的かつインテリジェントで相互接続された人間と機械間のコミュニケーションとコラボレーションにつながる、ロボット工学の将来的な可能性を調査するソートリーダーシップレポートを発表しました。「2024年モレックスロボット工学レポート: ロボット工学が人類の可能性を強化する方法」は、高度に発達したロボットシステムと多目的ロボットが、工場の稼働方法や学生の学習方法の改善から、スマートホームの効率性の向上、患者ケアの改善、そして軍事作戦サポートの拡大まで、日常生活の基本的な側面を変革する未来を熟考します。
モレックスの消費者および商用ソリューション担当SVP兼プレジデントであるブライアン・ハウゲは、「さまざまな業界全体でのロボットの役割を探求するにつれて、人間と機械間の進化する関係が未来を形作ることがますます明白になっています。この最新の業界レポートでは、前例のないヒューマンマシンインタラクションの明るい未来に焦点を当てると同時に、より高速かつ効率的で、極めて正確な意思決定を促進するためのロボットシステムと人間パートナー間におけるテクノロジーとシームレスな接続を実現するという重要なニーズを解明します」と話しています。
ロボット工学の進歩を推進する基盤テクノロジー
ロボット工学の未来は、動的な環境内での自律動作を可能にする中核的なコミュニケーションおよびコンピューティングテクノロジーの継続的な進化に大きく依存しています。ロボットスシステムには、すばやく正確に応答するための低レイテンシーコミュニケーションと、ほぼ瞬時のデータ転送が必要であるため、高速接続が最も重要になります。5G/6Gネットワークは広帯域幅で低レイテンシーのコミュニケーションを実現しますが、マルチチャネル冗長性を提供する5GとWi-Fiまたは衛星ネットワーク間の切り替え機能など、複数の接続オプションを用いてロボット工学ソリューションを設計することが重要です。
同じく重要なのは、ロボットシステムとロボットの中断のない単独動作を保証する、近隣エッジデバイス上でのデータのローカル処理です。例えば、エッジコンピューティングを使用することで、これらの自動化されたソリューションはデータをたちどころに処理できます。これは、瞬時的な判断が必要な用途に不可欠です。ほとんどの産業オートメーションまたは製造環境内のロボットは常に、接続の切断や障害が発生した場合に電力と機能を安全な動作状態まで引き下げるフェイルセーフプロトコルでプログラムされています。
AI/MLとセンサーフュージョンイノベーションからメリットを得る
ロボットの適応性を支える最大の原動力として、AIとMLにおける進歩は極めて重要です。AIアルゴリズムは、ロボットがリアルタイムデータの情報に基づいた意思決定を行うと同時に、新しい状況に迅速に適応し、過去のやり取りに基づいて将来の状況を予測することさえも可能にします。MLでは、ロボットがパターンを分析して行動を最適化しながら継続的に学習して適応し、パフォーマンスを改善することで、効率性と精度を向上させることができます。センサーフュージョンは、LiDAR、カメラの他、深度センサーや力センサーなどのさまざまなソースからのデータを組み合わせて、多目的ロボットが異なる状況の中で奥行、動き、障害物をよりよく認識できるようにします。
より優れたヒューマンロボットインタラクションにおける重要な要素
モレックスのロボット工学レポートによると、人の感情的なニーズと文脈的なニーズを理解して対応し、予測することさえもできるロボットロボットの登場も間近です。例えば、自然言語処理(NLP)を使用すると、ロボットは音声による命令に従い、会話し、文脈の理解に基づいて行動を調整することができます。さらに、感情認識AIは、ロボットが人の口調や表情を分析することで、感情的なサインを認識し、応答することを可能にします。モレックスは、このような人間中心のやり取りの増加がより深い関与感を育み、将来のロボットシステムや自律ロボットが複雑な住居環境により簡単に適応し、パーソナライズされた教育チューター、必要不可欠な手術アシスタント、および継続的な患者モニターとしての新たな役割を担うことを可能にすると予期しています。
インダストリー4.0の登場により、協働ロボットは、産業環境におけるますます複雑な任務の処理で勢いを増しています。ロボットシステムやロボットフリートは生産ラインの円滑な動作を維持できるだけでなく、エンジニアによるより優れた製品の設計を支援しながら、潜在的な製造ボトルネックを予測して解消することもできます。将来、協働ロボットは手術室、教室、戦場を含めたあらゆる環境で精度とパーソナライゼーションを再定義することになるでしょう。
ロボットによる変革の重要なイネーブラー
ロボットテクノロジーの大きな進歩とより多くのインタラクション機会には、接続、電力管理、およびデータ処理における革新が必要です。モレックスの信頼性に優れたコネクターの強固なポートフォリオは、人間と機械間で増え続けるコラボレーションを可能にすることにより、さまざまな業界部門全体で最も要件の厳しい用途をサポートします。