読了時間:4分
2009 年フェイスブックは、プラットフォームの人気が高まるにつれて、消費者の需要にうまく対応できるよう、データ・センターの最適化に着手しました。同社は世界で最も効率の良いデータ・センターを構築するために小規模なチームを編成し、そのチームはエネルギー効率を38%向上させながら、運営費を24%削減することに成功しました。
Facebookはこのような設計を2011年に公表し、インテルやゴールドマンサックスなどの企業と提携して、オープンコンピュートプロジェクト(OCP)を立ち上げました。この10年間、OCPはコンピュータハードウェアに対する協力的なオープンソースソフトウェア環境、つまり、部署を超えたエンジニアリングチームが、データ・センターに対するイノベーションを加速するリファレンス設計を作成する環境を再現することに取り組んできました。
今日、特にハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)や人工知能(AI)を活用する部門において、データ・センター成長の変革的なペースがシステム最適化の需要を加速させています。モレックスを含めた200社を超える企業が、困難でユニークな課題を解決するためにOCPコミュニティに参加しました。OCPは、より広範な視点で考えることによってハイパースケールインフラストラクチャをより迅速に革新し、より優れた効率性、柔軟性、および拡張性を備えたインフラストラクチャにすることを目指しています。
新しい人工知能アクセラレーターソリューション
マルチプレイヤーゲームからサイバーセキュリティ保護、そして疾病検出やサプライチェーンの最適化まで、世界は日常生活を改善する新たなAI用途の急増を目の当たりにしていますが、今日のクラウドコンピューティングソリューションは未来のAIワークロード向け最適化されているとは言えません。
OCPサーバーグループのサブグループであるOpen Accelerator Infrastructure(OAI)グループは、これらの過酷なワークロードを処理するためのアクセラレーターモジュール、ベースボード、トレー、およびシャーシで構成されたアクセラレーターインフラストラクチャシステムのオープン標準を定義するというタスクに取り組みました。2019年、同グループは、モレックスのMirror Mezzメザニンコネクターを組み込んだ、オープンアクセラレーターモジュール(OAM)v1.0標準を発表しました。
設計仕様には、56Gbpsを処理できる高密度の基板対基板接続(GPUモジュールからベースボード)が必要でした。この接続は、他の主要コンポーネント用のスペースを確保できるほど小型で、多数の差動ペアを可能にし、極めて低いクロストークレベルを維持できなければなりませんでした。モレックスのMirror Mezzコネクターは、このような厳しい制限に合わせて特別に設計されています。平方インチあたり107~115個の差動ペア(DP)という極めて高い密度と56Gbps PAM-4のシグナルインテグリティ要件を備えたこれらのコネクターは、AI用途のの過酷なデータ要求を処理するように設計されたものです。
Mirror Mezzのイノベーション
モレックスMirror Mezzコネクターは雌雄同型インターフェースです。つまり、コネクターがそれ自体に嵌合するため、部品番号の数が少なくなり、部品構成表が簡素化され、サプライチェーン取り組みが統合されます。このコネクターは、11.00mmから5.00mmまでのさまざまな嵌合高で利用できるとともに、フレックスケーブルリンクと併用することで、パフォーマンスを犠牲にすることなく基板間の距離を延長できます。
Mirror Mezzコネクターは小さいながらも強力で、信頼性を強化し、高速なシグナルインテグリティを維持する革新的な設計機能を備えています。
- シュラウドハウジングがピンを保護し、ユーザーにブラインド嵌合のガイダンスを与え、間違ってコネクターを嵌合する可能性を事実上排除します。
- ピンは、安定した2点接点を提供することで接続の信頼性を高める形状となっています。これらの接点は、振動や温度ドリフトに抵抗する力を相互にかけあいます。
- このコネクターは、実証済みで信頼性が高く、組み立てが簡単なボールグリッドアレイ(BGA)マトリクスを使用し、プリント基板(PCB)に取り付けられています。
- 端子設計とはんだボールの独自の形状により、より厳密なインピーダンス制御が維持されます。
- 幅のあるグランドピンが、隣接する差動ペアからシグナルを孤立させます。
- 底部パドルと各接点の中心がわずかに異なるピッチになっており、相互にオフセットしてさらにクロストークを削減します。
56Gbpを超えて:Mirror Mezz Proで新たな課題を克服
Mirror Mezzコネクターの革新的な特性は第1世代のOAM設計の進歩に貢献しましたが、OCPの活動はそれだけにとどまりません。OCP OAIグループは、112Gbps、224Gbps、またはそれ以上の速度をサポートする新たな仕様を目指して、アクセラレーター機能の向上に取り組んでいます。
モレックスは、112Gbps PAM-4接続のニーズに対応するため、Mirror Mezzコネクターの改善されたOCP標準バージョンであるMirror Mezz Proを開発しました。この設計は、当初のコンパクトなPCB設置面積に収まると同時に、2倍の最大データ・レートでパフォーマンスとシグナルインテグリティを向上させます。新しいコネクターのBGAのサイズは、高周波でのリターンロスを最小限に抑えるために縮小され、端子とハウジングはインピーダンスの変動を最小限に抑えるように調整されています。
Mirror Mezzコネクターファミリーの最新かつ最も革新的なバージョンは、Mirror Mezz Enhancedです。この製品は、最大データ速度を224Gbps NRZに向上させ、高性能用途のための次世代の容量とシグナルインテグリティを実現します。この革新的な設計は、Mirror Mezzの前バージョンと同じ設置面積で同じ数の差動ペアを格納しますが、224Gデータ・レートをサポートするように電気性能が改善されています。その結果、お客様がすでに把握しているものと同じ機械的および電気的堅牢性を備えた224Gbpsパフォーマンスが実現しました。
未来に向けて
モレックスは、Mirror Mezz ProがOAM v1.5に対する基板対基板メザニンコネクター標準として、オープンコンピュートプロジェクトのOAIグループに選ばれたことを光栄に思っております。私たちは、OCPを構成する多くの協力者をサポートすることに意気込みを感じており、Mirror Mezz Enhancedといった製品で次世代ハイパースケールインフラストラクチャの限界に挑む機会を心待ちにしています。Mirror Mezz Enhancedのリリースは、モレックスがOCPとのコラボレーションを通じて発表していくことを目指す、さまざまなイノベーションの中でも最新のイノベーションです。