メインコンテンツにスキップ
224Gbps-PAM4で動作するAIデータセンター。

潮流の変化:224Gbps-PAM4のパワーを活用する

OpenAIのChatGPTが一夜にして成功を収めたことで、生成AIは一躍有名になり、最新のデータセンターの意味が考え直されようとしています。224Gbps-PAM4テクノロジーがどのように生成AI革命を実現しているか、そしてモレックスの224Gソリューション・ポートフォリオが業界をリードしている理由をご覧ください。

読了時間:4分

執筆:Gus Panella
インターコネクトテクノロジー、ディレクター

近年、人工知能(AI)は生成モデルの導入によりきわめて大きな変化を経験しています。OpenAIがChatGPTで一夜にして成功を収めたおかげで、今や一般的な用語となった生成AIは、最先端のディープラーニング技術を利用して、私たちが制作したコンテンツとほとんど見分けがつかないような出力を生成することができます。この画期的なテクノロジーによって、機械は膨大なデータセットを分析し、情報に基づいて瞬時に応答を生成できるようになりました。その応答はテキストからビデオ、オーディオ、グラフィックとさまざまです。生成AIが進歩し成熟するのに伴って、データへのアプローチ方法の根本が変わろうとしているのではありません。その変化はすでに起きています。

スマートフォンの登場以来、生成AIは最も影響力のある新技術であり続けます。間違いなく、新たな技術革命と評価されるほどの影響力を持つことになります。生成AIのユーザー導入が早まるほど、その開発のペースは速まります。今や、最も価値あるAIアプリケーションを育成するばかりでなく、その活用に反復性を持たせ、拡大できるのは誰かということの競争になっています。

生成AIによって焦点はデータセンターに

AIは2030年までに2兆ドル産業になると予測されています。自動車から量子コンピューティング、ソフトウェア開発、ゲノム、データマイニングまで、さまざまな分野でアプリケーションが飛躍的に増加しているため、ハイテクから小売業まで、企業はこの画期的な変化に備える必要があります。

膨大なコンピューティングパワーとストレージ容量に対するAIの需要に対応するため、ハイパースケーラーは計算リソースを接続し、専用の生成AIデータセンターの新時代を築くことに思いをめぐらす必要があります。そうした未来志向が、直接、224Gbps-PAM4ソリューションの開発につながっています。2年前から開発を始まった224Gテクノロジーの、半導体と相互接続両方の物理学的法則は生成AI革命を支えるアーキテクチャにまでなっています。

デジタルツインによる現実世界の仮想モデリング

224Gbps-PAM4開発のもう一つの原動力は、デジタルツインの利用など、デジタルトランスフォーメーションへの潮流です。企業は、特定の製品からサプライチェーン全体に至るまで、高価値の物理的オブジェクトやプロセスを開発、テスト、保護するためにデジタルツイン技術の導入を急速に進めています。

製造業界では、デジタルツインによって機器の性能監視、生産プロセスの最適化、必要なシステムメンテナンスの予測が行われます。物流業界では、デジタルツインによって代替ルートや時期が推奨されることで、自然災害に備えることができます。医療業界では、デジタルツインによって一人ひとりの患者の治療計画を立てたり、患者を遠隔モニターすることができます。航空宇宙防衛業界では、デジタルツイン技術が航空機の設計に貢献し、効率と安全性を高めています。モレックスでは、独自の予測エンジニアリングプロセスでデジタルツインを利用して、設計やプロトタイピングを効率化し、お客様とのコラボレーションを促進しています。

デジタルツインでは、リアルタイムのデータに基づいてオブジェクトやプロセスのライフサイクル全体の動作や運用をシミュレートします。このため、データセンターには大きな負荷がかかります。

224Gbps-PAM4エコシステム接続の再考

112Gbps-PAM4信号技術は、その前身の56Gbps-PAM4から大きな飛躍を遂げましたが、その112から224にするということは単に「速さを2倍にする」ということではありません。224Gbps-PAM4は、その速度目標と性能基準を達成するために、アーキテクチャの革新が必要になります。

安定性があり効率的な224Gbps-PAM4チャネルを開発するには、新しい制約条件に合わせてハードウェアアーキテクチャと土台となるコンポーネント全体を作り直す必要があります。224Gbps-PAM4レベルのデータ転送速度用に設計されたシステムには、シグナルインテグリティやEMIの低減からサーマル・マネジメントまで、あらゆることに関連する物理的な課題があります。このことは、「224Gテクノロジーでいかにハイパースケールデータセンターにアップグレード」ではなく、「224GテクノロジーでいかにAIデータセンターを構築するか」という考え方の重要性を裏付けるものです。

共同開発 224Gでの差別要因

テクノロジーの潮流の変わり目に立ち会うことは、いつもエキサイティングなことです。それが社会に大きな価値をもたらす場合はなおさらです。モレックスが業界パートナーと共に224Gbps-PAM4ソリューションを共同開発していることには意図があります。これからさまざまな224Gソリューションが市場に投入される一方で、モレックスの差別化アプローチは競合他社と一線を画し、他にはない優位性をお客様にもたらします。

モレックスは、エコシステム全体で設計エンジニアリングパートナーと緊密に協力し、現実世界の期待に答えながら、生成AIに必要な性能レベルを備えた最高品質の電気チャネルを提供しています。当社の共同開発アプローチにより、コンポーネントとハードウェア、アーキテクチャ、接続性、メカニカルインテグリティ、シグナルインテグリティの相互運用性を扱う専門家が多様に融合することで、優れた性能を持つ電気チャネルおよびメカニカルソリューションの物理学に取り組むことができます。

モレックスは、以下の3つの要素が224Gの未来実現に不可欠だと考えています。

  1. お客様の複雑なアプリケーションに対する幅広いサポートの実績があり、各種専門分野、設計分野にまたがる深いエンジニアリングの専門知識を有する組織と協力すること。
  2. 世界規模で効果的にソリューションを実現できること。
  3. 共同開発に対するマインドセット。透明性に根ざし、当初の構想段階からパートナーと一体となって最も革新的なソリューションを効果的に市場に投入できること。

モレックスには、このテーマに関する深い知識があり、業界をリードするお客様と共同開発を進めています。このため、224Gbps-PAM4環境をサポートする最高の位置にあります。

イノベーションの最前線 モレックスは変革的な224Gソリューションを実現する

224Gbps-PAM4技術が進化する中、企業はハードウェアアーキテクチャに対応するオプション一式を備えた包括的なソリューションを必要としています。当社が、224Gbps-PAM4製品の完全なポートフォリオをまとめて発表したのはこのためです。それらの製品では、システムアーキテクチャ設計へのコンサルティング的サービスも提供されます。この最新のポートフォリオでは、最適化されたシステム設計のための複数のチップ間接続スキームを採用することで、エンドツーエンドの224Gシステムの構築に必要な相互接続コンポーネントが含まれています。製品はバックプレーンコネクター、バックプレーンケーブルアセンブリー、ニアパッケージ/ニアASICコネクター、メザニン相互接続、一群のOSFP方式のケーブルとコネクターで構成され、これらのすべてが224Gbps-PAM4に対応しています。この独自の"オールイン"アプローチは、モレックスが他の高速データオプションと一線を画しているもう一つの特徴です。

データ伝送量と処理量の増大に対する需要は単なる流行ではありません。生成AIやデジタルツインのような技術がなくなることはなく、時間とともに求められる要件が進化するだけです。この包括的な技術シフトを受け入れるのが早いほど、企業は現在社会が求めているタイプのAIアプリケーションを迅速にサポートできるようになります。224Gテクノロジーのパートナーとして、モレックスは進化するデータセンターを先導する準備ができています。

関連コンテンツ


次世代データ・センターの拡張

帯域幅集約型アプリケーションは普及しており、その要求は時間とともに増大することになります。224Gbps-PAM4データ・レートに向けたアーキテクチャのスケールアップは選択肢ではなくなります。Inception、CX2-DS、Mirror Mezz Enhancedが未来のハイパースケールデータ・センターに必要な柔軟性と拡張性を提供する方法をご覧ください。

224Gソリューションで次世代データセンターを実現する

私たちはAI革命の端緒にあります。常に先制するには、新しいインフラが必要です。モレックスの業界をリードする224Gbps-PAM4製品の包括的ポートフォリオとカスタムアーキテクチャ設計が、生成的AIとその先に構築される新しいタイプのデータセンターをどのように実現しているかをご覧ください。

224G対応の次世代データセンター。

データセンターのストレージおよびサーバーソリューション

AIおよびスマートアプリケーションは急激に増大し、革新的なサーバーとストレージ技術を採用したデータセンターが必要になっています。スマートホームから未来の工場まで、データセンターは情報を収集、処理、保存するインターネットのバックボーンです。増え続ける需要に応えるため、現代のデータセンターは最高のシグナルインテグリティと効率性によって、強力な接続性能、信頼性能、パフォーマンスを提供する必要があります。

スマートAIデータセンターで共同作業している2人のオペレーター。

データセンターのネットワークソリューション

モレックスは、数十年にわたるエンジニアリング分野の経験を活かして、最高の品質基準を満たすデータセンター・ネットワーク・ソリューションを提供しています。詳しくは当社サイトをご覧ください。
ネットワーク性能を確認するデータセンターのネットワークエンジニア。