ちょうど1年前、フロリダ州サーフサイドでオーシャンフロントの12階建てコンドミニアムビルが倒壊し、フロリダ史上最大のハリケーン以外の緊急対応となりました。倒壊の原因は、現在も国立標準技術研究所によって調査中ですが、建物の構造基礎に大きな問題があったことが倒壊を招いたという見方が有力です。サーフサイドビルが建設された1981年以来、深層基盤試験の設備とテクノロジーは飛躍的に進歩しました。もし建設当時にそれが利用可能であったとしたら、画期的な構造検査テクノロジーによって、この大惨事を防げたのでしょうか?
より良いテストでこのような悲劇を回避することで、テクノロジー企業はこれまでとは違った考え方をするようになりました。パイル ダイナミクス社(PDI)は、世界最大のダイナミック基礎検査装置メーカーです。業界の最前線に位置する革新への強力なコミットメントを通じて、PDI社は、従来のプロセスで通常必要とされる数分の1の時間で正確な結果を得る試験方法を開発しました。さらに、PDI社は安全なクラウドデータストレージを利用することで、現地訪問の必要性をなくし、時間、コスト、二酸化炭素排出量を削減します。 その結果、超高層ビルや橋、その間にあるあらゆるものの安定性が向上し、あらゆる形や大きさの構造物を自信を持って建設できる費用対効果の高い方法で建設業界が活性化しました。PDI社は、50年以上にわたって業界をリードする開発を続け、世界100か国以上の現場で品質保証を改善してきました。「当社は、深層基盤業界にサービスを提供するテクノロジー企業です」と、PDI社の社長であるジョージ・ピスチャルコ氏は述べています。
年々イノベーションのサイクルが進むにつれ、PDI社のソリューションに対する需要は急増しました。品質と納期を重視するあまり、既存のサプライヤーの信頼性や稼働率の問題が露呈してしまいました。さらに、PDI社は洗練された技術やセンサーを継続的に追加したため、事業の成長を支えるために、より先進的で先を見越した接続ソリューションプロバイダーを求めていました。
PDI社は、モレックスとの提携を機に、同社の製品ポートフォリオに対応するコネクターとケーブルアセンブリーの品質を大幅に向上させました。 「私たちは、この会社が問題を解決し、私たちのビジネスを前進させるのに役立つ会社であることに早くから気づいていました」と、ピスチャルコ氏は説明します。