跳至主要内容
图片

战略合作实现了建筑结构基础测试转型

就在一年多前,佛罗里达州瑟夫赛德的一栋 12 层海滨公寓楼倒塌,这是佛罗里达州历史上最大的非飓风造成的紧急事件。尽管美国国家标准与技术研究院仍在调查倒塌原因,但人们普遍认为,这次倒塌是大楼结构基础存在重大问题导致的。自 1981 年瑟夫赛德的大楼建成以来,深基础测试设备和技术的发展已经突飞猛进。假如施工时就存在这种颠覆业界的结构测试技术,那么能否防止那场灾难性事件发生呢?

通过更好的测试来避免此类悲剧激发了科技公司不同的思考。Pile Dynamics, Inc. (PDI) 因此闪亮登场,它是全球最大的基础动态测试设备制造商。凭借对创新的坚定承诺,PDI 已让自己处于行业的前最沿,开发出了一种测试方法,能够快速准确地产生结果,所需时间只占传统流程通常所需时间的一小部分。另外,PDI 还利用安全的云数据存储,使得不必去现场,从而减少了时间、成本和碳足迹。 结果,摩天大楼、桥梁和介于两者之间所有建筑的稳定性得到提高,以经济高效的方式重振了建行业,使其能自信地建造各种形状和大小的结构。凭借 50 多年来领先业界的发展,PDI 改善了全球 100 多个国家/地区工地的质保效果。PDI 总裁 George Piscsalko 表示:“我们是一家恰好为深基础行业服务的科技公司。”

随着多年来创新周期的不断缩短,市场对 PDI 解决方案的需求激增。这种对质量和准时交付的全面关注需求,暴露了现有供应商的可靠性和可用性不足的问题。随着 PDI 继续增加复杂的技术和传感器,因此需要一个更先进、更主动的连接解决方案提供商来支持不断增长的业务。

PDI 抓住机会与 Molex 莫仕合作,后者显著提高了其产品组合中连接器和电缆组件的质量。  Piscsalko 解释道:“我们很早就意识到,这是一家可以帮助我们解决问题,并能真正帮助我们推进业务的公司。”

在合作中优先考虑质量、安全和效率

于是两个团队开始了合作。

作为两家团队协作创新的一个主要例子,两家公司合作开发出PDI的热完整性剖面仪(TIP™),用于评估钢筋笼内外的混凝土质量。这项创新测试仪可以快速生成测试结果,供我们从世界各地通过云安全地访问。这种可访问性不仅使PDI在行业中脱颖而出,而且Molex莫仕还将传感器直接集成到Thermal Wire®电缆中,以加快和简化生产。

实时测试结果可以比其它完整性测试方法更早地发现所关注的问题和潜在的施工问题,其它完整性测试方法可能需要几个小时或几天的时间来交付测试结果。但要实时提供测试结果并不总是容易的。

使用必须完美运行的加固解决方案,在充分了解公司的质量和耐用性要求方面处于独特的地位。

Molex莫仕的丹尼尔•科赫(Daniel Koch)曾与PDI密切合作,以获得适当的解决方案,他说:“两家公司都有‘永不言败’的态度,这促使双方决意寻找创新方法来解决至关重要的挑战”Molex在与客户合作解决汽车、消费电子、医疗保健和数据中心环境中亟待解决的问题方面有着悠久的历史,使用坚固耐用且性能完美的解决方案,Molex莫仕在充分了解PDI公司的质量和耐用性要求方面处于独特的地位。

于是,两家公司开始了合作。

团作协作创新的一个典型例子是 PDI 的热完整性分析器 (TIP™),它可以评估钢筋笼内外的混凝土质量。这项创新可以快速产生结果,并使分析结果能够从世界任何地方通过云端安全地访问。这种级别的可访问性不仅使 PDI 在行业中脱颖而出,而且 Molex莫仕还将传感器直接集成到 Thermal Wire® 电缆中,以加快和简化生产。

其结果是,即时测试结果可以比其他完整性测试方法更早地找出担心的方面和潜在的施工问题,而其他完整性测试方法可能需要数小时或数天才能提供反馈。但要实时提供测试结果并非总是很容易。

Molex 莫仕的 Daniel Koch 曾与 PDI 密切合作以获得适当解决方案,表示:“两家公司都有这种‘永不言弃’的态度,这促使双方都决定找到创新的方法来应对重大挑战。” Molex 莫仕在与客户合作方面有着悠久的历史,采用表现出色的强化解决方案解决汽车、消费电子、医疗保健和数据中心环境中亟待解决的问题,在充分了解 PDI公司的质量和耐用性要求方面处于独特地位。

自适应制造和主动材料采购

在过去5年中,PDI在Molex的帮助下实现了指数级增长。为了应对订单的增加,Molex莫仕开发了定制自动化解决方案,以提高作业效率和速度。借助自动化,PDI可以更快地构建原型并专注于设计,同时扩大产品开发以满足全球需求。

在新冠疫情期间,PDI在满足市场需求的同时,在避免供应链中断方面面临着严峻的挑战。为了把这些中断控制在有限范围内,Molex莫仕团队努力保持原材料的可用性,以便让生产线保持必要产能。

皮斯萨尔科(Piscsalko)回忆说:“有时候,我们会审视我们的全球供应,但几乎看不到什么问题。尽管如此,Molex莫仕团队总能备好连接器产品,并按时甚至提前交货。Molex莫仕团队总是说,‘别担心,我们会按时交货’。他们是这样说的,也是这样做的。”

过去五年来,PDI 在 Molex 莫仕的帮助下实现了指数级增长。为了应对订单量增加,Molex 莫仕开发了定制自动化解决方案,以提高作业效率和速度。借助自动化,PDI 可以更快地构建原型并专注于设计,同时扩大产品开发规模以满足全球需求。

在 COVID-19 疫情期间,PDI 在满足需求的同时避免供应链中断方面面临着巨大挑战。为了把这些中断控制在有限范围内,Molex 莫仕团队努力保持原材料的可用性,以便生产线能维持必要的生产水平。

George Piscsalko 回忆道:“有时候,我们会审视我们的全球供应,但几乎看不到什么问题。尽管如此,Molex莫仕团队始终设法找到连接器,并且不仅做到按时交付,甚至提前交付。团队总是说,‘别担心,我们会按时交付’,他们说到做到。”

支持动态测试增长的动态关系

Molex莫仕和PDI的合作始于电缆组件,并不断发展。PDI因此能够将最新的尖端科技推向市场,同时彻底改变了从浇注到生产的地基测试方式。

皮斯萨尔科(Piscsalko)总结道:“Molex莫仕和PDI从第一天起就是一支真正的协作团队,随着我们的合作不断发展,这种关系只会进一步加强。”“我们将Molex莫仕视为战略合作伙伴,它将为我们产品和业务的长期增长提供帮助。”

要了解更多关于PDI和Molex莫仕如何确保世界各地建筑地基的安全完整性和可靠性,以保持结构的安然无恙,请查看全面的案例研究和视频。

Molex 莫仕和 PDI 之间的关系始于电缆组件,而今双方关系进一步发展,这使 PDI 能够将最新的尖端技术推向市场,同时彻底改变了从浇注到生产的基础测试方式。

Piscsalko 总结道:“Molex 莫仕和 Pile Dynamics 从第一天起就真正是一个团队,随着我们合作的发展,这种关系只会加强。” “我们将 Molex 莫仕视为我们的战略合作伙伴,它将为我们产品和业务的长期增长提供帮助。”

如需进一步了解 PDI 和 Molex 莫仕如何确保世界各地建筑地基的安全完整性和可靠性,以保持建筑结构安然无恙,请查看全面的案例研究。