2025年5月13日
イリノイ州リスル – 2025年5月13日 – 世界有数のエレクトロニクスリーダー、コネクティビティイノベーターであるモレックスは、3つの大陸に1,000人以上の従業員を擁し、世界中の顧客の多様で献身的な基盤をサポートする、ペースの速い3Dプリント業界で頭角を現すPrusa Researchと共に成長しています。プラハを拠点とする同社は、さまざまな印刷ニーズにシームレスな体験と比類のない柔軟性を提供するよう努めています。
コミュニティ、持続可能性、オープンソースのハードウェアとソフトウェアの規制への確固たるコミットメントに導かれて、Prusaは完全に組み立てられたプリンター、または自分で組み立てる(DIY)プリンターキットを提供しています。同様に重要なのは、ハードウェアやソフトウェアの変更、アドオンとアップグレードを通じて、顧客が時間の経過とともに新機能を発見できることです。
「Prusa Researchは、品質を損なうことなく、機能性と使用の難易度の間で適切なバランスを取る接続システムを必要としていました」と、モレックスの消費者と商業ソリューション担当SVP兼社長であるBrian Hauge氏は述べました。「Arrow Electronicsからのサポートにより、堅牢で使いやすいコネクターの完全なポートフォリオを提供しています。また、モレックスはArrowとPrusaのエンジニアと足並みを揃え、革新的な新しいコネクターソリューションと新しいプリンター設計を連携させ、新製品の導入とアップグレードを容易にします。」
急速な成長の軌道
Prusaの揺るぎない顧客に対する重視、コミュニティへの情熱および強力な技術パートナーシップは、驚異的な成長の持続的成長速度を維持する基盤です。同社は昨年、30万件以上のプリンター、フィラメント、樹脂、アクセサリーの注文を処理し、米国でプリンターとフィラメントを製造することで世界規模を拡大するために、米国デラウェア州ニューアークにPrinted Solidという米国子会社を開設しました。
「2024年、Prusaは前年比25%成長し、今年はさらに高くなると期待しています」と、Prusa ResearchのCEO、Josef Prusa氏は述べました。「昨年、モレックスのCLIK-Mateコネクターを使用する100万個以上の部品を導入しましたが、いずれも非常に好調でした。現在、20種類以上のプリンター設計があり、そのすべてはモレックスコネクターを使用しています。将来を見据えて、当社は引き続きArrowおよびモレックスと協力して、米国での製造能力を構築しながら、ヨーロッパでのさらなる拡大を推進する予定です。」
持続的な成長を促進するため、PrusaはモレックスのCLIK-Mate電線対基板用コネクターを導入しました。これは、パフォーマンスと簡単な操作における同社の高い基準によく一致しています。より狭いスペースでより多くの信号線路を搭載するためにコネクターを必要とするデバイスに最適なこれらの電線対基板用コネクターは、安全接触を維持しながら挿入力が低い独自のチューニングフォーク端子設計を特徴としています。
Prusaは、安全接触を即座に確認できる「カチッ」という音、簡単な自動基板配置、自宅でのお客様にとっても簡単なセットアップを特に高く評価しています。CLIK-Mateコネクターは、DIYユーザーが間違った方向で挿入するのを防ぐだけでなく、表面実装技術(SMT)ラインアセンブリを高速化することで、Prusaのエンジニアが生産を合理化することを可能にします。
また、Prusaは、スペースや信頼性に影響を与えることなく、パワーと柔軟性を融合させた、コンパクトで高性能なモレックスMicro-Fitコネクターを導入します。さらに、モレックスの超マイクロ同軸RFコネクターは、高速データおよびRFマイクロ波技術をサポートする他のモレックスソリューションとともに、BluetoothおよびWi-Fiコネクターの接続に使用されます。
現在、最大16種類のCLIK-Mateコネクターにより、Prusaのプリンター生産を合理化することに役立ちます。モレックスのコネクターは、1月に市場に進出した新しいCORE Oneプリンターを含め、Prusaのプリンター製品ライン全体に採用されています。モレックスのEasy-On FFC/FPCコネクターなどのその他の接続ソリューションやカスタム接続ソリューションの採用も、既存および新規プリンターのサポートを強化するために検討されています。