2025 年 5 月 13 日
伊利诺伊州莱尔 – 2025 年 5 月 13 日 - 全球电子设备领军企业及连接技术创新巨头 Molex 与 3D 打印新锐企业 Prusa Research 协同发展。近期快速崛起的 Prusa Research 总部设在布拉格,在三大洲拥有上千名员工,为全球各地多元化的忠实客户群体提供支持。该公司奉行“无缝体验 + 极致灵活”的理念,
秉持服务社区、可持续发展和软硬件开源的原则,同时提供整机组装与 DIY 打印机套件两种选择,满足各类打印需求。同样重要的是,客户能够通过软硬件的修改、添加和升级来持续解锁新功能。
“Prusa Research 需要保持功能完备又操作简便的高品质连接方案。”Molex 莫仕消费者和商业解决方案部高级副总裁兼总裁 Brian Hauge 表示,“在 Arrow Electronics 的支持下,我们提供了一系列坚固耐用又简单易用的连接器产品组合。Molex 莫仕还与 Arrow 和 Prusa 工程团队保持紧密协作,在新兴打印机设计中融入创新型连接器解决方案,加速产品化和升级。”
高速增长轨迹
Prusa 始终以客户为中心,对社区充满热忱,并强化技术合作,这些基石推动着企业持续高速增长。去年公司处理的打印机、线材、树脂及配件订单超 30 万件,同时在美国特拉华州纽瓦克市成立了名为 Printed Solid 的子公司,通过本土化生产进一步拓展全球市场。
“2024 年 Prusa 实现了 25% 的同比增长,我们对今年更强劲的增长态势充满信心。”Prusa Research 首席执行官 Josef Prusa 表示,“我们去年使用 Molex 莫仕 CLIK-Mate 连接器制造了超过一百万个零件,性能表现卓越。我们现在有 20 多种打印机设计方案,全部采用 Molex 莫仕连接器。展望未来,我们将继续与 Arrow 和 Molex 莫仕合作,推动我们在欧洲市场的进一步拓展,同时建设美国本土制造能力。”
为了推动持续增长,Prusa 配置了 Molex 莫仕 CLIK-Mate 线对板连接器,它符合公司对性能和简单操作的高标准要求。这款线对板连接器专为需要在较小空间内容纳更多信号线的设备而优化,采用独特的音叉端子设计,在保持低插入力的同时确保接触可靠性。
Prusa 特别青睐其可听辨的“咔嗒”声,能即时确认连接到位,此外还有便捷的自动板定位功能,操作简单,对家庭用户极为友好。CLIK-Mate 连接器不仅通过防误插设计避免 DIY 用户插反,更通过加速表面贴装技术 (SMT) 产线装配帮助 Prusa 工程师优化生产效率。
Prusa 还采用了高性能的紧凑型 Molex 莫仕 Micro-Fit 连接器,该连接器可在紧凑空间内实现电力与灵活性的平衡,且不影响可靠性。此外,Molex 莫仕超小型同轴射频连接器还用于连接蓝牙和 Wi-Fi 连接器,以及支持高速数据和射频微波技术的其他 Molex 莫仕解决方案。
目前,多达 16 种的 CLIK-Mate 连接器助力 Prusa 优化打印机生产。Molex 莫仕连接器已全面应用于 Prusa 打印机产品线,包括今年一月新上市的 CORE One 打印机。Prusa 正在评估采用 Molex 莫仕 Easy-On FFC/FPC 连接器等更多解决方案,以及定制连接解决方案,以增强对新旧款打印机的支持。