2025年3月25日
イリノイ州リスル – 2025年3月25日 – グローバルなエレクトロニクス・リーダーであり、接続イノベーターであるモレックスは本日、VersaBeam拡張ビーム光(EBO)相互接続ソリューションを発表しました。これは、ハイパースケールデータ・センター、クラウド、エッジ コンピューティング環境向けに最適化された高密度ファイバーコネクターの革新的なファミリーです。この堅牢な製品ポートフォリオは、3M™ EBOフェルールを活用しています。このフェルールは、コネクター間のビームを拡張し、ほこりやごみに対する感度を低減すると同時に、頻繁な清掃、点検、メンテナンスの必要性を大幅に低減します。
VersaBeam EBO技術により、必要な接続数が少なくなり、設置時間が短縮、設置の複雑さが軽減されるため、より速い導入速度を実現できます。「最も優れた設計は最もシンプルであることが多く、これはモレックスのVersaBeam EBOコネクターでも通用します。顧客はクリックで信頼性の高い接続を行えるからです。」と、モレックスの光接続事業部長担当のTrevor Smith氏は述べています。「これらのコネクターを設置するのに特別なスキルセットは必要ありません。これにより、組織は回復力のある拡張可能なファイバー接続のパフォーマンスとコスト面でのメリットを迅速に感じることができます。」
未来のデータ・センターに向ける次世代コネクター
AI主導の容量増加の絶え間ない成長に対応するため、データ・センターのプロバイダーは、インフラストラクチャーの変更を最小限に抑えながら、継続的に帯域幅をアップグレードする必要があります。ラック内およびサーバー接続に最適なモレックスのVersaBeam EBOテクノロジーは、より多くのファイバーを非常に小さなフォームファクター(VSFF)にフィットさせ、ラックユニットの使用を最大化し、必要なスペースを最小限に抑えます。
「拡張ビーム光コネクターは耐久性に優れる高速データ・センター インフラストラクチャーの未来です」と、3Mエレクトロニクス材料ソリューション部門のグローバル ポートフォリオ ディレクターのKevin Twomey氏は述べています。「モレックスと協力して、データ・センターのマルチファイバー接続を変革できることを嬉しく思います。この技術は、従来のコネクターと比較して画期的なもので、導入のスピードとパフォーマンスを向上させながら、汚染リスクを大幅に低減します。」
モレックスのVersaBeam EBOコネクターは、スプリング力の制限なしに高いファイバー密度を実現し、最適なアライメントとプラグ・プレイ アセンブリーを可能にします。12ファイバーと16ファイバーのコネクター、また、コネクターあたり最大144ファイバーの高密度コネクターなど、シングルモードおよびマルチモードのオプションが用意されており、より柔軟なシステム設計、スペースに制約のある環境でのケーブル配線の簡素化、データ・センターのターンアップの迅速化を容易にします。
より迅速で簡単な導入によりTCOを削減
VersaBeam EBOコネクターを導入および維持するには、多大な労力や専門知識は必要がないため、高度なスキルを持つデータ・センター技術者の人員不足に対する既存の懸念を軽減します。さらに、終了時間とコンポーネント数の両方が削減されるため、運用コストを削減し、サプライチェーンの複雑さを軽減し、TCOを削減するためのターンアップ時間を節約します。
「MolexのVersaBeam EBOは、データ・センターのインフラストラクチャーを接続する手間を省きながら、電力密度の低いすべての接続の清掃と点検を簡素化することで、大きな価値をもたらします」と、Cienaの高度フォトニックネットワークR&DシニアディレクターのDave Boertjes氏は述べています。「VersaBeam EBOを利用することで、点検と清掃時間の6分の1に短縮することを実現しました。これは、導入の迅速化と現在の状況への対応に不可欠です。」
ハイパースケール データ・センターの顧客によるEBOコネクターの3M顧客フィールドテストでは、従来のMPOコネクターの導入と比較して、類似の時間の節約が実現しました。3Mのテストでは、清掃と点検の減少により、合計85%の時間を節約し、導入時間が合計6時間以上短縮されました。
製品の可用性
モレックスのVersaBeam EBO相互接続ソリューションファミリーが利用可能になりました。
モレックス光接続ソリューションがOFC 2025で発表
モレックスの新しい画期的なVersaBeam EBOコネクターは、4月1日~4月3日にサンフランシスコで開催されるOFC 2025のブース5945で発表されます。モレックスの光学専門家が、この最新の製品イノベーションに対処し、データ・センターのファイバー密度を迅速かつ簡単に向上させるように、同社の強力なコネクター機能を設計する方法を共有します。モレックスはまた、3M、Commscope、SENKO Advanced Components, Inc、Sumitomo Electric Industries, Ltd、US Conecなどのテクノロジー分野で有数のコラボレーターとともに、データ・センターの効率を高めるための幅広い戦略を強調します。