執筆: モーン・エラスムス
ビジネスデベロップメントマネージャー
1. 世界的に、データ・センターはより多くのデータをより高速に管理するために高密度のファイバーを必要としています。
お客様のニーズに応えるために、ファイバーの展開方法は絶えずに進化しています。MMCやSN-MTなどの超小型フォームファクター(VSFF)コネクターは、従来のファイバーコネクターの3倍の密度を提供し、より迅速な導入に望ましい選択肢となる可能性があります。
このファイバーの増加に伴い、水平ケーブルと垂直ケーブルの両方の管理を慎重に検討する必要があります。ラダーラックに必要なスペースと重量を減らすために、高密度トランク ケーブルから管理しやすい144/288トランク ケーブルへの転換が進んでいます。さらに、高速化に必要な接続数の増加により、事業者がラック内の垂直ケーブル管理に対して、同様のオプションを検討することが予想されます。
新しいデータ・センターを構築する場所に影響を及ぼす状況が絶えず変化しているため、クラウドとハイパースケール施設の迅速な導入を可能にするために、事業者は世界中で利用可能な高ファイバーコネクターを必要としています。
しかし、基準が厳しいサプライチェーンは、適切なコネクターを適切なタイミングで利用できるという課題を引き続き抱いています。
2. 電源の問題は、新しいデータ・センターの建設を引き続き影響を及ぼすでしょう。
国際エネルギー機関の最新の年次電力報告書によると、2022年において、データ・センターの電力消費は460TWh、2026年までに1,000TWh以上に増加する可能性があります。
データ・センターが必要とする電力の規模により、データ・センターが存在する地域の配電ネットワークと伝送ネットワークの両方に容量の制約が生じています。これは、過去10年間を支配していた大規模なクラスターのビルドアウトと比較して、高密度のエンドユーザーの場所や電力が利用可能な地域に近い分散されたビルドアウトにつながります。
電力危機に対処するために、冷却などのエネルギー集約式タスクの新しいイノベーターは進化し続けます。ダイレクト対チップおよび浸漬冷却法の採用が拡大し続け、事業者の電力効率の向上と需要成長のより効果的な管理に役立ちます
3. 2025年、人口センターのシフト、地元市民からの苦情、新しい規制により、データ・センターの建設と拡張はさらに困難になります。
データ、人口、および5G配信需要の局所的な成長速度は、現在データ・センター容量の成長を上回っています。これは、データ・センターの容量を人口やデータ需要の増加に対応させるためには、積極的な構築イニシアチブが必要であることを示しています。既存のデータ・センターの拡張が一般的には簡単ですが、これはしばしば電力不足につながります。
新しいデータ・センターはどこで建設すべきですか? 既存のサイトや計画されているサイトの近くに住んでいる住民の回答は「わが家に近く場合お断り」であります。多くの地元住民が、大型ディーゼル貯蔵タンクの騒音と近接性について懸念を表明しています。これらの問題は長年継続し、訴訟に発展した事例もあります。フランスでは、1億5,000万ドルの施設が建設された後、データ・センタープロバイダーの営業ライセンスが取り消された事例がありました。
Kickstart EuropeのEuropean Outlook Reportによると、この緊張状態はドイツ・フランクフルトでも顕著に見られました。同市では、データ・センターの容量がわずか3年で50MWから150MWへと急速に拡大したことを受け、フランクフルト市議会が2022年6月にFrankfurt Data Centre Masterplanを導入しました。本計画は、都市計画のルールを変更し、既存のクラスターを強化しながらさらなる拡大を抑制することで、新たなデータ・センター クラスターの開発を防ぐことを目的としています。
さらに、米国の地元市民団体は、ニュージャージー州ニューアーク、バージニア州ヘイマーケット、アリゾナ州チャンドラーでのデータ・センター建設に抗議し、プロバイダーの拡張計画を止めました。データ・センター開発者が建設を計画する地域社会と関わり、データセンターが地域にもたらし得る利点を伝達することが重要です。コミュニティリーダーとの関係を構築し、地域のイニシアチブやイベントを支援することは、信頼を築く上で大きな影響を及ぼす可能性があります。
データ・センターのインフラストラクチャーをどこに構築・拡張するかを戦略的に検討する際には、すでに多くの法律や規制が存在するため、データ主権も考慮する必要があります。組織は、現地の規制と、それがデータの保存および処理場所に与える影響を考慮しなければならなりません。物理インフラストラクチャーに柔軟性とスケーラビリティを組み込むことで、次世代サーバーやスイッチの将来のトポロジーやデータレートを確実にサポートできます。
4. 熟練労働力の不足は、引き続きデータ・センターの成長を妨げます。
米国データセンター市場JLLによると、既存施設のデータ・センター関連職種の約10%が未充足であり、全産業の全国平均の2倍以上に達します。技術的要件が高いため、応募者のわずか15%しか最低限の職務資格を満たしておらず、欠員補充に最大60日以上を要します。
2025年にはAIに対する需要が高まるにつれ、GPUやより高速なネットワークの需要も増加し、より高密度な展開、より多くの光ファイバー、そしてデータ・センターのより深い部分に配置されるシングルモードファイバーの需要が高まります。これらの需要には特定の技術スキルセットが求められるが、必要なタイミングで迅速に満たすことは困難であります。
より迅速な展開を支援するため、複雑なラック構築をオフサイトのインテグレーターに委託し、事前に構成された完全なラックをより速いペースで展開する方向への移行が予測されます。この方法により、現場での複雑さが軽減され、新規分散型データ・センター拠点での技術専門性要求が減少します。
加えて、これらの展開課題に対処する新製品が開発中です。より小型のマルチファイバーコネクターは高密度化課題に対応し、1接続あたり100本超のファイバーを有するマルチギャングコネクターは展開速度と効率を向上させます。接続ポイント統合により、高芯数ケーブルの使用でタッチポイント数と配線混雑を低減します。
AIが世界規模でデータ・センターの成長を促進する中、より高速なネットワークやGPUを支えるインフラ・人材・技術を備えた組織は、2025年に成長すると予測されます。モレックスの光ファイバー用コネクター・アダプターは、データセンター所有者・事業者が今年直面する課題解決と今後のデータ・センター支援を目的に設計されています。シングルモードファイバー、パッチケーブル、トランクケーブルを含むモレックスの光ファイバーソリューションが2025年以降の高密度データ・センター発展に如何に寄与するかご確認ください。