2025 年 3 月 25 日
伊利诺 – 2025 年 3 月 25 日 – 全球电子设备领军企业和连接技术创新企业 Molex 莫仕今日推出其 VersaBeam 扩展光束光纤 (EBO) 互连解决方案,这是一个专为超大规模数据中心、云和边缘计算环境优化的创新型高密度光纤连接器系列。这一强大的产品组合利用 3M™ EBO 套管扩展连接器之间的梁,以降低对灰尘和碎屑的敏感度,同时大幅减少频繁清洁、检查和维护的需要。
借助 VersaBeam EBO 技术,可以实现更快的部署速度,因为所需的连接更少,从而减少安装时间和降低复杂性。Molex 莫仕光连接业务总经理 Trevor Smith 表示:“最好的设计往往是最简单的,Molex 莫仕 VersaBeam EBO 连接器便是如此,客户只需轻按一下就能实现可靠连接。安装这些连接器无需特殊技能,这让企业能迅速获得灵活可扩展的光纤连接所带来的性能和成本优势。”
面向未来数据中心的下一代连接器
为顺应 AI 发展日益增长的容量需求,数据中心提供商必须不断升级带宽,同时尽量减少基础设施变更。Molex 莫仕的 VersaBeam EBO 技术非常契合机架内及服务器连接,将更多光纤集成到超小型外形尺寸 (VSFF) 中,以提升机架单元利用率并降低空间占用。
“扩展光束光纤连接器是高速、灵活的数据中心基础设施的未来。”3M 电子材料解决方案部全球产品组合总监 Kevin Twomey 说道,“我们很高兴能与 Molex 莫仕携手,变革数据中心的多光纤连接方式。与传统连接器相比,这项技术具有颠覆性突破,显著降低了污染风险,同时提升了部署速度和性能。”
Molex 莫仕的 VersaBeam EBO 连接器提供高光纤密度而不受弹簧力限制,可实现最佳对准与即插即用装配。单模和多模选件,含 12 芯、16 芯连接器及容纳多达 144 根光纤的高密度连接器,有助于在空间有限的环境中实现更灵活的系统设计、更简易的电缆布线,以及加快数据中心启动。
更快、更简易的部署可降低 TCO
VersaBeam EBO 连接器部署与维护简便,相关人员无需掌握专业知识或耗费大量精力,这缓解了当前对高技能数据中心技术人员短缺的担忧。同时,端接时间缩短,组件数量减少,节省了运营成本,降低了供应链复杂性,缩短了系统开通时间,从而降低了 TCO。
Ciena 公司高级光网络研发总监 Dave Boertjes 表示:“Molex 莫仕的 VersaBeam EBO 极具价值,它解决了我们数据中心基础设施的连接难题,且以低功率密度简化了每个连接的清洁与检查工作。通过使用 VersaBeam EBO,我们的检查清理时间缩短了 6 倍,这对加快设备部署速度和跟上当前形势至关重要。”
在 3M 与超大型数据中心客户开展的 EBO 连接器现场测试中,与传统 MPO 连接器的部署相比,实现了类似的时间节省。3M 测试清洁与检查环节共节省 85% 的时间,总计缩短了超过 6 小时的部署时间。
产品供应
Molex 莫仕的 VersaBeam EBO 互连解决方案系列现已上市。
Molex 莫仕光学连接解决方案亮相 OFC 2025
Molex 莫仕全新的开创性 VersaBeam EBO 连接器将于 4 月 1 日至 3 日在旧金山举行的 2025 年光纤通信会议及展览会(OFC 2025,展位号 5945)上展出。届时,Molex 莫仕光学专家将现场介绍这一最新产品创新,并分享公司丰富的连接器功能如何更快、更轻松地提高数据中心光纤密度。Molex 莫仕还将与 3M、Commscope、SENKO Advanced Components, Inc、Sumitomo Electric Industries, Ltd 和 US Conec 等顶级技术合作伙伴一起,重点展示提高数据中心效率的更广泛策略。