メインコンテンツにスキップ
色付きコネクター

コネクター組み立てにおける効率性向上の「キー」を探る

執筆:Elena Dugger
グローバル製品スーパーバイザー

課題:製造の遅れとコスト増につながる接続エラーを克服する

先進的なテクノロジーのおかげで、現在、グローバルビジネスの分野において企業は製品の設計と製造の場所を分けることができます。残念ながら、可能になったことが増えると効率性を損ないかねない独自の課題も生み出されることになります。特に、今日の機能に富んだ電子技術革新は複雑に絡んだ電線対電線接続や電線対基板接続に左右されるという事実を考えるとなおさらです。よって、組み立てチームが各種のケーブルやコネクターを正確にマッチング(「嵌合」)するよう求められると、コスト増につながるエラーや製造の遅れが大幅に拡大することになりかねません。さらに、こうした細かいタスクに時間をかけすぎると業務上の反復動作による傷害や骨や筋肉の疾患問題の可能性も高まり、製造企業にとってはさらなるコストにつながります。 

マッチングが大切

組み立ての品質がコネクターのパフォーマンスにおいて最も重要な側面の1つとなりますが、この点は見過ごされがちです。最先端の素材で製造した最高の機能を有するコネクターであっても、マッチングや取り付けが正しくなければ能力が損なわれる可能性があります。このような理由から、企業はコネクターに関連した組み立ての問題の特定や解決にますます注目するようになっているのです。 

複数におよぶまったく異なる目的の機能や回路をたいてい取り込んでいることが既存のコネクターの課題です。それでもコネクターそのものは一般的に小さく、見かけはほぼ変わりません。そのため、スキルの最も高い組み立てチームであっても、特に急いで作業している場合には、次のような重大なミスをしてしまうことになります。 

  • クロス嵌合 - 異なる製造元の半分のコネクター2つをマッチングしたり、組み合わせたりする場合。
  • 嵌合ミス - 同じ製造元からの半分のコネクター2つのマッチングや組み合わせが不正確な場合。 

クロス嵌合:リスクの高いビジネス

異なる製造元からのコネクターは、一般的には見かけが似通っていますが、この2つをクロス嵌合すると意図した機能や信頼性、さらには安全性に関して重大かつ時には危険な問題を生み出す可能性があります。業界や用途全般において電力需要が高まり続ける中で、このような潜在的な問題を真剣に捉えることが不可欠です。特に多様な設計素材が絡んでくる場合にはなおさらです。

あらゆる用途に優れたパフォーマンスを発揮するような画一的な解決策は存在しないため、異なるコネクター製造企業がさまざまな素材を使って自社の製品を生み出しています。それぞれのオプションは特定の状況において一定の利点を備えています。たとえばコネクターボディは機械を保護し環境から守ります。意図した用途に応じて、さまざまな種類のプラスチックや金属からこのボディを作ることができます。よって、コネクターのクロス嵌合では機能性を大幅に損ないかねないやり方で2つの相いれない素材を組み合わせるというリスクになります。 

嵌合ミス:コストのかかるエラー

コネクターが同じ製造元で製造されている場合も、コネクターの嵌合ミスは性能、製造コスト、エンドユーザーの安全性といった観点から非常に大きなマイナスの影響を生む可能性があります。不正確な嵌合によって信号の損失、機械の故障、機器の損壊、ショート回路につながる可能性があるだけではなく、問題解決の措置に時間がかかってしまいます。コネクターのラベル印字が馴染みのない言語であったり、1つの拠点から別の拠点への輸送中にラベルそのものがなくなっていたりする場合、組み立てエラーのリスクはさらに高まります。 

「キー」が答え

幸いなことに、製造チームは既存のコネクター設計に縛られなくなっています。今では、上記で取り上げた大きな問題に具体的に対処するために、汎用性の高いコネクターソリューションが生み出されています。大きく分けて2つの種類があります: 

  • 色別キーコネクター - 明るい色の外観または色分けの図によって、迅速かつ容易に視覚的に合う色をマッチングし、エラーを特定することができます。
  • 機械的キーコネクター - 対応するコネクターだけに適合する特定の形をしており、一方向に挿入することができます。 

キーイングと分極を理解する

マッチングのミス防止に加えて、機械的キーのソリューションは解決の難しい分極エラーの可能性も減らすことができます。分極とキーイングは似通ったコネクターの特性であるため、混同されがちです。 

分極とは、適切な配置でしか嵌合できないコネクターペア上の1つまたは複数の機能のことです。たとえば、組み立てにおいて正しいコネクターの半分がマッチしているものの、誤って180度回転させてしまうことがあり得ます。機械的キー機能を追加すると、こうした配置の間違いが起きる可能性が物理的になくなります。オペレーターがコネクターを合体させる過程でコネクター部品を見られない場合(一般的には「ブラインド嵌合」といわれます)、この点は特に重要になります。まとめ:

  • キーイングは、見た目が似ている複数のコネクターを使って作業する際、組み立てオペレーターによる迅速かつ正確なコネクターのマッチング/嵌合につながります。細かい識別マークを確認するために中断する必要がないため、クロス嵌合や嵌合ミスの可能性が大幅に下がります。 
  • 分極は、適切にマッチングしたコネクターを正しい配置で嵌合させるのに役立ちます。機械的キーの付いたコネクターは別々の形であり、コネクター同士が一方向にしか適合できないため、多くの場合には分極機能と同じように作用します。 

設計の柔軟性を高める

今まで説明してきたダイナミクスの重要性を考えると、未来志向の設計エンジニアであれば、プロジェクトの開始段階でキー付きコネクターを仕様に含めることで大きな効率性を手にすることができます。同様に、特定の機能をお探しのエンジニアは、常に変遷する製品の安全性や信頼性に関するニーズを積極的にサポートすることができます。キー付きコネクターの導入を検討される際、一般的には次のような特徴が長期的なパフォーマンスの最適化につながることを念頭に置いてください。

  • コンパクトな設計になっていれば、製品の小型化が進む中でも貴重なプリント基板(PCB)スペースを節約できる
  • 嵌合した各ハウジング間にリブがあれば、汚染によるアーク放電がなくなる
  • ハウジングリブの分極キーがあると電気ショートの可能性が下がる
  • リテーナーによって圧着端子が完全に挿入され、湿気の侵入を防ぐことができる
  • ポジティブロックハウジングからは触覚と音声フィードバックが得られるため、組み立ての迅速化につながる
  • 端子位置保証(TPA)リテーナーによって確実にコネクターを設置でき、パフォーマンスを損なう圧着バックアウト問題が減る
  • アンチスナッグデザインによってストレージの効率性が向上する
  • ハロゲンフリー素材は高温組み立て処理に耐えられる
  • グローワイヤ対応は確実な消費者の安全につながる

さまざまな業界のニーズをサポートする

現在の高度な製品設計においては機能の増加と取付面積の小型化が相まって、コネクターのキー付けがさらに多くの業界で従前にも増して一般的になりつつあります。自動車、家電、消費者向け製品、ヘルスケア、産業、通信、防衛などをはじめとするさまざまなセクターが正確な相互接続を左右するきわめて信頼性の高い性能を求めています。乱暴な取り扱いや厳しい動作条件といった要因によっても適切かつ安全性の高いコネクターのペアリングが要求されるようになっています。さらに、次世代のスマートデバイスやユーザーの常時監視がなくても作動する機器の登場によって、正確かつ厳密なコネクターのペアリングが安全性、信頼性、パフォーマンスの観点から不可欠になっています。このビデオでは、キー付きコネクターによって、さまざまな厳格な用途においてたいていは効率性を向上させられる幅広い方法について詳しく見ていきます。 

安全性と性能のために効率性を向上させる

今日の目まぐるしく変化する事業環境ではミスを犯す余裕はほとんどありません。それでも安全性と信頼性の高い製品性能は引き続き最も高い優先事項です。カラーキー付きコネクターと機械キー付きコネクターは、コスト増につながるコネクターの嵌合に関する問題を防ぐだけではなく、組み立ての合理化に役立ち、製造の迅速化や時には職場の人間工学の支援にさえつながるのです。特定のデザイン向けにキー付きコネクターを指定する際、具体的な機能を選び取ることで長期にわたる製品機能も改善する場合がよくあります。さまざまな方式において、こうした革新的な嵌合オプションが効率性向上の「キー」であるといっても過言ではないでしょう。 


関連コンテンツ


カラー機械キー付きビデオ

モレックスのカラー機械キー付き製品は嵌合ミスを防ぎ、組み立てを迅速化させ、コネクターのクロス嵌合を防ぎます。 

CPコネクター

フルキーイングとカラーペアリング機能を活用した、間違いのない電線対電線用CP-2.5ミニ、CP-3.3、CP-4.5、CP-6.5コネクターソリューションおよび電線対基板用CP-6.5コネクターソリューションは、ユーザーの安全性を向上させながら、消費者向けおよび産業用インターコネクトアセンブリー アプリケーションを高速化させます。2.50、3.30、4.50、6.50mmピッチサイズでご用意しております。

Nano-Fitコネクター

Nano-Fitパワー用コネクターは、コンパクトな2.5mmピッチで最大8.0Aに対応します。BMI、TPA、および色分けされたキーイングにより、信頼性の高い電線対基板用接続を実現します。

 

 

シェア