電動化、自動運転、安全機能や高速伝送用無線コネクティビティといった自動車業界のメガトレンドは持続しているだけではなく、さらに広がりを見せています。モレックスは自動車OEMの意思決定者230人を対象に調査を実施し、2021年1月にその結果を公表しました。この調査で、91%の回答者が「未来の自動車」は完全電動またはハイブリッドになると回答しました。さらに、94%が自動運転機能の搭載を予測する中、高速伝送用Wi-Fiとワイヤレス充電が最も一般的な機能になると回答しました。実際に、大規模ディスプレイ、カメラシステム、LIDARといった検知センサーなどの安全支援システムやドライバー支援システムはほぼすべてのモデルで増加しています。また、エンジニアはこうしたトレンドによって、これらの機能の能力増強と、より高密度かつ小型のコンポーネントを用いた機能強化を促されています。
進展中の新たな電子システムのこうした急速な拡大を支援するため、設計者は小型化を進め、結果として新たなコンポーネントと相互接続テクノロジーを追求せざるを得なくなっています。多くの場合、設計者は、モバイル電子機器や家庭用電化製品に共通するコンポーネントや相互接続に目を向けてきました。しかし、マイクロコンポーネントによって自動車設計におけるスペースの制約が緩和されるものの、設計者はこうした厳格なアプリケーションにおける信頼性を実証する必要もあります。また、自動車OEMとそのサプライヤーは、顧客の期待に応えるために、広範な温度定格、衝撃と振動の検証など、電子部品における一定のエクセレンスが要求されるとともに、車載生産部品承認プロセス(PPAP)に従う必要があります。