メインコンテンツにスキップ
画像

無線インフラストラクチャソリューション&テクノロジー

高速で信頼性の高いワイヤレス通信は、最新世代テクノロジーの中核です。最小のハンドヘルド機器から最も複雑なスマート工場まで、私たちは日常生活の接続性を提供するために、最新の無線インフラ技術への依存を高めています。Bluetoothのような短距離技術用のアンテナを作成する場合でも、大規模なWi-Fiネットワークや5G用のインフラを作成する場合でも、モレックスの専門知識と実績は、ワイヤレスの最先端を行く高性能な接続の実現に役立ちます。

概要


私たちの現代世界は、かつてないほどつながっています。モバイル機器からの世界のデータトラフィックだけでも、2027年には月間300エクサバイト(300兆ギガバイト)ほどに達すると予測されています。ワイヤレス接続の成長は急速です。Bluetooth、LTE、あるいは帯域幅とデータ転送速度が向上する5Gの大きな可能性など、無線ネットワークインフラは、将来のユビキタス通信において中心的な役割を果たすでしょう。

モノのインターネット(IoT)は、高速伝送用無線インフラの成長によって実現しました。IoTは、インターネットを介して相互に通信する機械のグローバルネットワークであり、さまざまな機器に利用されていますが、私たちの多くは家庭やその周辺でこのテクノロジーを最も身近に感じています。日常的に使用される家電製品は現在、互いにデータを共有し、スマートフォンを使用して家庭の所有者が制御できるように装備されています。最新映画のストリーミングまたはスマートメーターの制御など、これらの機器は5G接続を使用しています。

しかしながら、IoT対応デバイスの最大の可能性は家庭の外にあります。5Gテクノロジーの展開や他の無線技術の進歩により、IoTは、スマート農業から医療まで、ほとんどすべての産業でアプリケーションの可能性が見出されています。最新世代のコネクテッドデバイスは、より高速で効率的なネットワークパフォーマンスを実現し、リモートワークへの新たなアプローチを可能にします。 

コネクテッドデバイスの急速な増加により、高度なワイヤレスインフラが必要とされています。モレックスは、ワイヤレス通信の可用性を加速するアンテナおよび接続ソリューションの業界最大手メーカーの1つです。

数字で

画像

20 Gbps

5Gのピークデータ速度

画像

368億

IoT対応機器

画像

77.5エクサバイト

月間データ通信量

画像

2.7兆米ドル

世界のテレコミュニケーション市場

特集


モレックスと5G技術

モレックスの5G用RFアンテナとコネクターは、高い周波数や速いデータ・レートや、データの合計スループット時間の短縮を必要とする、進化するワイヤレスアプリケーションをサポートします。

Telecommunication tower with 4G, 5G transmitters. Cellular base station with transmitting antennas on a telecommunication tower on a technological background with abstract waves

5Gはどこへ向かっているのでしょう?

モバイル市場の成長には、5G通信ネットワークが不可欠です。モレックスは、5Gの未来を探究してみました。

画像

5Gを実現する10の技術的な成功要因

エレクトロニクスの世界を横断するイノベーションによって、5Gはその潜在能力を最大限に発揮することができます。

画像

5Gの未来に向けた設計

5Gの高い性能は、設計エンジニアに新たな困難な要求を突きつけます。この新しいテクノロジーの可能性を最大限に引き出すために、メーカーがどのように適応していく必要があるのかをお読みください。 

画像

IoTの約束の実現と5Gの影響

今後、モノのインターネットは、信頼性の高い5G接続にどれだけ依存するのでしょうか? 専門家の意見を読む

画像

注目の動画


モレックスのアンテナソリューション

モレックスは、15年以上にわたって革新的なアンテナの世界的トップメーカーであり続けています。このビデオでは、IoT・産業用・医療用・車載用アプリケーションをワイヤレスで実現するのに適した、モレックスのすぐに使えるアンテナについて説明します。

追加資料


5Gに向けた準備

通信事業者とユーザーは、5Gがもたらすチャンスに興奮していますが、やるべきことがあります。5Gの未来に向けてキャリア各社がどのような準備を進めているのか、詳細をご覧ください。

画像

通信インフラソリューション

モバイル通信は、私たちの日常生活に欠かせないものとなっています。増大するデータトラフィック需要に対応するには、堅牢なインフラがこれまで以上に重要になります。

画像

RFの成功に向けた計画

高速伝送用無線周波数(同軸)伝送は、5Gネットワークの中核です。モレックスが、同軸環境の形成にどのように役立っているかをご覧ください。

5G technology with various icon internet of thing over the closeup Bangkok cityscape, Wireless communication connection network concept.

注目の製品


コンボアンテナ

Combo-Antennas

外部アンテナ

画像