2020年11月17日
ニューハンプシャー州コンコード - モレックス傘下のビットウェア社は本日、次世代データ・センター、ネットワーキング、エッジコンピューティングのワークロード向けにワットあたりのパフォーマンスを大幅に向上させるよう設計された、同社初のIntel® Agilex™ベースFPGAカード、IA-840Fを発表しました。AgilexのFPGAは、アプリケーションの要件に応じて、最大40%のパフォーマンス向上または最大40%の電力削減を実現します。ビットウェア社は、デュアルQSFP-DD(4×100G)、PCIe Gen4 x16、3つのMCIO拡張ポートを備えたAgilexチップのユニークなタイリングアーキテクチャーを使用してI/O機能を最大化し、多様なアプリケーションに対応しました。ビットウェア社はまた、インテル oneAPI™のサポートも発表しました。このサポートにより、抽象化された開発フローが可能になり、複数のアーキテクチャーにまたがるコードの再利用が劇的に簡素化されます。
「最近のデータ・センターのワークロードは非常に多様化しており、スカラー、ベクトル、マトリックス、空間アーキテクチャーを組み合わせて実装する必要があります」と、ビットウェア社マーケティング担当バイスプレジデントのクレイグ・ペトリー氏は述べています。「IA-840Fは、Intel Agilex FPGAの高度な機能を迅速かつ容易に利用できるようにします」。「抽象化されたレベルでFPGAアプリケーション開発を希望するお客様のために、oneAPIをサポートしています」。この新たな統一ソフトウェアプログラミング環境により、お客様は、単一のコードベースからAgilex FPGAをプログラミングすることができます。
新しいIA-84Fは、以下のようなエンタープライズクラスの機能とパフォーマンスを備えています。
- インテルoneAPIユニファイドソフトウェアプログラミング環境のサポート
- HDL開発者ツールキット: API、PCIeドライバ、アプリケーションサンプルデザイン、診断セルフテスト
- 洗練されたボードマネジメントコントローラー(BMC)
- 熱冷却オプションの選択: パッシブ、アクティブまたはリキッド
- PCIe、ストレージ用、またはネットワークI/Oを追加するための複数の拡張ポート
クロスアーキテクチャー開発を効率化するため、oneAPIには、直接プログラミング言語であるData Parallel C++、および、APIベースのプログラミングのためのライブラリ一式が含まれています。データパラレルC++は、C++をベースにクロノスグループのSYCLを組み込んだものです。これにより、複数のアーキテクチャーにまたがるコードの再利用が劇的に簡素化されるとともに、アクセラレーターのカスタムチューニングが容易になります。
「Intel Agilex FPGAと、oneAPIツールキットを含むクロスプラットフォームツールは、これらの最新FPGAとその驚異的な機能へのアクセスを容易にする方法をリードしています。eASIC統合、HBM統合、BFLOAT16、最適化されたテンソルコンピュートブロック、Compute Express Link(CXL)、高速伝送用1Ghzコンピュートと400Gbps+接続ソリューションのための112Gbpsトランシーバーデータレートなどです」と、インテルのプログラマブルソリューショングループ製品担当バイスプレジデントのパトリック・ドーシー氏は述べています。「高度にカスタマイズ可能で異種混合のAgilexプラットフォームとoneAPIツールにより、ビットウェア社の新たなIA-840Fアクセラレータカードのような製品は、エッジからクラウドまでイノベーションを推進することができます」。
IA-840Fカードの初回出荷開始は、2021年第2四半期を予定しています。この新しいカードは、ビットウェア社TeraBoxシリーズのDELLまたはHPEサーバーにあらかじめ組み込まれ、3年間の包括的な保証付きで購入することができます。各TeraBoxサーバーには、FPGAカード、オペレーティングシステム、ドライバー、ツールが、プリインストールされています。製品ポートフォリオの詳細については、www.BittWare.comをご覧ください。
ビットウェアについて
モレックスのグループ企業であるビットウェアは、顧客がソリューションを迅速に低リスクで運用できるエンタープライズクラスのFPGAハードウェアを設計・製造しています。ビットウェアは30年にわたってFPGAアクセラレーターの開発経験があり、ソリューションを大量に展開するお客様のエンタープライズクラスの認定要件やライフサイクル要件に対応できる、FPGAベンダーに依存しない唯一のサプライヤーです。
インテル社について:
インテル(NASDAQ: INTC)は、コンピューティングイノベーションの世界的リーダーです。同社は、世界のコンピューティングデバイスの基盤となる重要なテクノロジーを設計・構築しています。企業責任とサステナビリティのリーダーとして、インテルはまた、世界で初めて「紛争と無縁の」マイクロプロセッサーを市販しています。