2020 年 11 月 17 日
新罕布什尔州康科德 — 今日,Molex 莫仕旗下公司 BittWare 揭开了 IA-840F 的真容,后者是该公司首款基于 Intel® Agilex™ 的 FPGA 卡,旨在为下一代数据中心、网络和边缘计算工作负载显著提升效能功耗比。根据应用需求,Agilex FPGA 可提升性能高达 40%,降低功耗多达 40%。BittWare 利用 Agilex 芯片独特的嵌合架构,实现输入/输出性能最大化,该架构具有双 QSFP-DD(4 × 100G)、PCIe Gen4 x 16 通道以及三个 MCIO 扩展端口,适合多种应用。BittWare 也宣布支持 Intel oneAPI™,后者支持抽象的开发流程,大大简化了跨多架构的代码复用。
“现代数据中心的工作负载高度多样化,要求客户实现标量、矢量、矩阵和空间架构的混合,”BittWare 营销副总裁 Craig Petrie 表示。“IA-840F 确保了客户能够快速轻松地利用 Intel Agilex FPGA 的先进性能。针对那些喜欢在抽象层面开发 FPGA 应用的客户,我们纳入了 oneAPI 支持。这种新的统一软件编程环境允许客户通过单一代码库对 Agilex FPGA 进行编程,该库具有跨架构的本地高级语言性能。”
新的 IA-84F 提供企业级的特性和能力,包括:
- 支持 Intel oneAPI 统一软件编程环境
- HDL 开发者工具包:API、PCIe 驱动程序、应用实例设计和诊断自检
- 复杂基板管理控制器 (BMC)
- 热冷却方案选择:被动式、主动式或液冷
- 用于额外 PCIe、存储或网络输入/输出的多扩展端口
为了简化跨架构开发,oneAPI 涵盖了一种直接编程语言 Data Parallel C++ 以及一组基于 API 的编程库。Data Parallel C++ 基于 C++,结合了科纳斯组织 (Khronos Group) 的 SYCL。这极大地简化了跨多架构的代码复用,同时促进了加速器的自定义调优。
“Intel Agilex FPGA 以及包括 oneAPI 工具包在内的跨平台工具正在引领人们更轻松地访问这些最新的 FPGA 及其海量功能,包括 eASIC 集成、HBM 集成、BFLOAT16、优化张量计算块、计算快速链接 (CXL) 以及 112 Gbps 收发器数据传输率,用于高速 1 Ghz 计算和 400 Gbps+ 互连解决方案,”英特尔公司可编程解决方案集团产品副总裁 Patrick Dorsey 表示。“依托高度可定制和异构型 Agilex 平台以及 oneAPI 工具,BittWare 新款 IA-840F 加速卡等产品得以推动从边缘到云端的创新。”
首批 IA-840F 卡计划于 2021 年第二季度开始出货。客户可以通过购买 BittWare TeraBox 系列预集成的 DELL 或 HPE 服务器购买新卡,并获享三年全面保修。每台 TeraBox 服务器均预装 FPGA 卡、操作系统、驱动程序和工具。请访问 www.BittWare.com 详细了解我们的产品组合。
BittWare 简介
BittWare 是 Molex 莫仕旗下公司,设计和制造企业级 FPGA 硬件,支持客户快速、低风险地部署解决方案。BittWare 拥有 30 年开发 FPGA 加速器的经验,是唯一一家在满足企业级资格认证和生命周期需求方面不受特定 FPGA 厂商限制的供应商,能够为大规模解决方案的部署提供支持。
关于英特尔公司:
英特尔公司(纳斯达克股票代码:INTC)是计算创新领域的全球领军者。该公司设计并构建了充当世界计算设备基础的基本技术。身为企业责任和可持续发展的领导者,英特尔公司还生产了世界上首个商用“无冲突”微处理器。