患者の医療ジャーニーは診断から始まります。アメリカ国立衛生研究所の 報告 によると、「正しい診断を受けることは、医療の主な側面のひとつである。患者の健康上の問題を説明し、今後の医療的決断を行うための情報を与える」としています。
一般的な診断様式には、血管造影、超音波検査、従来的なX線撮影、CTスキャン、骨スキャン、MRIが含まれます。これらの方法はすべて、患者が医療期間で膨大な時間を費やさなければならない、大掛かりで複雑かつ高額なシステムを必要とします。さらに、医師がスキャン結果を読み取り解釈する時間を取るまで、患者は数日間待たなければならないということもあります。医療プロセスにおける診断の重要性は確かであるものの、現在の方法論では大きな問題が生じています。 NIH は、病院での有害事象の6〜17%が、医療診断エラーによるものと推定しています。これは医師や医療従事者にとって劣悪であり、患者にとっては壊滅的になり得るのです。
その状況に変化が起こっています。それに伴って医療診断テクノロジーが進化し、医療システムにもたらされています。医療従事者は、反応性治療を重視するシステムから、疾患や障害を予防し積極的に診断するシステムへと移行したいと考えています。この流れは、医療システムが、個別の診断に対して請求するモデルから、ケアの量よりもケアの質に重点を置いた管理プロバイダーモデルに移行する大きな変化をうけて、より強いものとなっています。さらに、患者自身が、自分の健康管理を自分でコントロールしたい、洞察を得体と思っているのです。次世代の医療診断が、そのような移行を可能にする主な要因となります。