患者的医疗旅程从诊断开始。根据美国国立卫生研究院的一份报告,“获得正确的诊断是医疗保健的一个关键方面——它可以解释患者的健康问题,并为随后的医疗保健决策提供信息。”
常见的诊断方式包括血管造影、超声检查、常规放射线照相、计算机断层扫描 (CT)、骨骼扫描和磁共振成像 (MRI)。所有这些方法都需要大型、复杂且昂贵的系统,而患者必须在医疗机构中度过许多个小时。此外,患者可能需要等待数日,专业诊断医生才有机会解读扫描结果。尽管诊断在医疗保健过程中至关重要,但当今的方法却产生了重大的问题。据 NIH 估计,医疗诊断错误占医院不良事件的 6% 至 17%。这对医疗保健提供者来说是十分不利,并且可能对患者造成灾难性的影响。
改变正在发生。医疗诊断技术正在不断发展,医疗保健系统也随之演变。医疗专业人员希望将系统从专注于被动治疗转变为基于疾病和病症的预防和主动诊断。随着医疗保健系统从按服务收费模式转向更注重护理质量而非数量的托管提供者模式,情况变得更加复杂。此外,患者本身也希望对自己的健康管理有更多的掌控和洞察。下一代医疗诊断是这些转变的关键推动因素。