2021年3月9日
「通信事業者は、継続的な課題にもかかわらず着実な進展を報告しており、5G市場は変曲点に近づいています」と、モレックスのデータコムソリューション担当プレジデント、アルド・ロペス氏は述べています。「5Gの可能性を完全に実現することは、さまざまな産業や市場に変革をもたらすでしょう。ハードウェア、ソフトウェア、コネクティビティ企業のエコシステム全体が協力して、これらの新たなモバイルネットワーク規格に対応したイノベーションを行うことが必要であり、これは長期戦となります」。
モレックスは、2021年2月にディメンショナル リサーチ社に委託し、ネットワーク事業者または仮想移動体通信事業者(MVNO)のエンジニアリング、製品、研究開発の職務に携わる200人以上の有資格者を対象に5Gの現状に関する調査を実施しました。タイミングやユースケースを中心に、5Gに関するさまざまな質問が出されました。調査対象者の半数以上が、コロナの影響による5G展開の遅れを報告し、3分の1以上が、将来のロードマップの遅れを報告しています。
その他の主な調査結果は以下の通りです。
- 92%が、5Gのビジネス目標を5年以内に達成すると予想しています。大規模通信事業者は、運用コストを削減し、需要の増加に対応するために既存事業をサポートしながら、新たな収益源を生み出すことに重点を置いていると報告しています(65%)。
- 5G技術を活用したコンスーマ向けデバイスが、最初に大きな新たな収益を生み出し(43%)、次いで産業用およびIIoT(35%)、固定無線アクセス(33%)が続いています。
- 回答者の100%が、5Gの展開に問題があると報告しており、課題のトップ3は周波数帯の問題(41%)、消費者のユースケースの不足(31%)、規制(30)と続いています。
ネットワーク事業者が、事業目標を達成するために最も重要なテクノロジーまたは業界の変化を尋ねたところ、回答者は、5Gインフラやネットワーク機器のコスト削減(41%)、半導体やセンサーを含む実現するテクノロジーのイノベーション(31%)、コネクティビティを必要とする新たなタイプのデバイスの利用可能性(26%)、安定した一貫性のある政府規制(22%)を挙げました。
普及を促進する「キラーアプリ」の必要性についての判断の分かれ目
調査参加者の5人に3人だけが、5Gの普及と大幅な新規事業収益を促進するために「キラーアプリ」または変革的なユースケースが必要だと回答しています。拡張現実、ゲーム、スマートホームアプリケーションが、主要コンスーマ向けデバイスのトップである一方、ロボット工学、物流、工場が、産業用およびIIoTの主要な5G対応ユースケースでした。
固定無線アクセスの主なユースケースのトップは、農村部の家庭へのアクセスで53%、次いで都市部および郊外の家庭へのアクセス(45%)、遠隔地の産業インフラへのアクセス(41%)となっています。さらに、自動運転、V2X(車両からあらゆるものまで)通信、車両テレマティクスは、自動車業界の主要なユースケースリストの上位にランクインしています。遠隔患者モニタリング、医療用ウェアラブル、遠隔手術は、医療市場の「キラーアプリ」として認識されています。
地域別ユーザー特典のタイムライン
世論調査では、現在、5Gが消費者に実質的な利益をもたらしていると考えているのはわずか25%ですが、99%は、5年以内に実質的な利益をもたらすと予測しています。日本と韓国では、半数以上の消費者がすでに5Gの恩恵を実感していると回答しています。調査回答者の半数以上が、現在(24%)または1年以内(27%)に消費者の利益になると回答しています。この調査によると、米国で消費者が大きなメリットを完全に実感するには、2年~5年(75%)かかると予想されています。
5Gテクノロジーとトポロジーの定着
スモールセル(48%)、ミリ波(46%)、プライベートネットワーク(46%)が、5Gの優位性を実現する上で重要な役割を果たすテクノロジー/トポロジーのトップ3として挙げられました。どのテクノロジーが最初にユーザーに影響を与えるかについてのコンセンサスは得られなかったものの、ミリ波が長期的なリーダーとして浮上し、47%の票を集め、次いでサブ6(27%)、広域低電力(26%)となりました。
モレックスのデータ通信:
モレックスは、電気通信およびデータ通信業界における数十年にわたるイノベーションと専門知識を基盤として、重要なネットワークインフラのアップグレードの合理化を支援しながら、高周波通信とコネクティビティに関するさまざまな技術的課題に対応しています。当社は、シグナルインテグリティと光波長管理、光トランシーバーとコネクティビティ、無線周波数(同軸)テクノロジーとアンテナ、ミリ波とマイクロコネクターの分野で実証済みの専門知識を有しています。完全な製品設計・試験・製造能力は、ネットワークサービスプロバイダー、機器OEM、デバイスメーカー、自動車、消費者、企業、産業、医療市場の主要な利害関係者の5Gエコシステム全体に及びます。