2021 年 3 月 9 日
Molex 莫仕数据通信解决方案总裁 Aldo Lopez 表示:“尽管挑战不断,但运营商报告称取得了稳步进展,因此 5G 市场正接近拐点。” 充分发挥 5G 的潜力将改变多个行业和市场。这是一场漫长的博弈,需要硬件、软件和连接公司在整个生态系统中通力合作,根据这些新的移动网络标准进行创新,这反过来又将加快用户的采用。”
Molex 莫仕委托 Dimensional Research 于 2021 年 2 月开展了“5G 现状”调查,面向网络运营商或移动虚拟网络运营商 (MVNO) 的工程、产品和研发部门的 200 多名合格参与者。调查中提出了各种 5G 问题,重点是时间表和用例。超过一半的受访者表示,疫情的影响导致 5G 部署延迟,超过三分之一的受访者表示未来路线图延迟。
其他主要调查结果包括:
- 92% 的受访者预计将在五年内实现 5G 业务目标;大型运营商表示将重点放在创造新的收入来源上,同时支持现有业务以降低运营成本并适应不断增长的需求 (65%)
- 利用 5G 技术的消费类设备将首先带来可观的新收入 (43%),其次是工业和 IIoT (35%) 以及固定无线接入 (33%)
- 100% 的受访者报告了 5G 部署方面的问题;前三大挑战分别是频谱问题 (41%)、缺乏消费者用例 (31%) 和法规 (30%)
当被问及能使网络运营商实现其业务目标的最重要的技术或行业变化时,受访者提到了 5G 基础设施和网络设备成本的降低 (41%)、包括半导体和传感器在内的使能技术的创新 (31%)、需要连接的新型设备的可用性 (26%) 以及稳定一致的政府法规 (22%)。
对于是否需要“杀手级应用”来推动采用,各方意见不一
只有五分之三的调查参与者表示需要一个“杀手级应用”或变革性用例来推动 5G 的采用并带来可观的新业务收入。增强现实、游戏和智能家居应用位居主要消费类设备之首,而机器人、物流和工厂则是工业和 IIoT 领域支持 5G 的主要用例。
在固定无线接入的主要用例中,农村家庭接入以 53% 的比例位居首位,其次是城市和郊区家庭接入 (45%) 和远程工业基础设施接入 (41%)。此外,自动驾驶、车联网 (V2X) 通信和车辆远程信息处理在汽车行业的主要用例中名列前茅。远程患者监护、医疗可穿戴设备和远程手术被认为是医疗市场的“杀手级应用”。
各地区用户受益时间表
只有 25% 的受访者认为 5G 目前正在为消费者带来巨大利益,而 99% 的受访者预计 5G 将在五年内带来巨大利益。超过半数的受访者表示,日本和韩国的消费者已经认识到 5G 带来的实质性好处。中国也继续受到关注,超过一半的受访者表示消费者目前 (24%) 或预计一年内 (27%) 将从中受益。调查显示,美国消费者预计需要两到五年时间 (75%) 才能在全国范围内充分认识到 5G 的显著优势。
5G 技术和拓扑结构开始普及
小蜂窝 (48%)、毫米波 (46%) 和专用网络 (46%) 被认为是在实现 5G 优势方面发挥关键作用的三大技术/拓扑结构。虽然在哪种技术将首先影响用户的问题上没有达成共识,但毫米波成为长期的领先技术,获得了 47% 的选票,其次是 sub-6 (27%) 和广域低功率 (26%)。
Molex 莫仕数据通信
Molex 莫仕凭借在电信和数据通信行业数十年的创新和专业经验,帮助简化关键网络基础架构的升级,同时通过更高频率的通信和连接来应对一系列技术挑战。公司在信号完整性和光波长管理、光收发器和连接、射频 (RF) 技术和天线以及毫米波和微型连接器方面拥有成熟的专业技术。完整的产品设计、测试和制造能力遍及 5G 生态系统,包括网络服务提供商、设备 OEM、设备制造商以及汽车、消费、企业、工业和医疗市场的主要利益相关者。