2023年9月12日
ライル、イリノイ州 – 2023年9月12日 – グローバルなエレクトロニクスのリーダーでありコネクティビティのイノベーターであるモレックスが、コネクティビティの未来が展開し続ける中で、製品設計エンジニアが直面する機会と障害を浮き彫りにする新しい業界レポートを発表しました。レポート、「未来のコネクティビティを予測する: つながる世界を推進するイノベーション」は、画期的な製品イノベーションを可能にする次世代コネクティビティの変革力についての説得力のある洞察を提供します。
「生産現場やハイパースケールデータ・センターから自動運転車やスマートかつエネルギー効率の高い住宅まで、コネクティビティ イノベーションがテクノロジーの未来を形成している。」と、モレックスのCEOであるJoe Nelliganは言います。「前進するたびに、高速、高出力用コネクターの限界を押し上げるために、専門分野を超えたエンジニアリング、ワールドクラスの製造、顧客との継続的な協力が必要です。我々は、生活を変えるソリューションの進化を加速すると同時に、コネクティビティの進化をリードするこのグローバルな取り組みで触媒としての役割を果たせることに興奮しています。」
最先端のコネクティビティは、すべての業界やアプリケーション領域で見られる新製品やソリューションの基礎です。製品設計者やエンジニアがこれから起こることに備えられるよう、モレックスの各分野の専門家が増加傾向にある以下のようなイノベーションを詳しく調査しました。
- 次世代、非接触型コネクティビティ
- Vehicle-to-everything(V2X)通信
- ネットワークに接続され、エネルギーに依存しない住宅
- 一元化された、ハイパースケールのコネクティビティ ハブ
タイムリーな観察により、これらの重要なイノベーションの軌跡、ならびにそれらが自動車、コンスーマ向けデバイス、工場、医療用ウェアラブル、スマートフォン、スマートホーム、データ・センターなどに与える影響がますます増大することが明らかになりました。さらに、モレックスの専門家は、従来の車両所有に挑戦するサービスとしての輸送など、新しいビジネスモデルの創造を推進する上でコネクティビティが果たす重要な役割についての見解を提供します。
非接触型コネクティビティへの道を開く
非接触型コネクターは、小型の無線周波数(RF)トランシーバーとレシーバーを使用して、デバイス間の物理的な接触なしで通信およびデータ交換を可能にします。また、BluetoothやWi-Fiなどの既存のワイヤレスプロトコルで以前に可能であったものよりもはるかに高いデータ・レートもサポートします。非接触型コネクターは、物理的な金属対金属の接点に比べ信頼性と耐久性に優れているため、ビデオディスプレイ、過酷な環境、洗練かつ軽量の家電ならびに産業用ロボットに最適です。企業が製品設計の合理化、コスト削減、シームレスなデバイスのペアリングの機会を認識するにつれて、この分野の開発ペースは加速しています。
V2X アンテナの前途をナビゲートする
アンテナ、センサー、コネクターの継続的な開発は、V2X(Vehicle-to-Everything)機能の進化を可能にする最も関連性の高い要素の1つです。5G V2Xプロジェクトの10年にわたるロードマップとシャークフィンアンテナ開発における確立された業界のリーダーシップに支えられ、モレックスは自動運転車のサポートにおいて安定したイノベーションのペースを確立してきました。最適なアンテナの配置とパフォーマンスを定義するには、自動車メーカーやサプライヤーとの緊密な協力が不可欠です。さらに、非導電性材料の進歩により、未来のコネクテッドカーは、衛星、Wi-Fiネットワーク、その他のシステムへのコネクティビティを犠牲にすることなく、シームレスなデザインを組み込むことが可能になります。
コネクテッドでエネルギー効率の高い未来の住宅に電力を供給する
未来のコネクテッドホームは、モノのインターネット(IoT)機能と蓄電池システムを組み合わせて、エネルギーの生産と使用に対するより優れた制御と可視性を確保します。ソーラーパネル用のミニインバーターやスマートバッテリー管理システムなどのエネルギー管理の革新により、エネルギー使用効率と制御が向上します。これらのストレージシステムは、最も必要な場所への電力のインテリジェントな監視とルーティングにおいて重要な役割を果たすことが期待されています。モレックスがこの領域に継続的にフォーカスした結果、昨年春にBMWが次世代電気自動車(EV)クラスに採用したボルフィニティ・セル接触システムの開発につながりました。
接続されたハイパースケールハブを形成する
224Gシステムアーキテクチャ上に構築されたハイパースケールデータ センターにより、人工知能(AI)が消費者によるエネルギー消費の最適化をサポートすると同時に、企業がリアルタイムデータ処理に対する絶え間ない要件に対応できるようになります。生成AIの素早い導入により、ハイパースケールデータ・センターの進化が余儀なくされ、モレックスは224 Gbps-PAM4アーキテクチャのパイオニアとなっています。モレックスの市場初の224G製品ポートフォリオは、優れた信号整合性と堅牢な機械構成とともに、比類のない柔軟性と拡張性を提供します。