ノイズはケーブルの外部だけでなく、ケーブルまたはワイヤー自体からも発生する可能性があります。ケーブル内で発生するノイズは、ハンドリングノイズまたはケーブルノイズと呼ばれることが多いですが、この種の不要シグナルは、より正確には摩擦電気ノイズと表現されます。低レベルのシグナルを測定する場合、ケーブルまたはワイヤーのノイズが問題になることがあります。心電図またはその他の医療シグナルにノイズが混入すると、正確な診断が困難になったり、不可能になったりする場合があります。
AAMI/ANSI EC53は、医療用ケーブルの摩擦電気ノイズの量を最小限に抑える必要があることを認識し、最大ピークツーピークノイズが、50マイクロボルト(μV)未満であることを要求しています。多くのデバイスメーカーが、ケーブルやリード線のノイズリミットをさらに低く指定しています。