デザイン思考は、患者のライフスタイル・能力・嗜好に基づいた製品性能の情報提供を支援することで、投薬・診断・医療技術機器の革新における新製品の画期的な指針となっています。フィリップス・メディサイズ社の同僚であるブレット・ランドラム氏が執筆した人間中心設計のブログで、彼は、患者のコンプライアンスと医療成果を向上させるためには、機能に続いて形状が重要であることを強調しています。
開業医側に関しても、同じルールが適用されます。この包括的な目標は、外科医・医師・臨床医・看護師が使用するあらゆる機器(体外診断のための新たなツールであれ、電気生理学(EP)処置を進歩させる最新の機器であれ)に最大限の信頼を提供することです。高度に熟練した医療従事者の要望やニーズを考慮するだけでなく、それぞれの機器、ツール、または器具が、リスクを軽減しながらワークフローの効率をどのように高めるべきかを概念化する必要があります。
生産性を最大化し、不必要な混乱を避けるために、それぞれの新たなデバイスがいかに全体的なルーチンに適合する必要があるかを視覚化するには、特別な設計スキルが必要です。EP機器や心臓血管手術機器については、医師が機器をどのように使用し、操作するかを理解することが不可欠です。例えば、片手で簡単に各操作を完了できるようにすると同時に、心臓内の標的組織に到達するための装置のステアリング・旋回・トルクの正確な仕様を評価するために、「ハンドリング面」を正確に評価する必要があります。