スマートフォンは、私たちがテクノロジーと交わる方法を変えました。今や当たり前になったタッチスクリーン技術は、20年前であればSFの世界の話のようなものでした。今では、旧式携帯電話の古いラバーキーパッドをまったく記憶していないユーザー世代も存在します。
このテクノロジーがさらに普及するにつれ、消費者は自身が持つ他のデバイスにも同じタッチ機能を期待するようになっています。そのため、モレックスをはじめとするメーカーは最新の静電容量タッチスイッチに対応しています。
静電容量タッチスイッチは、スマートフォンのタッチスクリーンと同じ技術を使用しています。静電容量タッチスイッチは、スイッチに近接する物体を検知する電界を活用することで機能します。このスイッチは、ユーザーの指によって発生する静電容量の変化を測定し、スイッチを作動させます。
静電容量タッチスイッチには、従来のプッシュボタン式スイッチに勝る多数の強みがあります。タッチスイッチが機能する上で物理的な作動は不要です。つまり、摩耗の可能性がある可動部品は存在しません。もう1つの強みとして、静電容量タッチスイッチの適応性が挙げられます。従来型のスイッチとは異なり、タッチスイッチは環境に適応できるようにプログラムすることが可能です。
スマートホーム技術の採用増は、タッチスイッチの実用性を示す優れた例です。スマートホームの制御デバイスに静電容量タッチスイッチを組み込み、暖房、照明、セキュリティシステムといった実にさまざまなアプリケーションを制御することができます。個々のスイッチの役割は、制御されるシステムに応じて変更できます。