メインコンテンツにスキップ
画像

5Gテクノロジー: RFの成功に向けた計画

家電・自動車・産業・医療などの業界が、5G無線技術の需要を牽引しています。5Gの展開には、4Gの最大10倍のセルサイトが必要になると推定されているため、導入は段階的に行われるでしょう。5Gテクノロジーの導入を進めている通信事業者は現在、ネットワークの再設計、スイッチの変換、セルサイトのアップグレードと新規配備を行っています。必要なインフラ整備の規模が大きいため、5Gの利点は断片的に確立されるでしょう。

概要


現在、5Gをサポートするためにアップグレードと拡張が進められている4Gインフラには、超低遅延をサポートする新たなスイッチングテクノロジーが含まれます。これらのネットワークは、追加される超高周波ミリ波スペクトラムを組み込むために大幅に拡張されます。この2つの追加要素の組み合わせは、5Gの利点である高速伝送と高速データ・レートを可能にする基盤です。5Gインフラはまた、優れたパフォーマンスを実現するビームフォーミングアンテナアレイを運用することで、大規模MIMO技術を活用します。

5Gプロバイダーと関係者は、より高い周波数(10GHz以上)で複数の課題に直面しています。これらの高周波数信号は、木・壁・人などの障害物によってブロックされやすくなります。これを克服するために、マイクロセル、中継器、ビームフォーミングやビームステアリングのような伝送技術の使用など、より高い周波数の5Gシグナル用をより効果的に伝播するためのさまざまな戦略があります。これらのアプローチにもかかわらず、高周波数信号が信頼できなかったり、利用できなかったりする場所や時間帯があることに変わりはありません。このような場合、スマート5Gネットワークは、シームレスに別の周波数や帯域に伝送をリダイレクトします。

5Gインフラはセルタワーを超え、建築環境の奥深くまで到達する必要があります。マイクロセルは、ますます密集する都市インフラに浸透するために使用されます。これらの小規模送信機は、5Gで使用される高い周波数を拡張し、他の方法では届かない建物内デバイスに届きます。このようなマイクロセルが普及するということは、環境にシームレスに溶け込む必要があるということです。

伝送インフラから最終使用デバイスに至るまで、5Gのすべてのコンポーネントは、4Gではそれほど差し迫ったものではなかった課題に直面することになります。特に送電とアンテナに関しては、設計者は以下のような課題に直面することになります。

  • 高周波アンテナアレイの製品設計への組み込み

  • 5Gの典型的な高周波数に対する最適なコネクターと相互接続アプローチの発見

  • 5Gデバイスの同軸およびアンテナ性能を最適化するための最適な材料とパッケージング戦略を知る

  • 5Gアンテナのアンテナ配置のベストプラクティスの決定

モレックスは、設計者が大量生産に適した5G製品を作成できるように、製品とRFシステム製造の両方の専門知識を提供しています。デバイスに5G機能を設計するには、最適な5Gコンポーネントを選択するだけでなく、感度の高いRFアンテナやコネクターを適切に組み込む熟練したテクノロジーも必要です。

特集


5Gテクノロジーへの準備: アンテナ

すべての5G機器に不可欠な要素はアンテナです。すべての5Gデバイスは、使用される新たな周波数をサポートし、5G伝送戦術をサポートするために、再設計され、高度に最適化されたアンテナを必要とします。

5G Massive MIMOネットワークでは、アンテナの数が多いため、干渉に対する耐性がはるかに高くなり、ビームフォーミングを使用することで、周波数帯域の的を絞った利用が可能になり、シグナル用伝送が最大化されます。このプロセスにより、他のエリアのスペースが空き、同じような周波数で追加の伝送を再利用できるため、最適化されたシグナル用が提供され、ネットワークがより効率的になります。

画像

5Gテクノロジーへの準備: デバイス

ネットワークや建物までもが5Gをサポートするためにアップグレードされる中、デバイスメーカーは、新たな5Gインフラを活用できるような新たなフォームファクターやテクノロジーを模索しています。アンテナやコネクターから5Gシグナル用に関連する電子機器に至るまで、すべてが完全に再設計される対象です。新たな材料・新たな設計コンセプト・製造技術が必要となり、同軸試験室の改善や伝送の強化も含まれます。

注目の動画


5Gソリューション

5GおよびIoT

追加資料


ブログ

5Gの未来に向けた設計

モバイル通信やインターネット接続機器の普及は、日常生活に欠かせないものとなり、社会のあらゆる側面に影響を与えています。5Gが、どのように変革を促進するのかをご覧ください。 

画像

ホワイトペーパー

5Gモバイルテクノロジー デバイスの増加、速度とモビリティの向上

メーカーはどのようにすれば、次に来るものに対して自社を適切に位置づけられるかをご覧ください。 

画像

ブログ

5Gの構築 - より詳細な考察

日常的に使用されるデバイスは、普及と導入を見据えて5Gに対応するよう設計されています。5Gの展開がどのように変革をもたらし、新たなテクノロジーの導入を促進するのかをご覧ください。 

画像

ホワイトペーパー

将来のコネクテッドカーにおける5G

コネクテッドモビリティからのインサイト: 未来のコネクテッドカーにおける5G。新たなモバイル規格が、コネクテッドドライブのビジョンをどのように実現するのかをご覧ください。

画像

ブログ

5Gテストテクノロジー: 精度と最適化の実現

5G機能の登場により、消費者と業界の通信能力は、これまでに想像されていた限界を軽々と超えるほど変化しつつあります。設計エンジニアが、特殊なコンポーネントを使用して、5Gテクノロジーの可能性をどのように実現し始めているかをご覧ください。 

画像

注目の製品


コンボアンテナ

Combo-Antennas

外部アンテナ

External-Antennas

内部アンテナ

Internal-Antennas
Communications Thank You

ありがとう


モレックス通信業界のニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 ネットワーキングとテレコミュニケーションの接続に関する最新のトレンド、調査、洞察に関する最新情報をお届けいたします。