メインコンテンツにスキップ
産業用サーバーおよびストレージ

データセンターのサーバーおよびストレージ用ソリューション

スマートエブリシングの急速な普及により、データセンターへの革新的なサーバーおよびストレージ技術の導入が求められています。スマートホームから未来の工場まで、データは、現代生活のほとんどすべての側面に不可欠なものとなっています。データセンターは、情報を収集・処理・保存するインターネットのバックボーンです。増え続ける需要に応えるため、現代のデータセンターは、最適なシグナルインテグリティと効率によって、強力なコネクティビティ、信頼性および性能を提供する必要があります。

データセンターサーバーおよびストレージ接続ソリューション


データは未来の原材料です。データを収集・処理・保存するテクノロジーは、世界中に急増するデータセンターの中核をなすものです。

データは、世界中のほとんどの場所に存在するサーバーで処理され、保存されます。この新世代のハードウェアのアプリケーションには、これまで経験したことのない場所や環境で高度な装置が必要です。モノのインターネット(IoT)の普及と、それに相当する工業用同等品であるインダストリー4.0によって、機械は高速で情報を共有できるようになりました。これらの機械は、最新のスマート工場のように近くにある場合もあれば、交通機関や農業分野で見られるような長距離に分散している場合もあります。世界中のどこにいても、サーバーは、最大の信頼性と最低のレイテンシーを確保するために必要なスピードとデータレートを提供しなければなりません。

そのため、柔軟性の高いソリューションが求められています。エンジニアは、最新のデータネットワークの性能向上の恩恵を受けたいと考えており、装置がその要求に対応できることを確信する必要があります。最新のサーバーとストレージ用ソリューションは、イノベーションのスピードに合わせて、より高いパフォーマンスをサポートする柔軟性とスケーラビリティを提供する必要があります。

Molexは、設計プロセスの早い段階での連携、および比類ないエンジニアリング専門知識と業界をリードする高速インターコネクトソリューションの提供を通じて、データセンターの最も複雑な課題を解決できるように支援します。


サーバーおよびストレージ用途

ラックサーバー

データレートとデータ処理に対する要求が高まるにつれて、ラックサーバーの設計でも、レイテンシー、過熱、互換性、空間的制限に関する懸念に対処する必要が生じます。Molexのサーバーコンポーネントの包括的なポートフォリオが、次世代のスピードと互換性に対応するモジュラーサーバー設計の構築にどのように役立つかをご覧ください。

ストレージサーバー

最新のデータ転送速度に対応するためにストレージサーバーをアップグレードすると、密度が高くなり、オーバーヒートの可能性が高くなります。Molexのコンパクトで省スペースなストレージ サーバー インターコネクトは、優れたシグナルインテグリティと熱管理の改善によって設計されています。

データセンター接続の未来


人工知能と機械学習の有効化

新しいAIとMLアプリケーションは、データセンターとネットワークインフラに多大な要求を課しており、より多くのコンピュート、電力、スペース、スピードを必要としています。Molexのエンジニアリングは、ハードウェアテクノロジーの次の波に焦点を当てており、シグナルインテグリティ、熱管理、および空間効率を向上させながら、速度を高め、レイテンシーを下げています。

サーバーコンピュート向けPCIe

224Gbps PAM-4とそれ以降のシステムの実現

人工知能やその他の高度なテクノロジーの急速な拡大は、より速いスピードでのデータ量の増加に対する需要を生み出しています。要件が拡大し続けるにつれて、既存のハイパースケール データセンター インフラストラクチャも物理的な限界に近づいており、次世代データセンターの224Gbps-PAM-4アーキテクチャへの移行を推し進めています。この移行の最前線に立つMolexは、お客様と共同開発した224G製品の包括的なポートフォリオを提供して、接続性、データ、シグナルインテグリティに関する専門知識を活かしています。

サーバーコンピュート向けPCIe

オンデマンド ウェビナー

224G時代の銅線インターコネクト

通信速度が上昇し、データレートが224Gbpsに達すると、対応できるのは光ファイバーしかないと考えてしまいがちですが、実際に今日の高性能データセンターで重要な役割を果たしているのは銅線インターコネクトです。

このウェビナーでは、以下に関する詳細を学びます。

  • 銅線インターコネクトのシグナルインテグリティ、機械的堅牢性、信頼性を向上させる最近の進歩
  • データセンターが次世代の速度のために将来を見越したインフラストラクチャを実現できるようにする高速な基板対基板銅線ソリューション
  • データ集約型タスクのパフォーマンス、効率性、および拡張性を強化するオープンアクセラレーターモジュール

このウェビナーを視聴して、銅線インターコネクトが未来のデータセンターに不可欠な要素である理由を学びましょう。

大規模なデータセンター接続


ハイパースケール データセンターの装備

ハイパースケールなデータセンターは、社会で最も普及している多くのテクノロジーのバックボーンです。ストリーミングからモノのインターネット(IoT)や人工知能(AI)まで、ハイパースケーラーは広帯域幅の高速伝送用アプリケーションを可能にします。Molexが、エンジニアリングの専門知識・共同開発・インターコネクトソリューションによって、システムアーキテクトにどのような力を与え、このような広大な施設をスケールアップおよびスケールアウトしているかをご覧ください。

超大規模データセンター

データセンター用電源管理ソリューション

データセンターは、情報を収集・処理・保存するインターネットのバックボーンです。データセンターの増大するニーズに遅れを取らないようにするには、これまでになかった高さの電力密度が必要になるため、電源装置とそのコネクターがスペースを最大限に活用することが不可欠です。Molexは、省スペース高出力コネクター分野の専門知識を活用して、この新たなトレンドを先取りできるようにします。

最新のデータセンター

データセンター接続の基準を打ち立てる


主なOCPプロジェクトと参加

クラウドテクノロジーが進化し続ける中、分散型のハードウェアとレジリエントなポータブルソフトウェアを提供する新たなシステムに対する需要も高まり続けています。この増加傾向に対応するため、データセンターはシステムファブリックをスケールアップして224Gbps-PAM-4の転送速度をサポートするという課題に直面することになります。Molexは、これらの帯域幅集約型用途に必要な柔軟性と拡張性の実現に力を注いでいます。オープンコンピュートプロジェクト(OCP)への参加を通じて、Molexがこの重要な分野でどのように革新的なソリューションを提供しているかをご覧ください。

OCPプロジェクト

PCIeの継続的な進展

AIからARに至るまで、新たな高性能アプリケーションはデータセンターのテクノロジーにこれまでにない要件を突き付けています。時代に追いつくために、システムアーキテクトは、高速、低レイテンシーの非常にスケーラブルなソリューションを必要としています。PCIeが世代を重ねてどのように進化してきたのか、またMolexがPCIe 5.0、6.0、さらには7.0の最前線でどのような役割を果たしてきたのかをご覧ください。

サーバーコンピュート向けPCIe

448Gデータ転送の未来に対応する


動画シリーズパート1

448GおよびAIクラスター

3部作シリーズの第1弾となる本動画は、AIクラスターとハイパースケールデータセンターのサポートにおける448Gの重要性について説明します。高速データ接続技術がGPU間の大規模なデータ転送をどのように実現しているのか、またチャネルトポロジーや銅線の限界といった課題にMolexがどのように取り組んで、高性能インターコネクトの未来を推進しているのかを学びましょう。

動画シリーズパート2

448Gデータ伝送に関する研究

Molexは、ハイパースケールデータセンターで448Gデータ転送速度を実現するための要件を検証するために、大手半導体メーカーと提携しました。これはサーバーからストレージへの接続高速化の未来に向けた重要な一歩です。本動画は、「448Gデータ転送の未来に対応する」というシリーズの第2弾として、設計の制約を乗り越えて拡張可能なシステム開発を推進するのに役立つ、帯域幅のトレードオフ、変調方式、信号最適化技術に関する重要な発見事項を紹介します。

動画シリーズパート3

448GとAIクラスターの課題

「448Gデータ転送の未来に対応する」ビデオシリーズの最終回では、銅線インターコネクトの制約からシグナルインテグリティやチャネル設計など、AIクラスターとハイパースケールデータセンターにおける448G実装の主要な課題について取り上げます。材料、方法論、インターフェース技術における異業種間の協業とイノベーションが、高速サーバーとストレージ接続の未来にとっていかに重要かを説明します。

データセンターサーバーとストレージリソース


ブログ

XPO MSA:モジュール式のプラガブルAIアーキテクチャ

AIワークロードは、最新のサーバーおよびストレージシステムにおける従来のプラガブルオプティクスの限界を浮き彫りにしています。224Gおよび448Gへの拡張には、電力、冷却、インターコネクト密度に対する新しいアプローチが必要です。このブログ記事では、Molexが共同開発したXPO MSAが、ブラインドメイト冷却と分離可能な電力/信号インターフェースを備えた40~60V、最大480Wの高密度モジュールを実現する方法を詳しく説明します。

タブレットを使って液冷マニホールドを検査するAIデータセンターエンジニア。

ホワイトペーパー

AIクラスタースケーリングを実現するための448G変調テクノロジー

AIクラスターのスケーリングが進む中で、インターコネクトファブリックが帯域幅密度の重大な制約事項であることが明らかになりつつあります。レーンあたり448Gの速度を実現するには、変調、チャネルリーチ、インターコネクト設計における正確な判断が不可欠です。このホワイトペーパーでは、PAM-4、PAM-6、PAM-8の各スキームを比較することでそれぞれのメリットとトレードオフを検証し、情報に基づいた設計計画の策定を支援します。

薄暗いデータセンターでサーバー機器を点検している2人のエンジニア。

ホワイトペーパー

448Gデータセンターチャネルのための変調技術

データセンターでは、AIと機械学習がポートあたり3.2Tbpsのイーサネットに対する需要に拍車をかけています。設計者は、224Gレーンを2倍にする、またはレーン速度を448Gに引き上げることでこの目標を達成できます。最新のホワイトペーパーを読んで、次世代サーバーストレージのための変調トレードオフについてMolexと大手半導体企業が実施した最近の調査による結果をご覧ください。

青い背景のグリッド内に浮かぶデータ。

ブログ

448G接続が将来のデータセンターを形成する方法

データレートの次のフロンティアはまだまだ先のように思えるかもしれませんが、448Gは既に目前に迫っています。Molexの設計エンジニアは、このマイルストーンの実現に必要となる重要なコンポーネントとテクノロジーを検討し、今日の課題に対応しながら、将来のブレークスルーに備えています。

448G接続

ブログ

拡張ビーム光コネクターがハイパースケール需要を満たす方法

データセンター容量の需要はAIの進歩とともに急増しており、超大規模なデータセンターの展開は遅れを取っています。Molexの革新的なMMCおよびEBO高密度コネクターが、いかにしてデータセンターの展開を迅速かつ簡単にしているかをご覧ください。

拡張ビーム光コネクターがハイパースケール需要を満たす方法

ブログ

潮流の変化:224Gbps-PAM-4の力を活用する

生成AIは、最新のデータセンターのあり方を刷新します。224Gbps-PAM-4テクノロジーが生成AI革命を可能にする方法と、Molexが224Gソリューションの業界リーダーである理由をご覧ください。

224Gbps PAM-4