作者:Tobias Buschhaus
首席可靠性工程师
稳健退化检测中稀疏数据带来的挑战
要支持高性能应用,需要工程师准确预测产品生命周期及性能随时间退化的情况。在消费类电子产品中,轻微的性能退化或许不易察觉,但医疗基础设施和 AI 数据中心等高风险应用需要绝对的稳定性。
对于高可靠性及安全关键型组件,工程师需依赖专门的统计方法来准确评估近零的退化情况。这些早期评估是“可靠性设计”(DfR) 的核心,该实践从一开始就将可靠性构建到组件中。加速可靠性测试的行业标准通常只是进行 1000 小时热老化试验,然后做出合格/不合格判定。
严格的时间限制和高昂的样品制备成本,往往使工程师只能获得极小的数据集。如果无法有效解释这些有限时间点上的测量偏差,团队就可能将正常的测试噪声误判为严重的产品故障。
稀疏数据集中的信号与噪声
由于传统统计方法依赖稀疏数据和近零梯度,因此几乎无法区分无害的测量波动与关键的产品退化或失效行为。
经典回归的局限性
传统的统计方法,如能最大限度减小垂直误差的普通最小二乘法 (OLS) 以及同时考虑横纵轴误差的戴明回归,在应用于小数据集时效果欠佳。仅凭两个数据点之间画一条简单直线,会忽略设备固有的偏差,且在数学上无法计算可靠的置信区间。
虽然增加第三个数据点后,工程师可以计算置信边界,但这一标准框架假设所有偏差都属于连续的退化趋势。这种经典框架的失效会导致一种被称为“退化悖论”的视觉现象,即置信区间边界交叉形成侧向的“W”形,如图 1 所示。
退化悖论中线条的交叉意味着,从数学角度来看,一条平坦的直线甚至上升的斜线都可能落在置信区间内,从而无法做出可靠的判断。
近零梯度的风险
退化测试中最大的风险来自于数据呈现近零梯度,且伴随极轻微的下漂移,或由于组合负载事件导致的上漂移。由于工程师是在材料特性的极限条件下进行操作,即便是微小的偏差也必须严格控制。
在这些场景下,测量噪声很容易掩盖表面的趋势,并使微小的漂移被赋予具有误导性的显著性。假阴性会导致客户在实际应用中使用组件时,发生严重的现场故障。误报(假阳性)则会迫使工程团队进行不必要的重新设计,从而推迟产品上市并增加组件成本。
适用于加速可靠性测试的不确定性感知统计工作流
工程师可以通过应用一套透明且偏于保守的协议来克服稀疏数据的局限性,该协议通过注入基于历史量具数据校准的噪声,以揭示退化的真实概率。
闭合形式斜率估计
这一专用工作流首先进行闭合形式斜率估计,以利用有限的可用数据建立基线拟合。根据这一初始估计,团队可通过利用历史数据和已知的仪器规格,明确西格玛值。
自助法噪声注入与灵敏度分析
下一步通过自助法噪声注入,将经过校准的历史噪声引入基线数据。注入校准噪声,即基于历史量具统计数据模拟测量波动,如图 2 所示。虽然本示例采用正态分布,但该模拟模型可适配任意统计分布。
随后,工程师进行敏感性分析,在注入噪声减半至加倍范围内测试结果,对可信范围进行全面扫描。对这些范围进行测试,可确保最终判断不会依赖于有缺陷的初始假设。
蒙特卡洛包络与可追溯判定
通过生成数千个模拟测量场景,工程师可以构建经验置信包络,并做出高度可追溯的合格/不合格判定。
蒙特卡洛迭代和判定规则
在注入噪声之后,模拟运行蒙特卡洛迭代(本示例中为 5000 次以达到稳定判定),并在稀疏数据点上绘制线性拟合线。图 3 显示了密集的视觉梯度,线条的集中区域指示最可能的退化路径。
通过模拟生成结果,进而计算出经验性的 95% 蒙特卡洛斜率包络,提供的是经验概率估计,而非简单的经典 p 值。如果零斜率线位于包络线内部,则在所述噪声假设下,可判定为“未检测到显著退化”。如果零斜率线落在包络线外部,则表示存在显著趋势(无论是真实退化还是极端噪声),应根据应用风险触发进一步的工程审核或补充数据收集。记录初始西格玛假设和敏感性结果,可为每一项最终判定提供完整的可追溯性。
测试规划中的最小可检测斜率
作为最终输出,该工作流会生成最小可检测斜率 (MDS),其作用不仅限于当下的合格/不合格判定。MDS 能为工程师提供一个精确的阈值,即在给定的测试噪声特征和测试设备分辨率下,能够可靠检测到的最小退化趋势。报告这一指标有助于团队估算后续开发阶段所需的样本数量和时间点数量,从而优化未来的测试规划。
数据驱动的可靠性与协同开发
应用不确定性感知工作流,使工程团队能够快速做出数据驱动的决策,既保证项目按计划推进,又不会牺牲现场性能。协同开发策略依赖基于统计方法的数据驱动决策,以推动 DfR 理念的实施,而不仅仅是避免过度设计。
精确掌握加速可靠性测试做到何种程度即为足够,可以避免不必要的设计迭代,并加快产品上市速度。持续创新的重点在于将庞大的历史测试数据库与 AI 相连通。未来的算法将能够自动分析材料属性和历史量具重复性,从而即时推荐最优的噪声注入参数。
全球可靠性与测试解决方案 (GRTS) 的性能验证
要在日益缩短的设计周期与严苛的性能预期之间取得平衡,既需要深厚的分析专业知识,也离不开数十年的历史测试数据积累。GRTS 全球网络内部的可靠性设计团队,通过严谨的验证和过程完整性,有效降低下一代产品发布的风险。数十年来积累的工程专业知识有助于从开发之初就优化设计,避免意外的返工和额外的成本。
为了协助工程师开展验证工作,Molex 打造了“可靠性设计中心”,这是一个综合的数字资源平台,将这一领域的专业知识开放给所有设计团队。该在线门户为工程师提供先进的预测工具和经过验证的方法论,助力安全地加速产品开发。访问可靠性设计中心,助您为下一个产品开发周期注入更多确定性。