跳至主要内容

质量

全球可靠性实验室

将下一代产品推向市场是有风险的。在不影响质量、盈利能力和上市时间的情况下设计独特的价值和竞争优势,这需要一种微妙的平衡。通过流程完整性和工程设计专长,我们的内部实验室从产品开发之初就可以确保可靠性、克服挑战,同时降低意外和返工的风险。Molex 莫仕全球可靠性实验室为设计工程师提供了优化产品设计、加快开发周期、消除返工和避免额外费用的最佳机会。我们经验丰富的设计和测试工程师团队运用在电子、互连解决方案、认证、标准等领域的数十年专长,确保最佳质量和功能。

通过实验室分析提高质量

各公司比以往任何时候更多地利用前沿技术在市场上保持领先优势。从人工智能和机器学习到微型化和 5G,需要前瞻性的创新才能在竞争中脱颖而出。但在如今这个技术快速涌现的时代,建立竞争优势就意味着设计工程师要面临前所未有的新挑战。

因此我们打造了 Molex莫仕全球可靠性实验室,为客户提供嵌入式测试和分析功能,并在在开发周期的关键阶段提供出色的工程设计专长。成果? 更快的开发周期、更低的成本和出色的质量 - 从而交付世界一流的产品。

在下一代产品的开发过程中,Molex莫仕出色地结合了能力与专长。这两项要素共同为整个产品使用周期提供支持。可靠性设计 (DFR) 等定制测试概念对产品定义阶段有所帮助;信号完整性 (SI) 和电磁干扰 (EMI) 的测试和分析可以确定潜在问题,以免问题恶化。并且,在产品进入市场后,我们将使用现场分析数据来帮助您改进下一代产品。

最好的部分? 跨领域的创新测试、模拟、分析甚至产品认证可确保您按时、在预算内进入市场并让您的客户满意。

认证

黄金标准

全球可靠性实验室遵循 ISO/IEC 17025 中规定的做法,该标准被认为是实验室测量和电子验证的国际黄金标准。这一全球服务是 Molex莫仕综合质量保证计划的基础,该计划在客户项目期间保持流程完整性。 

一站式解决方案

统一测试、验证、分析和认证

我们在材料验证、产品鉴定、认证和质量保证方面的能力,确保我们的产品符合全球最高行业标准和监管要求。产品无需运送到第三方测试机构,使得交付更加及时、更具成本效益。

可靠性和故障分析

支持整个生命周期

通过分析可靠性工具、可靠性工程设计方法和加速故障模型,我们可以在产品上巿前预测其故障,帮助客户以最小的风险率先进入市场。我们精密的测试设备、专业的材料科学家和经验丰富的工程师可以确定复杂故障的根本原因,并在整个测试过程中与客户通力协作。

提供的功能和服务

天线解决方案和验证

开发模拟

  • 信号完整性 (SI)

  • 电磁干扰 (EMI)

  • 热性能

电气测试

  • 绝缘电阻 

  • 电介质承受电压

  • 低电平接触电阻 

  • 电压驻波比 (VSWR)

  • 插入损耗 

  • 无源互调 (PIM) 测试

  • 电磁兼容性 (EMC) 

环境测试

  • 振动

  • 冲击

  • 热冲击

  • 湿度

  • 盐雾

  • 入口防护 (IP)

设计验证

尺寸检查

  • X 射线

  • 比较器

  • 视频测量系统

  • 显微镜

现场故障分析

  • X 射线 

  • 电气与 EMI 测试

  • 自动耐久性 

  • 回流能力

  • 侵蚀腐蚀

  • 热分析

  • 材料表征 

  • 化学分析

  • 杂质检测

TRENDS & INSIGHTS

Designing for Reliability

How can engineers protect products and brands from reliability failures while balancing customer demands for cost, performance, durability and ever-accelerating release cycles? What innovations are on the horizon to assess reliability as long-time experts face retirement? Reliability has never been more complex.     

特色资源


确保电磁兼容性

随着世界的连接变得越来越多,设备也变得越来越小,EMI 成为设计工程师越来越关注的一个问题。不受控制的 EMI 会危及产品性能,导致 EMC 测试失败,推迟上市时间并增加成本。我们的 iNARTE 认证测试工程师团队将他们在 EMC 设计、分析和测试方面的专长与我们最先进的 EMC 测试实验室和仿真工具相结合,满足全球汽车、航空航天和医疗等行业的严苛监管需求。  

图片

保持信号完整性

5G 等更高带宽技术导致了物联网设备激增,这就要求工程师同时测量更多更复杂的信号。我们的工程师是高速数据应用领域的专家,他们使用仿真软件来确保我们的连接器系统和电缆组件能够提供出色的 SI 性能。我们的团队与客户合作,通过实时分析和反馈来验证他们的产品。

复制恶劣条件

电子设备通常存在于恶劣的户外环境、危险的工业环境或飞机飞行的极端波动环境中,而在这些环境中不能发生故障。全球可靠性实验室提供从专业设备到数字模拟等一系列环境测试技术,把概念验证产品暴露在温度、湿度、冲击和振动以及许多其他环境危害和危险之中。 

应用聚焦:天线解决方案和验证

通过将整车置于我们的电波暗室内,测试主天线是否具有必要的 360 度视野,并分析车联网 (V2X) 集成和连接的天线系统。为确保数据具有相关性,测试配置经过调整以满足车辆类型指定的要求,并且电波暗室已经完全屏蔽外部无线电波,从而实现最大的测量可重复性。

图片

保持联系

有兴趣了解更多信息吗? 我们希望听到您的消息!Molex莫仕相信打造连接的变革力量。我们利用创新、卓越的工程设计、对质量和可靠性的承诺以及出众的客户体验,改善沟通、提升体验并吸引和激励世界各地的人们。请联系我们,了解我们可以如何帮助您。