メインコンテンツにスキップ
実験室環境でコネクターに信頼性加速試験を実施するエンジニア。

限られたデータで実施する信頼性加速試験と劣化判定

信頼性加速試験の際、エンジニアリングチームは、データポイントが2つまたは3つに限られる場合、真の製品劣化を測定ノイズと区別することに苦労することがよくあります。チームは、追加の熱劣化データを数か月待ったり、希少な認定試験用サンプルを消費したりするのではなく、不確実性を考慮した統計ワークフローを使用することで、定量化された確信度に基づいてより迅速で追跡可能な意思決定を行うことができます。

執筆:Tobias Buschhaus
信頼性担当リードエンジニア

読了時間:5分

堅牢な劣化検出におけるデータ不足の課題

高性能アプリケーションをサポートするには、エンジニアが製品のライフサイクルと経時的な性能劣化を正確に予測する必要があります。家電製品のわずかな性能低下であればだれも気づかないかもしれませんが、医療インフラやAIデータセンターなど優先度の高いアプリケーションでは絶対的な安定性が必要です。

安全性に関連する信頼性の高いコンポーネントについては、エンジニアは特殊な統計手法を用いて、劣化がゼロに近いことを正確に評価します。これらの初期評価は、信頼性を最初からコンポーネントに組み込むという取り組みである、信頼性設計(DfR)の中心にあります。信頼性加速試験の業界標準では、1,000時間の熱劣化試験が終了してから合否判定を下すという方法がしばしば用いられます。

厳しい時間的制約と高額なサンプル準備コストにより、エンジニアが使用できるデータセットはごくわずかに限定されるということが少なくありません。こうした限られた測定時点での測定のばらつきを考慮する方法がなければ、チームは通常のテストノイズを重大な製品故障として誤って解釈するリスクが生じます。

データセット不足における信号対ノイズ

従来の統計手法では、不十分なデータやほぼゼロの勾配に頼ると、無害な測定変動と重大な製品の劣化または故障動作を区別することはほぼ不可能です。

古典的回帰分析の限界

垂直誤差を最小限に抑える通常最小二乗法(OLS)や、両方の軸の誤差を考慮するデミング回帰などの従来の統計手法を少ないデータセットに適用すると、十分な結果は得られません。2つのデータポイント間に単に線を引くだけでは、機器固有のばらつきを考慮に入れることができず、確実な信頼区間の計算は数学的に不可能になります。

3つ目のデータポイントを追加することで、エンジニアは信頼区間の境界を計算できるようになりますが、この標準フレームワークでは、すべてのばらつきが継続的な劣化傾向に属することが前提とされてしまいます。この古典的な分析法では、劣化のパラドックスとして知られる視覚的現象が生み出され、図1に示すように、信頼区間の境界を交差することでチャート上に横向きの"W"字形が形成されます。

回帰フィットと信頼区間の境界を示す劣化パラドックスの図。
図1:OLSとデミングがCIの角線を交差する様子を示した劣化パラドックスの図(赤い点が測定データを示し、青い実線がデータへの適合を示し、破線が最悪のケースと最良のケースのシナリオにおける信頼限界を示します)。

劣化パラドックスの交差線は、数学的には、平坦な線または上昇傾向を示す線さえも信頼区間内に収まる可能性があることを意味し、信頼性の高い決定を妨げることになります。

勾配がほぼゼロであることの危険性

劣化試験における最も重大なリスクが生じるのは、データがほぼゼロの勾配を示し、複合負荷事象に起因するわずかな下方シフトまたは上方シフトを示すときです。エンジニアは材料特性の限界値で作業を行うため、小さなばらつきであっても厳密に制御する必要があります。

測定ノイズはこうした状況下で明らかになった傾向を容易に覆い隠し、ごくわずかなドリフトでも重要な意味があるとの誤った解釈を生み出します。偽陰性により、お客様がコンポーネントを実際のアプリケーションに展開する際に、深刻なフィールド障害が発生します。誤警報が生じることで、エンジニアリングチームは不必要な再設計を余儀なくされ、市場投入までの時間が遅延し、コンポーネントコストが増大します。

信頼性加速試験のための不確実性を考慮した統計ワークフロー

エンジニアは、エビデンスに対して慎重になる透明なプロトコルを適用することで、乏しいデータによる制約を克服できます。このプロトコルは、過去のゲージデータから導き出された較正済みのノイズを注入して劣化の真の確率を明らかにします、

クローズドフォームによる傾き推定

この特殊なワークフローは、クローズドフォームによる傾き推定から始まり、利用可能な限られたデータからベースラインの適合を確立します。この最初の推定値から、チームは過去のデータと既知の機器仕様を活用してシグマを明確にします。

ブートストラップノイズ注入と感度分析

次のステップでは、ブートストラップノイズ注入を通じて、ベースラインデータに較正済みの過去のノイズを導入します。較正済みノイズの注入では、図2に示すように、過去のゲージ統計に基づいて測定のばらつきをシミュレートします。この例では正規分布を使用していますが、シミュレーションモデルは任意の統計分布に適応できます。

注入されたノイズ分布と理論的なガウスモデル曲線を比較した並列表示のヒストグラム。
図2:注入ノイズと理論的なガウスモデルのヒストグラム。

次に、エンジニアは、妥当な範囲を走査する感度分析を実行し、注入ノイズが半分から2倍の値の範囲で結果をテストします。これらの範囲をテストすることで、最終的な決定が初期の誤った仮定に依存してしまうのを防ぐことができます。

モンテカルロエンベロープと追跡可能な決定

何千ものシミュレーションされた測定シナリオを生成することで、エンジニアは経験的な信頼エンベロープを構築し、追跡性の高い合否判定を行うことができます。

モンテカルロ反復と意思決定ルール

ノイズ注入後、シミュレーションはモンテカルロ反復を実行し(この例では5,000回で安定した決定に到達)、乏しいデータポイントに線形フィットをプロットします。図3は高密度の視覚的なグラデーションを示しており、線の密度の濃い部分が、最も可能性の高い劣化経路を示しています。

モンテカルロの線形フィットが、予測された劣化傾向のまわりで高密度なエンベロープに収束していく様子を示すグラフ。
図3:累積反復によって高密度のベースラインエンベロープが形成されているモンテカルロ線形フィットのグラフ。

このシミュレーションが生成した結果を用いて、経験的な95%のモンテカルロ傾きエンベロープを計算することで、単純で古典的なp値ではなく、経験的な確率推定値が得られます。エンベロープの内側に傾きゼロの直線がある場合、前提となるノイズ仮定の下で「有意な劣化は検出されなかった」という判断を裏付けます。エンベロープの外側に傾きゼロの線がある場合、真の劣化か極端なノイズかを問わず、重大な傾向が存在することを示し、アプリケーションリスクに応じて、さらなるエンジニアリングによるレビューや追加のデータ収集を行う必要があります。初期シグマの仮定と感度の結果を記録することで、すべての最終決定を完全に追跡可能な状態にすることができます。

テスト計画のための最小検出可能な傾き

最終的なアウトプットとして、ワークフローは、即時の合否判定以外にも役立つ最小検出可能な傾き(MDS)を提供します。MDSは、テストの特定のノイズ特性とテスト機器の分解能を考慮した、エンジニアが確実に検出できる最小の劣化傾向についての正確な閾値を提供します。この指標を報告すると、チームがその後の開発フェーズに必要なサンプルとタイムスタンプの必要量を推測することができるため、その後のテスト計画を最適化できます。

データ主導の信頼性と共同開発

不確実性を考慮したワークフローを適用することで、エンジニアリングチームはデータ主導型の迅速な意思決定を行うことができ、現場のパフォーマンスを危険にさらすことなくプロジェクトをスケジュール通りに維持できます。共同開発戦略は、統計手法に基づくデータ主導型の意思決定に依拠しており、過度なエンジニアリングを単に回避することではなく、DfRアプローチを推進します。

信頼性加速試験がどの程度十分かを正確に把握することで、不要な設計の繰り返しを防止し、市場投入までの時間を短縮できます。現在進行中のイノベーションでは、過去の膨大なテストデータベースとAIを連携させることに重点を置いています。将来のアルゴリズムでは、材料特性と過去のゲージ再現性が自動的に分析され、最適なノイズ注入パラメーターが即座に提案されるようになります。

グローバル信頼性およびテストソリューション(GRTS)でのパフォーマンスの検証

短縮される設計サイクルと厳しい性能要件のバランスをうまく取るには、分析に関する深い専門知識と数十年にわたる過去のテストデータが必要です。GRTSグローバルネットワーク内の信頼性設計チームは、規律ある検証とプロセスの完全性を通じて、次世代製品の発売リスクを軽減しています。数十年にわたって蓄積されたエンジニアリングの専門知識は、開発の初期段階から設計を最適化し、想定外の手戻りや過剰コストを防止します。

Molexは、エンジニアによる検証作業を支援するために、信頼性設計ハブを開発しました。これは、このレベルの専門知識をすべての設計チームが利用できるようにする包括的なデジタルリソースです。このオンラインポータルは、エンジニアに高度な予測ツールと実証済みの検証方法を提供し、製品開発を安全に加速させます。信頼性設計ハブにアクセスして、次の製品開発サイクルに確実性をもたらしましょう。

その他のリソース


品質

グローバル・リライアビリティ・ラボ

次世代製品を市場に投入するには、信頼性とパフォーマンスのリスクが伴いますが、早期のテストと十分な情報に基づく設計上の意思決定により、それらをほぼ排除できます。Molexグローバル・リライアビリティ・ラボは、設計からテストまでの専門知識を初日から提供し、品質や競争上の優位性を損なうことなく、チームが設計を最適化し、開発を加速し、手直しを減らし、コストを管理できるよう支援します。

近代のラボ環境で顕微鏡を使って電子部品を検査しているエンジニア。

インサイト

次世代の革新を実現

急速な技術の進歩により、事実上すべての業界に対して、電力、データ速度、信頼性、フォームファクターに関する新たな課題が突きつけられています。これらの要求を満たし、継続的なイノベーションをサポートするために、接続設計がどのように進化しているかをご覧ください。

次世代のロボットアームによって構築された革新的なコネクテッドシティモデル。

インサイト

インターコネクトソリューションにおけるイノベーションの推進

自動運転車や命を救う医療機器に至るまで、接続性は技術革新の中心にあります。Molexが、インターコネクトの専門知識、エンジニアリングコラボレーション、高度な製造能力を組み合わせて、今日の最も複雑な接続に関する課題解決にどのように役立っているかをご覧ください。

仮想現実への探索を通じて未来を想像するエンジニア。