阅读时间:6 分钟
在较低频率(例如传统的 6 GHz 以下频段)下工作的测试电缆,长期以来一直扮演着“隐形通道”的角色,帮助工程师轻松更换这些组件,而不会影响整体系统性能。由于这些传统蜂窝频段使用较长的波长,因此天然对轻微的物理错位或磨损容忍度更高。然而,对指数级增长的数据传输率的需求,正在推动一场大规模的技术变革。5G/6G 电信基础设施以及任务关键型航空航天与国防系统(包括卫星通信和雷达)的快速发展,正将模拟带宽目标推向 110 GHz,而下一代应用已将目光投向 170 GHz。
在这些更高的频率下,信号传输的物理特性会发生剧烈变化。在这些频率下工作,会将机械公差压缩到亚皮秒级别。这一物理现实引入了信号漂移现象,即机械应力和环境因素会导致电缆的电气性能和相位稳定性随时间下降。
在这种条件下工作的互连系统会成为高度敏感的射频组件,使电缆选择成为一项关键的工程决策,而非次要的采购考量。在这一层面上设计测试设置,需要对连接细节一丝不苟,而这最终意味着实验室需要更多的时间和资金投入。组件中的任何细微变化都会直接影响测量可重复性和整体测试结果的可信度。这就引出了一个问题:工程师能否防止物理性能劣化损害高频射频测试和测量项目?
了解射频相位稳定性
在更高频率下波长缩短,意味着即便是日常实验室操作产生的微观机械应力,也可能严重降低信号完整性和相位稳定性。在 110 GHz 下确保测量可重复性是一大难题。互连系统的物理尺寸已缩小到极小的程度,即使是轻微的机械错位也会引入测量误差。由于传输信号由传播过程中的频率、幅度和相位分量组成,随着物理尺寸缩小,保持这三个要素的完整性将变得愈发困难。
日常实验室操作不可避免地需要技术人员对这些组件进行布线和弯折。然而,弯曲高频电缆会改变其物理形状和电气性能。物理形变会直接降低信号的射频相位稳定性,改变传输信号通过电缆所需的时间。相位匹配涉及将电缆切割到相同的电气长度,公差以皮秒的几分之一计,这会给制造和装配增加相当大的复杂性。从这个角度来看,行业要求将这些公差压缩到四分之一皮秒,将使生产一批完全相同的电缆变得极其困难。
在繁忙的实验室中,反复对配和重新定位电缆所带来的持续摩擦会从物理上改变这些微小的公差。随着数据传输率攀升至每秒数百吉比特 (Gbps),任何物理扰动都会对数据流产生威胁。由此产生的磨损会破坏被测设备的数字传输。当这些基本的“1”和“0”受到损害时,工程师就无法再信任自己的测量结果。
影响相位稳定性的环境因素
当脆弱的电缆失去相位稳定性时,由此产生的信号漂移往往会让人误以为是被测设备 (DUT) 故障。这些虚假读数会触发昂贵且耗时的故障排查。理想的测试设置在初始安装后应保持不动,本意是一步到位建立好连接,使其不再受干扰,避免任何物理扰动。然而,在运行中的工厂中,实验室和生产测试系统的电缆会因技术人员更换不同板卡和组件而经历持续的插拔。
由于同一测试设备在多个周期反复使用,因此互连系统的物理磨损会累积。当机械应力降低电缆性能时,测试分析仪会记录到一个故障,该故障看似源自价值数百万美元的 DUT。工程师可能花费数天进行故障排查和更换组件,以确定究竟是设备故障还是电缆导致了错误。如果怀疑是电缆漂移,技术人员往往会选择更换组件。然而,更换后看到同样的故障结果,团队会不禁怀疑:是收到了本身就有问题的电缆,还是设备本身确实存在缺陷? 由此产生的假阴性循环会浪费宝贵的工程时间,并可能打乱先进测试项目的进度安排。
平衡实验室级精度与机械耐用性
对兼顾实验室级精度与机械坚固性的互连系统进行标准化,将使测试团队从中受益。克服不稳定性,首先要以更严格的方式规范实验室操作纪律。从分析仪到测试载体,通过在全过程中严格保持物理和机械一致性,工程师们能够获得更好的结果。像对待化学实验室一样,以同等严谨的方法对待射频测试台,可防止技术人员在多项测试之间随意挪动电缆。正确固定所有组件,与设备本身同样重要。
从标准柔性线缆升级为更短、加固型高精度测试和测量电缆,可缩短射频线路的整体长度。例如,过去较低频率的装置可能依赖 18 英寸组件,如今为应对更高带宽,可能改用 6 英寸铠装替代方案。缩短射频线路,实际上就是移除电缆对测量方程式的影响。部署高性能测试电缆以实现一致测量,可消除变量。测试设备依然保持“隐形”,因此结果便只反映被测组件的真实性能。
为 110 GHz 及更高频率准备射频互连系统
将带宽扩展到极高频段,会给射频互连系统带来巨大的物理应力。为了满足下一代应用对高达 170 GHz 频率的需求,必须开发超薄电缆和更小巧的连接器。大规模生产这些组件在制造方面存在巨大挑战,因为在此频率下,信号损耗以毫米来衡量。这些频率考验着同轴技术的物理极限。
随着测试要求日益复杂,实验室级校准和精度必须在高度动态、高频率使用的实验室环境中保持可靠。技术人员需采用超柔韧、触感良好的电缆组件,它们能在狭小的实验室环境中实现灵活布置而不牺牲性能。这些适应性强的解决方案在频繁操作、布线和持续插拔的情况下,仍能保持相位稳定性和信号完整性。
Molex Cardinal 系列:适用于任务关键型测试的高频射频电缆
除了现成产品外,Molex 还具有独特的联合开发优势,通过部署专门的射频设计团队,为严苛的自动化测试设备 (ATE) 需求精心设计定制的高密度电缆解决方案。采用专用电缆组件和 1.00mm 射频连接器,可为测试团队提供所需的高频性能和高拔插率耐久性,从而确保在高达 110 GHz 的频率下测量结果的可信度。
在 Molex Cardinal 系列中,Cardinal Test 电缆可为高插拔率实验室环境提供重度铠装解决方案,在确保低插入损耗的同时,还具备极佳的安全性和机械一致性。此外,Cardinal Flex 和 Cardinal Wave 提供触感柔韧的电缆,适用于空间狭窄的数据中心机架或移动现场测试。该系列灵活选项无需重度铠装的笨重体积,即可提供卓越性能。对于要求极高机动性且不能牺牲相位稳定性的严苛设置,Temp-Flex 射频电缆是理想之选。定制编织层和铠装结构能增强其在高应力条件下的耐用性。
Molex 精密射频连接器产品组合支持高达 110 GHz 的性能。操作人员可以使用 Molex 全系列兼容电路板和电缆,追踪整个射频链路中的信号。标准工业接口通常规定至少 500 次插拔。Molex 对这些连接器进行 1,000 次乃至更多的应力测试,以确保其在实验室连续使用中不会发生故障。这种对微观公差和大批量制造质量的严格遵守,可在测试设置的整个生命周期内提供一致的测量结果。
了解 Molex Cardinal 高频射频电缆如何在提供低插入损耗的同时兼具相位稳定性和机械耐久性,从而提升测量可信度并确保先进测试项目按计划推进。