読了時間:6分
従来の6GHz未満の周波数帯などの低周波数で動作するテストケーブルは、これまではあまり存在を意識する必要のない、信号を伝えるだけの存在であったため、エンジニアは全体的なシステムパフォーマンスを変えることなくこれらのコンポーネントを簡単に交換できました。これらのレガシーセルラー帯域はより大きな波長を活用することから、軽微な位置ずれや摩耗に対する許容幅も本質的に広くなっていました。しかし、飛躍的に高速化するデータレートに対する需要によって、大規模な技術的変化が進んでいます。5G/6G通信インフラとミッションクリティカルな航空宇宙・防衛システム(SATCOMやレーダーなど)の急速な進歩は、アナログ帯域幅のターゲットを110GHzに引き上げており、次世代アプリケーションではすでに170GHzが期待されています。
これらのより高い周波数では、信号伝送の物理特性が劇的に変化します。こうした周波数での動作では、機械的公差をサブピコ秒レベルに抑える必要があります。このような物理的特性により、機械的ストレスや環境要因によってケーブルの電気的性能や位相安定性が時間の経過とともに劣化する現象が生じます。この現象は信号ドリフトと呼ばれます。
これらの条件下で動作するインターコネクトは高感度RFコンポーネントとして機能するため、ケーブルの選定は二次的な調達上の検討事項ではなく、極めて重要なエンジニアリング上の判断になります。このレベルでのテストセットアップの設計では接続に細心の注意を払う必要があり、結果的にラボに投じる時間とコストの増加につながります。アセンブリー内のわずかなばらつきでも、測定の繰り返し性とテストの全体的な信頼性に直接影響します。こうした状況で問われるのは、エンジニアが物理的劣化による高周波RFテスト・計測プログラムの性能低下を防ぐことはできるのかという疑問です。
RF位相安定性を理解する
周波数が高くなると波長は短くなります。これは、ラボでの日常的な使用によるごくわずかな機械的ストレスでさえも、シグナルインテグリティと位相安定性を著しく低下させる可能性があることを意味します。110GHzで測定の繰り返し性を確保することは、大きなハードルになります。インターコネクトの物理的寸法は、機械的なずれが少しでもあれば測定エラーが発生するほど小さくなっています。送信された信号は、時間とともに伝わる周波数、振幅、位相コンポーネントで構成されているため、物理的寸法が小さくなるにつれて、これらの3要素すべての完全性を維持することがますます困難になります。
ラボでの日常的な使用では、技術者が必然的にそういったアセンブリーを配線して曲げることになります。しかし、高周波ケーブルを曲げることで、物理的な形状と電気的性能が変わってしまいます。物理的な歪みは、信号のRF位相安定性を直接劣化させ、伝送信号がケーブルを通過する時間を変えます。位相整合では、ピコ秒の数分の一レベルの単位で測定される公差でケーブルを同一の電気的長さに切断しなくてはならないため、製造と組み立ての複雑性が大幅に増加します。わかりやすく言うと、業界では公差を4分の1ピコ秒にまで引き下げることが求められており、同一ケーブルを複数製造することが極めて困難になっているのです。
忙しいラボでは、ケーブルの嵌合と再配置による絶え間ない摩擦がこれらの極小公差を物理的に変化させます。データレートが毎秒数百ギガビット(Gbps)に上昇するにつれて、わずかな物理的変化でもデータストリームを脅かすことになります。作業の結果生じる摩耗は、テスト対象デバイスのデジタル伝送にエラーが発生する原因となります。これらの基本的なデジタルデータが損なわれると、エンジニアは測定値を信頼できなくなります。
位相安定性に影響する環境要因
脆弱なケーブルが位相安定性を失うと、結果として生じた信号ドリフトがテスト対象デバイス(DUT)の故障であるかのように見えてしまうことが多々あります。これらの誤った判定は、高額で時間のかかるトラブルシューティングの原因となります。理想的なテストセットアップとは、最初の取り付けからそのままの状態が維持されるものです。その目的は、接続を一度確立したらそのまま干渉せず、物理的な中断を避けることです。しかし、稼働中の施設では、技術者がさまざまな基板やコンポーネントを交換するたびに、ラボおよび製造テストシステムのケーブルの嵌合と嵌合解除が絶えず行われます。
同じテスト機器が複数のサイクルで繰り返し使用されるため、インターコネクトの物理的な摩耗が蓄積していきます。機械的ストレスによってケーブルの性能が劣化すると、テストアナライザーが異常を検出し、その原因が数百万ドルもするDUTにあるかのように見えてしまいます。エンジニアは、デバイスが故障したのかケーブルがエラーを発生させたのかを判断するために、トラブルシューティングやコンポーネントの交換に何日も費やす可能性があります。ケーブルのドリフトが疑われると、技術者はしばしばアセンブリーを交換します。しかし、交換しても同じ不合格結果が出るため、テストチームは、もともと不具合のあるケーブルを受け取ったのか、デバイス自体に本当に欠陥があるのかの判断に迷います。こうした誤った不合格判定が繰り返されることで、エンジニアの貴重な時間が無駄になり、高度なテストプログラムにスケジュール面のリスクが生じます。
ラボグレードの精度と機械的耐久性のバランス
テストチームは、ラボグレードの精度と機械的堅牢性のバランスが取れたインターコネクトで標準化することでメリットを得られます。不安定性の克服は、ラボの作業手順に対するより厳格なアプローチから始まります。エンジニアは、アナライザーからテスト車両まで、厳格な物理的および機械的一貫性を実践することでより良い結果が得られます。RFテストベンチを化学実験室と同等の厳密な手順を用いて扱うことで、技術者が各テスト間でケーブルを移動しないようにします。すべてを正しく固定することが、機器そのものと同じくらい重要になります。
標準的なフレキシブルワイヤーをより短く耐久性の高い高精度テスト・計測ケーブルにアップグレードすることで、RFラインの全体的な長さが短縮されます。例えば、これまで低周波数用に18インチ(約46cm)のアセンブリーを活用していたセットアップでは、より広い帯域幅を処理するために6インチ(約15cm)のアーマード代替品に移行できます。RFラインを短くすると、測定結果へのケーブルの影響が実質的に除外されます。一貫性のある測定のために高性能テストケーブルを導入することで、ばらつきが排除されます。テスト機器は測定に影響を与えないため、結果にはテスト対象コンポーネントの実際の性能のみが反映されます。
110GHz以上のRFインターコネクトに備える
極めて高い周波数に帯域幅を拡張すると、RFインターコネクトに強い物理的ストレスをかけることになります。次世代アプリケーション向けに最大170GHzの周波数に移行するには、超薄型ケーブルと小型コネクターの開発が必要になります。これらのコンポーネントを大規模に生産することは、製造上の大きな課題になります。このレベルでの信号損失はわずか数ミリメートル単位で測定されるためです。これらの周波数では、同軸技術の物理的限界が試されることになります。
テスト要件の複雑化に伴い、極めて動的で高トラフィックのラボ環境下でもラボグレードのキャリブレーションと精度を維持しなくてはなりません。技術者には、性能を犠牲にすることなく狭いラボ環境に対応できる、極めて柔軟で触覚的なケーブルアセンブリーが必要になります。これらの適応性に優れたソリューションが、頻繁な取り扱い、配線、連続的な嵌合サイクルにもかかわらず、位相安定性とシグナルインテグリティを維持します。
Molex Cardinalシリーズ:ミッションクリティカルなテストのための高周波RFケーブル
Molexは、既製製品だけでなく、RF設計専門チームを派遣し、厳格な自動テスト機器(ATE)要件に対応するカスタム高密度ケーブルソリューションを設計することで、他社とは異なる共同開発上のメリットを提供しています。特殊なケーブルアセンブリーと1.00mm RFコネクターの導入は、最大110GHzの測定信頼性を確保するために必要な高周波性能と高サイクル耐久性をテストチームに提供します。
Molex CardinalシリーズのCardinal Testケーブルは、高サイクルラボ環境向けの堅牢なアーマー構造を備えたソリューションを提供し、安全性と機械的一貫性を最大化しながら挿入損失を低減します。また、Cardinal FlexとCardinal Waveは、狭いデータセンターラックや社外でのフィールドテストに触覚的な柔軟性を提供します。適応性に優れたこれらのオプションは、重くてかさばるアーマー構造なしで効果的な性能を発揮します。位相安定性を犠牲にすることなく極めて高い操作性を実現することが求められる要件の厳しいセットアップでは、Temp-Flex RFケーブルを使用すると効果的です。カスタム編組とアーマー構造が、これらの高ストレス条件下での耐久性を強化します。
Molexの精密RFコネクターのポートフォリオは、最大110GHzのパフォーマンスをサポートします。オペレーターは、互換性を備えたMolexの基板とケーブルの包括的なラインナップを使用することで、RFチェーン全体の信号を追跡できます。標準的な業界インターフェースでは、最低500回の嵌合サイクルが指定されているのが一般的です。ラボでの継続的使用による故障を防ぐため、Molexではこれらのコネクターに1,000サイクル以上のストレステストを実施しています。こうした極小公差と大量生産品質の厳守は、テストセットアップの有効期間全体を通して一貫した測定結果を提供します。
MolexのCardinal高周波RFケーブルが、位相安定性と機械的耐久性とともに低挿入損失を実現することで、測定の信頼性を向上させ、高度なテストプログラムをスケジュールどおりに進める方法をご覧ください。