跳至主要内容
类人机器人在现代自动化的工厂装配线上与人类工人协同作业。

使用高密度机器人连接器实现工业类人机器人的规模化

通过类人机器人紧凑且频繁运动的关节来传输复杂的感知数据,会造成空间和电磁干扰 (EMI) 瓶颈。要克服这些物理障碍,需要能够在上百万次运动循环中保持可靠电力和信号传输的高密度互连系统。

阅读时间:4 分钟

类人机器人正迅速从实验室环境走向工厂车间的日常运营,预计这一转变将使市场规模从当前的 20 亿美元增长至 2035 年的 400 亿美元。要在复杂的工业环境中发挥作用,这些机器需要配备先进的感知系统,以应对动态的物流和制造任务。与人类工人安全协同作业,需要集高分辨率视觉、触觉反馈和环境建图能力于一体的大型传感器套件。

类人机器人传感器的集成过程会带来相当大的物理挑战。设计工程师需要将计算、感知、电源和驱动整合到单一的机器人神经系统中。标准工业布线无法适应受限的物理空间,也无法承受通过高度灵活的肢体传输电力和数据所产生的机械疲劳。要将类人机器人平台扩展至大规模生产,就需要用加固型微互连系统架构取代传统的线束。

类人机器人视觉系统布线的空间和 EMI 瓶颈

要打造一个机器人神经系统,首先必须克服内部空间根本性不足的问题。在类人机器人受限的物理外壳内装入高分辨率摄像头和触觉传感器,会造成严重的布线瓶颈,同时还会带来热管理和 EMI 方面的挑战。

应对小型化与热陷阱

随着设计人员追求更接近人体的比例,内部空间变得极其紧张。高电流电源线和高速数据链路往往需要穿过直径仅 6.00mm 的驱动器通道。将大量电缆塞入这些超窄通道中,几乎没有留给气流或传统线束的空间。在有限空间内持续传输电力会产生大量热量,形成热陷阱,从而降低传感器精度。

保护信号完整性免受电机噪声干扰

除了热问题之外,电源线与数据线距离过近还会引发严重的电气冲突。将高带宽数据线紧邻高扭矩电机走线,会使敏感信号暴露在强烈的 EMI 干扰之下。而物理空间的缺乏又排除了使用厚重的屏蔽材料来隔离感知数据与电机噪声的可能。如果类人机器人视觉系统布线不当,未屏蔽的互连系统会吸收这些干扰并污染数据流,导致视觉延迟,甚至在人机交互过程中产生危险的计算失误。

防止频繁运动机器人关节中的机械疲劳与信号损耗

即便工程团队在电缆布设方面成功克服了棘手的热管理和 EMI 瓶颈,布线还必须经受住持续运动的考验。类人机器人关节持久的多轴连续运动,需要依靠专门的高柔性电缆和稳固的互连系统来避免灾难性的电力中断和数据丢失。

持续关节活动带来的物理损耗

类人机器人的肢体模仿人体复杂的活动方式,尤其是手腕和脚踝等频繁运动区域。在机器人肢体重复运动的持续摩擦下,标准工业电缆性能会逐渐下降,最终导致传统电缆线束出现机械疲劳或导线开裂。这些物理上的微小裂纹会引发间歇性故障,从而在运行过程中导致关键数据流中断或引发突然的电源故障。这些难以捉摸的电气问题会使现场诊断更加复杂,并增加维护停机时间。一旦失去与末端传感器的连接,机器人对环境进行建图或与人类工人安全互动的能力将立即受到影响。

利用高柔性架构确保电源和数据传输

克服物理磨损需要从整体上优化关节的电气架构。首先,可靠性能取决于采用高柔性电缆,这种电缆能够承受数百万次弯折循环而不会降低信号质量。同时,柔性印刷电路 (FPC) 和专用电缆组件可在紧凑的关节外壳内轻松弯折,以缓解机械应力。高震动环境还需要配备坚固锁紧机构的小型连接器。这些集成式锁紧特性可共同防止端子回退,确保在高冲击动作下保持稳定的电气接触。

降低远端质量以减小电机扭矩并延长电池续航时间

在加固这些连接以保证耐用性的同时,工程师还应考虑电缆的实际重量。为提升机器人的灵活性,工程师们采用在尽可能小的外形中集成高功率密度和信号传输能力的互连系统。

传统布线重量的弊端

类人机器人设计人员通常希望尽量降低肢体质量,尤其是远离躯干的部位。虽然电机必须安装在运动点或其附近,但沉重的传统线束会给机器人肢体和末端增加不必要的重量,从而与这一整体设计目标背道而驰。将粗大的线束穿过手臂和腿部会显著增加机器人的远端质量。额外的重量迫使近端电机仅移动肢体本身就需要更强力地运行,更不用说执行提升外部载荷这一指定任务。

整合电源和数据以延长运行时间

用节省空间的板对板连接器取代厚重的电缆,可以在不扩大机器人外形的前提下最大限度地缩小传感器套件的物理占用空间。先进的微互连系统可将电力传输和数据信号整合到紧凑的单一接口中。降低电气架构的质量可减小电机所需的扭矩。电机负担的减轻最终可延长无系留式类人机器人平台的电池续航时间。

克服大批量生产的手动装配瓶颈

设计出完美的轻量化高柔性架构只是成功了一半。制造商还必须具备大规模量产的能力。在装配线上制造数千台设备会带来新的挑战。手动布线的定制线束会引入可变性,增加装配过程中出现安装错误的可能性。依赖定制布线还会使工程师陷入频繁进行线束返工的复杂设计循环中。这些劳动密集型的生产方式会阻碍制造商达成现代工厂车间所要求的严格一致性。

利用标准化连接器加速部署

实现互连系统架构标准化,能建立可预测、可重复的制造流程,非常适合大规模生产。借助高密度机器人连接器,设计人员能够用适于机器加工的组件取代手工焊接的关节。

标准化连接器内置的机械键控和颜色编码可提供额外的物理防错保护。这些集成功能可避免在快速装配过程中出现代价高昂的对配错误,并使制造现场能够在较少专业培训的情况下快速提升产量。减少手动装配带来的阻碍,最终可缩短工业部署的整体上市时间。

适用于类人机器人微型空间的成熟互连解决方案

工业类人机器人的规模化部署取决于坚固耐用的互连系统,这些产品既要保护敏感信号通路免受电机噪声干扰,又要能承受持续的多轴关节运动。

与传统设计相比,节省空间的 Quad-Row 板对板连接器可节省高达 30% 的空间,从而解决封装瓶颈的问题。同样,SlimStack 连接器在薄型设计中提供可靠的电源和信号能力,作为微型互连系统,非常适合 LiDAR 和受限的关节外壳。这些微型超小间距连接器的间距可精细至 0.175mm,使设计人员能够将先进摄像头和触觉传感器集成到受限的末端部位,而无需增大机器人的物理外形。

Premo-Flex FFC 和 FPC 电缆通过将敏感信号与附近的高扭矩电机驱动隔离,以维持低噪声的高速数据路径。这些柔性电路经过精心设计,具有高弯折寿命等级,可在动态关节外壳内轻松弯折,防止走线开裂和间歇性数据中断。为配合这些柔性数据路径,Micro-Lock Plus 连接器在高震动环境中提供机械稳固性,其坚固的锁紧结构可防止端子在高冲击动作中回退。

借助 Molex 专为类人机器人打造,能够实现高密度布线,并具备高弯折寿命耐久性的连接器解决方案,轻松应对这些平台在空间和机械方面的限制。

其他资源


设备

类人机器人连接器和互连系统解决方案

为了实现协调运动,类人机器人必须通过紧凑的关节可靠传输电力和数据,而这些关节会反复受到运动、机械应力和电气噪声的影响。Molex 提供薄型连接器和电缆组件,可减少体积、简化走线,并在机器人运行过程中确保可靠的电力传输和信号完整性。

一台内部配线外露的类人机器人伸出手去与另一只机械手握手,生动展示了类人机器人系统中紧凑的电源和信号布线。

参考设计

类人机器人参考设计和原理图

类人机器人需要紧凑的互连系统,该系统不仅能牢固锁紧,还能抵御机械磨损,从而在持续运动、震动和高温条件下,仍能保障高电流传输和稳定的传感器信号。了解如何借助 Molex 子系统参考设计,简化连接布局,并支持可靠的配电、关节电机控制和传感器网络。

直立站立的类人机器人全身视图。

共享