作者:Trevor Smith
光学连接部总经理
Synergy Research Group 援引 Data Center Dynamics 的数据称,未来十年全球超大规模数据中心的数量预计每年将增长 120 至 130 个。这种扩张需要增加劳动力、缩短部署时间和快速扩展能力。目前,设施运营商通常需要 16 周或更长时间才能启动一个新数据中心,但一些应对日益增长的发展需求的公司正致力于将该时间缩短至仅 6 周。
强大、可扩展的基础设施对于设施运营商应对计算利用率挑战至关重要。随着科技公司和云服务提供商大量投资于图形处理器 (GPU) 来驱动 AI、机器学习和高性能计算工作负载,最大化 GPU 利用率变得至关重要。为防止 GPU 资源闲置,运营商必须实施工作负载优化、动态资源分配和高效电源管理策略。高度灵活的基础设施使运营商能够扩展部署,快速满足不断变化的需求,确保优化 GPU 资源利用率,并最大限度地提高投资回报率 (ROI)。
在提供数据中心所需的高速数据传输方面,光纤互连是不可或缺的。可扩展的光纤互连基础设施支持现有技术和新兴技术,如 5G、人工智能和物联网 (IoT),这些技术会生成大量数据。通过在电缆组件内部署高密度光纤连接器,数据中心运营商可以提高网络容量、减少拥塞并提高整体系统性能。
高密度光纤连接器:可扩展性的基础
在数据中心架构中,特别是对于超大规模数据中心,电缆组件至关重要。通过实现高效的数据路由并减少对额外网络设备的需求,电缆组件有助于简化网络管理和降低运营成本。随着数据中心不断演进以支持更多工作负载和应用,对更高带宽和更低延迟的需求日益增长。电缆组件内的高密度连接器通过提供额外的端口密度、更高的信号完整性和更低的功耗,为应对这些挑战提供了必要的基础。
高密度连接器和电缆组件在支持新设施中不断增加的数据传输率和光纤布线要求方面发挥着核心作用。由于高密度连接器每单位体积可容纳更多连接,新设施可以快速扩展,有助于将部署时间缩短至六周。同样,当现有设施需要扩展时,高密度连接器可以实现更快的安装和扩展。
推动连接器密度的关键技术
为了应对这些数据密集型、空间受限的挑战,业界采用了多芯光纤推插型 (MPO) 和多芯光纤端接推插型 (MTP) 光纤连接器。这些经过验证的技术在超大规模数据中心得到了最广泛的应用,因为它们能够在单个连接器中同时支持多根光纤传输,从而提高带宽、减少端口数量并简化电缆管理。其卓越的性能和可扩展性使 MPO/MTP 连接器成为高速数据中心互连的行业标准。
与 MPO/MTP 技术的进步同步,超小型化外形规格 (VSFF)(例如 MMC 和 SN 电缆组件)已成为高密度连接的理想选择。VSFF 连接器外形小巧,可轻松处理单模和多模光纤,在数据中心安装和设计中提供通用性和灵活性。通过最大限度地减少物理占用空间和光纤密度,VSFF 组件可大幅节省空间并增强数据中心环境中的空气流通。
除了连接器技术进步之外,采用更细的纤芯(例如 200 微米纤芯)也促进了互连密度进一步提升。减小纤芯直径使得给定的光缆组件能够容纳更多纤芯,从而带来更高的端口数量和更高的系统容量。这种方法也有助于降低成本,因为它提高了光缆利用率并最大限度地降低了基础设施需求。
虽然光纤密度是数据中心设计中的关键因素,但考虑更广泛的互连组件生态系统也很重要。为了实现最佳性能和可扩展性,数据中心运营商必须仔细评估电缆组件设计、连接器质量以及整体系统集成。通过采用全面的互连基础设施方法,运营商可以最大限度地发挥高密度连接器和先进的数据中心运营的优势。
更快的部署和成本控制机会
实现快速部署和控制成本始终是任何超大规模数据中心迈向成功的优先考虑因素。高密度连接器解决方案在优化这些关键因素方面具有战略优势。
缩短上市时间
高密度连接器产品为加速超大规模数据中心环境的部署时间表和降低整体成本提供了巨大机会。通过集成即插即用硬件组件,运营商可以显著简化初始设置过程,降低人工成本并缩短上市时间。采用高密度连接器进行未来化设计,也能提升可扩展性和适应性,以满足不断变化的基础设施需求,从而避免昂贵的重新设计或全面改造。
通过标准化优化成本
标准化连接器系统有助于提高安装和维护效率。采用可互操作的连接器可简化布线设计、减少错误并加快部署进度。标准化连接器通过促进不同设备供应商之间的兼容性、推动成本下降和拓展产品选择,培育了更具竞争力的市场。
最大限度地提高资源效率
通过过渡到更高密度的电缆配置,例如从 Base-12 升级到 Base-16 或从 3x Base-8 整合到 1x Base-24 布线,运营商可以提高数据中心机架内的空间利用率。这不仅降低了硬件要求,还简化了布线管理,从而降低成本并改善气流。此外,建立可扩展平台可帮助超大规模设计人员简化未来需要更大规模部署时的部署流程。
超大规模数据中心部署中对速度和成本效益的不懈追求引发了行业内的一波创新浪潮。高密度连接器已成为核心技术,能够加速营收周期,简化可扩展性和降低运营支出。数据中心运营商通过采用这些前沿解决方案,可以获得竞争优势并推动长期成功。
Molex 莫仕:为数据中心成功实现超大规模扩展提供装备
凭借在高密度连接器技术领域的领导地位,Molex 莫仕为超大规模数据中心的独特需求量身定制前沿解决方案。我们对行业需求的深刻理解,以及在连接器设计和制造方面的专业知识,使我们能够提供可加速部署和提升性能的产品。
与 Molex 莫仕的合作使客户能够使用专为超大规模环境设计的全方位高密度连接器。Molex 莫仕解决方案专为可扩展性、可靠性和效率而设计,可确保数据中心以最高性能运行。
其他内容