跳至主要内容
一位女性在电塔下查看手机 GPS

电信技术和解决方案

现代电信网络是我们现代社会的中枢神经系统。我们已经习惯了快速可靠的远距离通信。随着从模拟技术向数字技术的转变,世界需要能够提供高速数据传输以及出色质量和性能的网络。

总览


通过互联网进行的数字通信现在可以处理任何事情,从简单的电话呼叫到复杂的云计算等。消费者已经开始期待各种经由数据驱动的服务,从身临其境的虚拟现实娱乐到无处不在的智能助手。随着物联网(一种无需用户干预即可进行通信的互联设备网络)的快速发展,工业用户也采用高速数据服务。加之人工智能 (AI) 的最新发展正在彻底改变几乎所有市场,从工厂自动化到汽车互联,对电信网络的需求不可限量。

最新预估表明,到 2025 年将有超过 360 亿台支持物联网的设备,这将进一步推动对数据容量的需求。到 2027 年,预计仅来自移动设备的全球数据流量每月将达到近 300 艾字节(300 万亿千兆字节)。电信行业控制着大量的电缆、连接、计算和存储设备,以及互联设备本身。

Molex 利用电信和数据通信行业数十年的创新和专长,开发满足客户需求的解决方案。通过毫米波 (mmWave)、射频、电源和无线组件,Molex 实现了各种功能,为 5G 和未来发展铺平了道路。

数字解读

图片

2.7 万亿

的全球电信市场规模

图片

368 亿

支持物联网的设备

图片

77.5 艾字节

的每月数据流量

图片

135 万公里

海底通信电缆

特色资源


为外线工程基础设施奠定新的基础

探索 Molex 如何通过采用持久耐用又易于切割的线缆,提高光纤安装效率。了解我们的外线工程 (OSP) 产品组合提供改良方法,实现现场运营互联互通的具体情况。

Molex 和 5G 技术

用于 5G 的 Molex 射频天线和连接器支持不断发展的无线应用,这些应用需要更高频率下更快的数据传输率,并且需要更快的数据总吞吐时间。

5G 技术与多种物联网图标在曼谷城市景观的近景中交织,诠释无线通信连接网络的概念。

5G 路在何方?

5G 通信网络对于移动市场的发展至关重要。Molex 深入研究了 5G 的未来。

坐在山顶用笔记本电脑远程工作,俯瞰辽阔的景色。

按行业划分的应用

5G 无线通信

在 5G 的支持下,城市变得更加智能,制造设施正在大幅提高效率,医疗器械挽救生命的能力更强。

服务器存储解决方案

为了满足不断增加的需求,现代数据中心必须提供强大的互联性、可靠性和性能,以及最佳的信号完整性和效率。

光学解决方案

先进的 Molex 解决方案种类繁多,为电信、数据通信和其他高要求行业的客户带来了光学技术的优势。

移动设备和智能手机组件技术

30 多年来,Molex 一直是移动设备技术领域的领导者。访问我们的网站,了解更多关于我们尖端智能手机组件的信息。

特色视频


5G 解决方案

Molex 开发的产品使 5G 成为现实。5G 技术正在连接我们周围的一切,例如我们的移动设备、我们的街道、我们的车辆和我们的建筑物 - 从而实现最高速度的通信。5G 汽车技术可实现车辆之间的直接通信,而其他支持 5G 的应用包括智能可穿戴设备、双向通信远程医疗保健和先进的自动化工厂。

其他资源


配置器工具

射频电缆组件构建器

想要轻松构建满足精确规格需求的射频电缆组件? 本款全新交互式配置器工具提供 3D 效果图及可下载图纸,可帮助您设计定制解决方案,缩短产品交付时间。

ISM

相关行业

电信基础设施

现代电信基础设施是复杂并涉及多个方面的。Molex 提供一系列解决方案来支持行业不断发展的需求。

电信基础设施

博客

推动 5G 成为现实的 10 大技术因素

来自全球电子设备的创新让 5G 能够充分发挥潜力。

博客

为 5G 的未来而设计

5G 的高性能对设计工程师提出了充满挑战的新要求。了解设计师和制造商需要如何适应,才能最大限度地发挥这项新技术的潜力。

信息图

为 5G 做好准备

运营商和用户对于 5G 将带来的机遇感到兴奋,但发展之路仍任重而道远。详细了解关于运营商如何为 5G 的未来做好准备

特色产品