5G 代表了下一代的无线通信。尽管 5G 网络有望实现更高容量、更低延迟和更大带宽,但要想这些技术实现价值,就要应用于现实的使用案例中,并为最终用户带来共同利益。因此,全球的工程师们努力将 5G 的优点应用于广泛的领域,包括游戏、虚拟现实、自动驾驶汽车和无线监视等。由于公司开始充分利用增强的连接性,预计在每种情况下,5G 都将推动创新的新业务模式。
然而,要达到大规模应用 5G 的阶段,预计的时间比一些人想的要长。实际上,Molex莫仕最近委托 Dimensional Research 进行的一项调查显示,几乎一半移动运营商的部署计划落后于最初的预期。5G 使用的信号频率更高,带来了一些独特的工程设计挑战,涵盖信号传播、功耗和热管理以及天线模块布置等领域。
不过现在,5G 正在全球范围内推广,工程师们的努力已初见成效。Molex莫仕的调查显示,89% 的运营商对 5G 的前景感到兴奋,且 92% 的运营商期望在未来五年内实现他们的 5G 商业目标。此外,99% 的运营商预计,五年内,5G 将为最终用户带来实质性的好处。因此,这里 Molex莫仕及时评估了 10 个关键技术因素,这些因素非常有助于让 5G 成为现实。