跳至主要内容
两名工程师站在数据中心成排的服务器机架之间,查看笔记本电脑上的信息。

前面板之外:适用于 XPO 的 224G 近 ASIC 设计

XPO 多源协议可实现下一代 AI 数据中心的可插拔接口的标准化,将竞争战场转移到内部电气通道。系统架构师如今面临复杂任务:在不损害信号完整性或不超出热限制的前提下,将数千条 224G 通道从交换机 ASIC 布线到前面板。

阅读时间:5 分钟

超密集可插拔光学器件 (XPO) 多源协议 (MSA) 建立了一种通用可插拔架构,可实现前所未有的密度,将 64 个通道浓缩到极其紧凑的占用面积中,以支持每模块 12.8Tbps 的带宽。作为参照,传统 OSFP 架构所需的空间是 XPO 的四倍。这意味着,在采用 1OU XPO 外形时,同等带宽的交换机所需机架空间会减少 75%。由于 MSA 在整个行业范围内对前面板接口进行标准化,交换机厂商无法再依靠外部端口在超大规模市场中获得竞争优势。

因此,AI 交换机性能的真正的差异化因素在于连接 ASIC 与前端 I/O 的电气通道。在这些速率下,若将面向 XPO 的 224G 近 ASIC 设计视为事后考虑事项,可能导致严重的信号衰减和热故障。向 XPO 转换是铜缆信号传输的一次重大演进飞跃,促使人们以全新的方式思考数据如何穿过交换机最后几英寸的距离。

XPO 电气通道的物理现实

在传统 PCB 上布线数百个高速差动信号线对,以馈送前面板 XPO 模块,可能导致显著的信号损耗和热瓶颈。要使这些架构切实可行,系统设计人员需要解决三个不同的物理挑战。

基数和密度问题
AI 训练集群需要超高的交换机基数,以最大限度减少网络层数并高效连接数万个 GPU。虽然 XPO 解决了前面板的密度问题,却会在板中心造成极其严重的布线拥堵。

为支持这些前面板模块的巨大吞吐量,数百个 224Gbps PAM-4 差动信号线对必须在高度受限的 1OU 空间内同时从交换机 ASIC 引出。ASIC 周围的物理空间极其宝贵,使得容纳必要的物理门控和端接变得异常困难。更复杂的是,224Gbps PAM-4 调制方案留下的信号裕度非常小,这意味着通道中的任何物理缺陷都会对数据传输产生巨大影响。

PCB 布线的局限性
PCB 充当物理屏障,在数据到达 XPO 前面板端口之前就削弱信号强度并闭合信号眼图。事实上,高性能 PCB 走线每延伸一英寸,信号损耗就可能达到 0.5 至 1 dB。通过实心 PCB 材料传输高频信号,其功耗远高于通过 Twinax Flyover 电缆传输。因此,这种能量损耗会直接转化为热量,最终超出传统风冷的散热承载能力。

逐渐收紧的热限制
对于 XPO,主要冷却发生在收发器模块内部。这使得主机侧(密集布满高速线缆和电力传输组件)需要在更高的环境温度下运行。在这种环境中,信号路径中的每一次物理转换都会引入潜在的阻抗失配,并给系统带来进一步的热应力。因此,在信号完整性与热响应能力之间取得平衡,成为交换机内部架构的核心工程难题。

从 ASIC 向外:应对面向 XPO 的 224G 近 ASIC 设计

成功的 XPO 实施始于 ASIC。要绕过 PCB 并通过高速 Flyover 电缆到达前面板,架构师必须首先在近 ASIC 连接和基板上连接之间做出选择。

绕过电路板
高速 Twinax 电缆充当跨越高损耗 PCB 材料的桥梁,将信号直接从 ASIC 落点传输到 XPO 互连系统。在 224G 速率下,这种跨接布线方法已成为现代系统设计的必由之路。

通过电缆而非电路板走线来布设信号,可保留电气裕度并降低整体功耗。在此过程中,工程师需要权衡信号完整性与物理可布线性的取舍,决定是弯曲电缆以适应狭小空间,还是保持笔直以最大限度减少损耗。

近 ASIC 方法
将连接放置在芯片封装正外侧,能提供一种成熟且高度适配的布线策略,以支持 XPO 交换机密集的前面板基数。优先考虑快速部署和简化制造的客户,往往选择面向 XPO 的 224G 近 ASIC 设计,以避免损坏脆弱的硅基板。在这些场景中,当电路板空间需要稍宽一些的占用面积时,调整连接间距能为设计人员提供灵活性。

基板上方案
另一种选择是直接连接到 ASIC 封装,这能提供最直接的电气通道并最大限度减少串扰。系统设计人员将芯片封装视为高度受限的领域,只有在电气性能目标导致基板外布线无法实现时,才会涉足该领域。转移到基板上会引入一个高度复杂的环境。工程师必须将物理连接直接集成到原本并未设计用于支持这些连接的第三方硅封装中。当架构师需要将通道性能推向极限,或为未来带宽的飞跃做好准备时,才会选择基板上布线。

面向下一代 AI 的系统级优化

将这些架构扩展至未来世代,关键在于将整个信号路径视为一个单一、连贯的生态系统。

碎片化设计的危险
从不同供应商采购单独的连接器、电缆和屏蔽罩会引入严重的互操作性风险,并导致不可预测的性能下降。这种碎片化的方式往往无法考虑热动态与信号完整性在整个通道中如何相互作用。如果没有完全集成的解决方案,由于 XPO MSA 严格的 1OU 约束,机械和电气工程团队在迈向可量产设计的过程中将面临永无止境的挑战。

面向未来设计
XPO MSA 已经勾勒出通往 448G 的路径,使得当前的架构决策对于长期可扩展性至关重要。考虑到这一演进方向,系统设计人员需要权衡物理电缆布线与信号损耗,以构建能够应对未来更快调制方案的物理层。归根结底,为未来 AI 架构做准备意味着选择能够支持更高带宽密度的内部连接,而无需强制进行完整的机箱重新设计。

设计完整的 XPO 系统实施方案

以单一技术为主导会迫使客户做出不必要的设计妥协,并限制其扩展能力。为解决这个问题,Molex 将全面的工程经验与多样化的技术组合相结合,构建从芯片到前面板的可靠 XPO 架构。借助这种全方位的选项,架构师将能够为其特定需求构建合适的端到端架构。

对于优先考虑最快上市时间、最低实施风险和熟悉 PCB 制造的客户,Molex 提供 CX2 近 ASIC 连接器。对于最大限度减少插入损耗和串扰至关重要的设计,Impress 共封装铜缆解决方案采用可返工的压缩式插座,保护基板并在装配过程中提供灵活性。

无论是在 ASIC 附近连接还是直接在基板上连接,BiPass 电缆组件和专用屏蔽罩设计都能完善整个通道,成功地将 XPO 模块的高密度适配到标准的 1OU 高度限制之内。

通过掌控完整的电气通道,Molex 引导客户针对其特定性能目标选择理想的系统架构。了解 Molex 近 ASIC 互连解决方案如何优化整个信号路径,使下一代 XPO 架构成为可能。

其他资源


应用

新一代近 ASIC 连接

在 224G 及更高速率下,带宽、功率和密度方面的限制要求在系统设计早期就解决电气、机械和热因素。Molex 将高速连接专业知识与协同工程支持相结合,为要求严苛的近 ASIC 架构优化完整信号路径。

应用

适用于 AI 数据中心的共封装铜缆

在更高的带宽下,板上的长距离铜走线会引入信号损耗,从而限制通道性能并增加功率需求。Molex 共封装铜缆解决方案将高速连接拉近 ASIC,以缩短通道长度、降低功耗并支持下一代数据中心架构。

服务器级 CPU 插座架构的特写,展示共封装铜缆互连系统所需的高密度插针布局。

产品

Impress 共封装铜缆解决方案

在 224G 速率下,PCB 走线损耗可能损害信号完整性,而直接焊接到 ASIC 则有损坏昂贵硅芯片的风险。Molex Impress 共封装铜缆解决方案采用压缩式插座,无需钻孔或焊接即可直接连接到 ASIC 基板,从而实现损耗更低、更易维护的高速通道。

安装在 PCB 上的 Molex Impress 共封装铜缆解决方案。

共享