メインコンテンツにスキップ
2人のエンジニアが、データセンター内に並ぶサーバーラックの間に立って、ノートパソコンの情報を確認している。

フロントパネルを超えて:XPO向けの224G ASIC近傍設置型の設計

XPOマルチソース契約は、次世代AIデータセンターのプラガブルインターフェースを標準化し、差別化のポイントは内部の電気チャネルへと移行しています。システム設計者は現在、シグナルインテグリティを損なうことなく、あるいは熱限界を超えることなく、スイッチASICからフロントパネルに何千もの224Gレーンを配線するという複雑なタスクに直面しています。

読了時間:5分

eXtra-dense Pluggable Optics(XPO)のマルチソース契約(MSA)では、モジュールあたり12.8Tbpsをサポートするために、64チャネルを驚くほど狭い設置面積に凝縮し、前例のない密度を可能にする共通のプラガブルアーキテクチャが規定されています。従来のOSFPアーキテクチャでは、XPOの4倍のスペースが必要です。つまり、1OU XPOフォームファクターを利用する場合、同等の帯域幅を持つスイッチのラックスペースは75%削減されます。MSAにより業界全体でフロントパネルインターフェースが標準化されているため、スイッチベンダーはハイパースケール市場で競争力を獲得するために外部ポートに頼ることができなくなっています。

その結果、AIスイッチ性能の真の差別化要因は、ASICをフロントI/Oに接続する電気チャネルになります。XPOの224G ASIC近傍設置型設計を後回しにすると、そのような高速では深刻な信号劣化や熱障害が発生する可能性があります。XPOへの移行は、銅での信号伝送における大きな進化であり、スイッチの最後の数インチを通過するデータについて根本から考え直すきっかけとなります。

XPO電気チャネルの物理的条件

従来のPCBに数百の高速ディファレンシャルペアを配線してフロントパネルのXPOモジュールに給電すると、大幅な信号損失や熱に関するボトルネックが発生する可能性があります。これらのアーキテクチャを実現するには、システム設計者は3つの異なる物理的課題に対処する必要があります。

ラディックスと密度の問題
AIトレーニングクラスターには、ネットワークレイヤーの数を最小限に抑え、何万ものGPUを効率的に接続するために、極めて高いスイッチラディックスが必要です。XPOはフロントパネルでの密度の問題を解決しますが、基板の中心では配線が非常に密集します。

これらのフロントパネルモジュールの膨大なスループットをサポートするには、制約の厳しい1OUスペース内で数百の224Gbps PAM-4ディファレンシャルペアをスイッチASICから同時に引き出す必要があります。ASIC周辺の物理的設置面積は極めて貴重なため、必要な物理的ゲートと終端を取り付けることは非常に困難です。さらに複雑なことに、224Gbps PAM-4変調方式では信号マージンが非常に小さく、チャネルの物理的な欠陥はデータ伝送に大きな影響を与えます。

PCBルーティングの限界
PCBは物理的な障壁となり、データがXPOフロントパネルポートに到達する前に信号強度を低下させ、信号のアイダイアグラムを閉じてしまいます。実際、高性能PCB配線でさえも、信号が1インチ伝播するごとに0.5~1 dB損失する可能性があります。固体のPCB材料を通して高周波数信号を伝送すると、Twinaxフライオーバーケーブルを通して配線するよりも消費電力が大幅に増加します。その結果、エネルギー損失は熱に直接変換され、最終的には従来の空冷方式では対処できないほど発熱します。

熱的制約の厳格化
XPOでは、トランシーバモジュール内で一次冷却が行われます。これにより、ホスト側には高速ケーブルと電力供給コンポーネントが密集し、より高い周囲温度で動作するようになります。このような環境では、信号経路内で物理的な変化が起こるたびに、潜在的なインピーダンスの不一致やシステムへのさらなる熱負荷が生じます。その結果、シグナルインテグリティと熱への応答性のバランスが、内部スイッチアーキテクチャにおけるエンジニアリング上の主なハードルとなっています。

ASICから周辺へ進める、XPO向けの224G ASIC近傍設置型設計

XPO実装の成功は、ASICから始まります。PCBを回避し、高速フライオーバーケーブルを介してフロントパネルに到達するには、設計者はまずASIC近傍設置型接続か基板上接続のどちらかを選択する必要があります。

基板配線を回避する
高速Twinaxケーブルは、損失の大きいPCB材料を回避する橋渡し役として機能し、ASIC接続部からXPOインターコネクトに直接信号を伝送します。224Gの速度では、このフライオーバー方式が現代のシステム設計に必須の経路となります。

基板配線ではなくケーブルを介した信号配線にすることで、電気マージンが維持され、全体的な電力消費が削減されます。このプロセスでは、エンジニアはシグナルインテグリティと物理的な配線可能性のトレードオフを比較検討し、ケーブルを曲げて狭いスペースに収容するか、まっすぐ設置して損失を最小限に抑えるかを決定します。

ASIC近傍設置型アプローチ
チップパッケージのすぐ外に接続することで、XPOスイッチの高密度なフロントパネルラディックスに対応する、実績のある適応性の高い配線戦略を実現できます。迅速な展開と製造の簡素化を優先する多くのお客様は、繊細なシリコン基板に手を加えることを避けるために、XPO向けの224G ASIC近傍設置型設計を選択します。これらのシナリオでは、接続ピッチを調整することで、基板面積がわずかに広く必要になった場合でも設計者は柔軟に対応できます。

基板上でのアプローチ
一方、ASICパッケージに直接接続すると、最も直接的な電気チャネルが得られ、クロストークを最小限に抑えられます。システム設計者は、チップパッケージを非常に制約の厳しい領域として扱っており、基板外配線を使用して電気性能の目標を達成することが不可能になった場合にのみ、その領域に踏み込みます。基板上に移行すると、環境は非常に複雑になります。エンジニアは、もともとそれらをサポートするようには設計されていないサードパーティのシリコンパッケージに物理的接続を直接統合する必要があります。設計者は、チャネルパフォーマンスを限界まで追求する場合や、将来の帯域幅の大幅な向上に備える場合に、基板上配線を選択します。

次世代AIに向けたシステムレベルでの最適化

これらのアーキテクチャを将来の世代向けに発展させるには、信号経路全体を単一のまとまりのあるエコシステムとして考慮する必要があります。

設計を断片化することの危険性
異なるベンダーからコネクター、ケーブル、ケージをそれぞれ調達すると、相互運用性に重大なリスクをもたらし、予測不可能な性能低下が生じます。多くの場合、この断片化されたアプローチでは、熱特性とシグナルインテグリティがチャネル全体でどのように相互作用するかを十分に考慮できません。完全に統合されたソリューションがなければ、XPO MSAの厳しい1OU制約により、機械エンジニアリングチームと電気エンジニアリングチームはどちらも、量産対応可能な設計に向けて果てしない課題に直面することになります。

未来に向けた設計
XPO MSAはすでに448Gへの道筋を示しており、現在のアーキテクチャ上の決定が長期的な拡張性にとって重要となります。この進歩を念頭に置いて、システム設計者は物理的なケーブル配線と信号損失を比較検討し、将来的により高速な変調方式に対応できる物理層を構築する必要があります。最終的に、将来のAIアーキテクチャに備えるということは、シャーシ全体の再設計を強いられることなく、より高い帯域幅密度をサポートする内部接続を選択することを意味します。

包括的なXPOシステム実装に向けたエンジニアリング

単一のテクノロジーを前面に押し出すアプローチでは、お客様は不要な設計上の妥協を強いられ、拡張性も制限されてしまいます。これを解決するため、Molexは包括的なエンジニアリング経験と多様なテクノロジーポートフォリオを組み合わせることで、チップからフロントパネルまで信頼性の高いXPOアーキテクチャを構築するお手伝いをします。この幅広いオプションにより、設計者は特定のニーズに合わせて適切なエンドツーエンドアーキテクチャを構築できます。

Molexは、市場投入までの時間の短縮、実装リスクの最小化、従来通りのPCB製造を優先するお客様向けに、CX2 ASIC近傍設置型コネクターを提供しています。挿入損失とクロストークを最小限に抑えることが重要となる設計の場合、基板を保護し、組み立て時の柔軟性を提供する、再加工可能な圧着式のソケットを備えたImpressコパッケージド銅ソリューションをご用意しています。

ASIC近傍で接続する場合でも、基板に直接接続する場合でも、BiPassケーブルアセンブリーと特殊なケージ設計がチャネルを確立し、標準的な1OUの高さ制約内で高密度のXPOモジュールを問題なく収容できます。

Molexは包括的な電気チャネルをご提供することで、お客様固有のパフォーマンス目標に最適なシステムアーキテクチャ実現をサポートします。Molex ASIC近傍設置型接続ソリューションが、信号経路全体を最適化して次世代XPOアーキテクチャを実現する方法をご覧ください。

その他のリソース


アプリケーション

次世代ASIC近傍設置型接続

224G以降では、帯域幅、電力、密度の制約により、システム設計の初期段階で電気的、機械的、熱的要因に対処する必要があります。Molexは、高速接続の専門知識と共同エンジニアリングサポートを組み合わせて、要求の厳しいASIC近傍設置型アーキテクチャに対応する信号経路全体を最適化します。

アプリケーション

AIデータセンター向けコパッケージド銅

より高い帯域幅では、基板配線の銅線経路が長くなることで、チャネル性能を制限し、電力需要を増加させる信号損失が生じます。Molexのコパッケージド銅ソリューションは、高速接続をASICに近づけて、チャネル長を短縮し、消費電力を削減し、次世代データセンターアーキテクチャをサポートします。

サーバーグレードのCPUソケットアーキテクチャのクローズアップ。コパッケージド銅インターコネクトに必要な高密度ピンレイアウトを示している。

製品

Impressコパッケージド銅ソリューション

224Gの速度では、PCB配線による損失がシグナルインテグリティを損なう可能性がある一方、ASICに直接はんだ付けすると高価なシリコンを損傷するリスクがあります。MolexのImpressコパッケージド銅ソリューションは、圧縮ソケットを使用してドリルやはんだ付けなしでASIC基板に直接接続し、低損失でより保守性に優れた高速チャネルを実現します。

PCBに搭載されたMolex Impressコパッケージド銅ソリューション。