読了時間:5分
コンピューティングアーキテクチャの性能は、データ転送に使用される信号経路に左右されます。現在最も速いシグナリングアーキテクチャを実現するには、理論的なアイデアから実用的な代替案へと移行している3つの接続アーキテクチャオプションを綿密に検討する必要があります。224Gの実現可能性を評価するには、これらの3つの異なるインターコネクトアーキテクチャを詳しく検討する必要があります。各オプションには独自のメリットとトレードオフがあります。
この意思決定マトリックスを使いこなせるかどうかは、あるアーキテクチャが別のアーキテクチャよりも選ばれる要因を、どれだけ明確に理解しているかにかかっています。それぞれ、現在と次世代のアーキテクチャの両方における性能要件(速度とフィード(接続数))に対応した潜在的な接続経路を提示しています。
具体的には、コパッケージド銅(CPC)、近傍パッケージド銅(NPC)、インターポーザーカードアダプター(ICA)に焦点を当てています。
224G PAM-4アーキテクチャの設計
高速インターコネクトを評価する際、チャネルの電気的性能と全体的な熱管理の両方を左右する主な要因となるのがシステムアーキテクチャです。適切な物理層を選択するには、シグナルインテグリティやファンアウトと、製造可能性、保守性、エコシステムの柔軟性のバランスを取る必要があります。
224Gから448Gへのインターコネクトアーキテクチャ経路の進化
業界が112Gbps PAM-4から224Gbps PAM-4に移行する中、エンジニアは3つの実行可能なアーキテクチャを確立しました。CPC、NPC、ICAです。
この作業は、現在、224Gbps PAM-4にとって重要であるとともに、448Gbps PAM-4の決定に対応するアーキテクチャを検討するためにも、同じ作業が重要になります。業界は、448Gbps PAM-4シグナリングの時代に、これらのアーキテクチャのうちどれが引き続き採用され、あるいはさらに大きな価値を提供するのかを見極める必要があります。
接続アーキテクチャのオプション:コパッケージド銅、近傍パッケージド銅、インターポーザーカードアダプターの比較
次世代のデータレート需要を満たすには、3つの主要な物理層構成を詳しく評価する必要があります。
コパッケージド銅(CPC)
この構成では、コネクターは基板に直接取り付けられており、224Gbps PAM-4チャネルアーキテクチャのトランジションが最も少ない最短の電気経路を構築できます。
コネクターを基板に取り付ける方法は2つあります。圧着設計は、コネクターを基板に配置し、外部クランプ機構を使用して所定の位置に保持します。
はんだ実装方式は、Jリードまたはボールグリッドアレイ(BGA)を使用してコネクターヘッダーを固定具に電気的に結合します。これは従来のアプローチですが、コンポーネントを高価な基板に直接融合させることで、製造上の重大なリスクと初期段階での歩留まりに関する問題が生じます。
圧着コネクターは、これらのはんだ付けによる問題を完全に回避します。シリコンパッケージに直接はんだ付けする必要性を排除することで、圧着技術は、受託製造や幅広いサプライチェーンに統合するための効率化された低リスクの方式を提供します。
CPCソリューションを導入する場合、エンジニアは一体型とツーピースコネクター型を比較検討することになります。一体型コネクターは、移動するビームが繊細な基板インターフェースと直接触れるため、機械的リスクをもたらします。ツーピースコネクターは、専用の嵌合インターフェースが信号伝送品質を直接確保します。スライド式の再嵌合可能なインターフェースには電解金めっきが施されており、長期的な接触信頼性を確保するとともに、組み立て時の機械的損傷から基板を保護します。
近傍パッケージ銅(NPC)
コパッケージド銅と近傍パッケージド銅を比較検討する場合、NPCは224Gbps PAM-4データレート向けの確立されたアーキテクチャであり、現在のCPC設計の基盤となる先行技術です。ASICと同じPCB上にコネクターを直接配置することで、製造やサプライチェーンの運用において従来のノウハウを活かすことができます。
NPCは、PCB信号経路の一部を低損失Twinaxケーブルに置き換えることで、PCB経路損失を低減するために開発されました。PCBのみのソリューションとの比較におけるMolexの社内テストでは、NPCは直列経路損失を3分の1に削減できることが示されています。
長年にわたり、低損失PCBラミネートの設計慣行と高度に最適化された配線ルールが一般化しており、NPCは実証済みの業界のベースラインとなっています。ベース基板上で高速信号を配線するには、基板全体に高速ラミネートが必要となるため、NPCは追加の高速ASIC対ASICやシャーシ内配線を備えたアーキテクチャに最適となります。
インターポーザーカードアダプター(ICA)
ある意味で、ICAはCPCを拡張した方式といえます。ICAは、ASIC基板インターフェースとシステムファンアウトを作成する方法を定義します。ICA自体は、HDI基板製造プロセスを使用して構築されており、高速シグナリングに必要なより細かい配線形状とより厳格な公差を実現します。
ICAファンアウト機能は、ASICからコネクターケーブルアレイの幅まで信号をファンアウトするオプションを作成することで、ASIC基板エスケープ配線の物理的なスペースの制約に対処します。したがって、コネクター密度は、ICAのサイズに対するケーブルのサイズによってのみ制限されます。
インターポーザーを使用する副次的な効果として、基板の上部に共通の電気インターフェースアレイが形成されます。CPCと同様に、ICA実装はASIC基板の最上層の配線を利用するため、高速信号がBGAに向かう途中、長距離ビアでグランド層やシグナリング層を通過するのを回避し、224G ASIC基板のエスケープ配線を最適化します。
ただし、コンポーネントコストに関してはある程度の考慮が必要です。ICAの価格には、電気性能に影響を与える追加の分離可能なインターフェースの分も含まれています。
各アーキテクチャにおけるMolex Impressの強み
Molexは、224G~448Gの基板上アーキテクチャを可能にするため、Impressコパッケージド銅ソリューションを設計しました。Impressは、あらゆるコパッケージド銅アーキテクチャをサポートし、高密度システムアーキテクチャの実装に必要な密度と堅牢性を備えています。
基板上の設計の場合、Impressの圧着式の終端処理により、シンプルなケーブル取り付けが可能となることでサプライチェーンのリスクを低減します。同時に、頑丈な機械的設計は、重量のあるケーブル配線の物理的な力を繊細な基板から外部シャーシへと逃がします。
ICAアーキテクチャに適用した場合、Impressはファンアウトに高い耐久性を追加し、挿入損失による悪影響に関連する必要なマージンを確保します。はんだ付けされた接続を少し変更することで、ハードウェアの複雑さを軽減し、基板インターフェースから切り離してケーブル配線を検討できるため、委託製造業者での設置を簡素化できます。
NPC構成の場合、設計者は、Impress、CX2DS、Inceptionソリューションなど、高速インターコネクトの幅広いポートフォリオを活用できます。選択したアーキテクチャに関係なく、Molexは、最適なシグナルインテグリティを提供しながら、製造プロセスでの耐久性を考慮したソリューションを共同設計します。
ICAファンアウト機能は、ASICからコネクターケーブルアレイの幅まで信号をファンアウトするオプションを作成することで、ASIC基板エスケープ配線の物理的なスペースの制約に対処します。したがって、コネクター密度は、ICAのサイズに対するケーブルのサイズによってのみ制限されます。
インターポーザーを使用する副次的な効果として、基板の上部に共通の電気インターフェースアレイが形成されます。CPCと同様に、ICA実装はASIC基板の最上層の配線を利用するため、高速信号がBGAに向かう途中、長距離ビアでグランド層やシグナリング層を通過するのを回避し、224G ASIC基板のエスケープ配線を最適化します。
ただし、コンポーネントコストに関してはある程度の考慮が必要です。ICAの価格には、電気性能に影響を与える追加の分離可能なインターフェースの分も含まれています。
フルチャネルアーキテクチャの最適化
最終的に、データセンターネットワークの最適化において、単一のインターコネクト戦略に依存することはめったにありません。代替案の組み合わせを検討し、各オプションのメリットを活用することには、大きな価値があります。
例えば、シャーシから出る高速で長距離の接続性を実現する場合、CPCまたはICAを考慮することができます。あるいは、1024 DPまたは2048 DPを、ボックス内の高速リンク用に別の512~1024 DPのNPC接続と組み合わせるのが最良の場合もあります。このアプローチにより、ASIC間の最高速度と最多のフィード(接続数)に最適化されたアーキテクチャが実現します。
システム設計者がこれらの選択肢を比較検討する中、Molexは設計オプションを分かりやすくし、機械的なソリューションを調整して、あらゆるスイッチングまたはコンピューティングASICの基板に適合させることができます。AIデータセンター向けコパッケージド銅をご覧いただき、次世代インターコネクト戦略を最適化する方法をご確認ください。