跳至主要内容
数据中心工程师走过成排的服务器机架,同时用平板电脑监控设备。

比较互连系统架构:比较共封装铜缆、近封装铜缆与转接板卡适配器

随着数据中心向 224G 及更高速率发展,系统架构师必须在电气性能与制造和热管理的现实之间取得平衡。要应对这些权衡,需要评估三种不同的互连系统架构选项,以从理论理想走向切实可行的替代方案。

阅读时间:5 分钟

计算架构的优劣取决于用于传输数据的信号通路。当今最快的信号传输架构要求我们仔细审视三种连接架构选项,它们正从理论构想转变为切实可行的替代方案。评估 224G 的可行性,需要仔细研究这三种截然不同的互连系统架构。每种选项都有其自身的优势和权衡取舍。

要在这片决策矩阵中做出选择,关键在于要清楚地了解是什么因素促使人们选择一种架构而非另一种。每种架构都会为当今乃至下一代架构的速度与数据传输提出潜在的连接路径。

具体而言,重点在于共封装铜缆 (CPC)、近封装铜缆 (NPC) 和转接板卡适配器 (ICA)

设计 224G PAM-4 架构

在评估高速互连系统时,系统架构是通道电气性能和整体热管理的主要驱动因素。选择合适的物理层需要在信号完整性和扇出与可制造性、可维护性和生态系统灵活性之间取得平衡。

224G 至 448G 互连系统架构路径的演变

随着行业从 112Gbps PAM-4 向 224Gbps PAM-4 转换,工程师已经建立了三种可行的架构:CPC、NPC 和 ICA。

尽管这些工作对当前的 224Gbps PAM-4 至关重要,但同样的工作对于思考应对 448Gbps PAM-4 决策的架构也很重要。行业必须考虑,在 448Gbps PAM-4 信号传输的时代,这些架构中哪些将继续适用和/或提供更大的价值。

连接架构选项:比较共封装铜缆、近封装铜缆与转接板卡适配器

要满足下一代数据传输率的需求,需要仔细评估三种主要的物理层配置。

共封装铜缆 (CPC)
在此配置中,连接器直接安装在基板上,为 224Gbps PAM-4 通道架构打造最短的电气路径,需要的转接点也最少。

共封装铜缆图,展示通过直接安装在硅基板上的 Impress 解决方案连接的 Twinax 电缆。

将连接器连接到基板有两种方法。压缩设计将连接器放置在基板上,并使用外部夹紧机构将其固定到位。

焊接贴装方式则通过 J 形引脚或球栅阵列 (BGA),将连接器插座头与夹具进行电气连接。虽然这代表一种传统方法,但将组件直接熔合到昂贵的基板上会带来显著的制造风险和早期良率问题。

压缩式连接器可完全规避这些焊接缺陷。通过消除直接焊接到硅封装上的需要,压缩技术能为集成到合约制造和更广泛供应链提供一条简化且低风险的路径。

在指定 CPC 解决方案时,工程师会评估一体式和两件式连接器类型。一体式连接器会引入机械风险,因为活动梁会直接与脆弱的基板接口相互作用。两件式连接器则将信号传输质量直接构建到专用的对配接口中。这种滑动式、可重复对配的接口采用电镀金镀层,可提供长期接触可靠性,同时在装配过程中保护基板免受机械损伤。

近封装铜缆 (NPC)
在权衡共封装铜缆与近封装铜缆时,NPC 作为一种成熟的架构,适用于 224Gbps PAM-4 数据传输率,也是现代 CPC 设计的基础前身。将连接器直接放置在与 ASIC 相同的 PCB 上,可在制造和供应链运营方面带来显著的熟悉度。

近封装铜缆图,展示 Twinax 电缆通过主 PCB 上、硅基板旁边的 Impress 解决方案进行连接。

开发 NPC,是为了通过用低损耗 Twinax 电缆替代部分 PCB 信号路径,来降低 PCB 路径损耗。与纯 PCB 解决方案相比,Molex 内部测试已证明,NPC 能将串联路径损耗降至原来的三分之一。

多年来,低损耗 PCB 层压板的设计实践和高度优化的布线规则已成为常识,使 NPC 成为经过实践验证的行业基准。在基板上布线高速信号需要整块板都采用高速层压板,因此 NPC 最适合需要额外进行高速 ASIC 到 ASIC 或机箱内布线的架构。

转接板卡适配器 (ICA)
从某些方面来看,ICA 是 CPC 的延伸。ICA 定义了 ASIC 基板接口以及创建系统扇出的方法。ICA 本身采用 HDI 板制造工艺构建,因此能实现高速信号传输所需的更精细走线几何形状和更严格公差。

转接板卡适配器图,展示一根 Twinax 电缆通过 Impress 和 HDI 转接板连接到硅基板。

ICA 扇出功能通过创建一种将信号从 ASIC 扇出到连接器电缆阵列宽度的选项,解决了 ASIC 基板逃逸布线的物理空间限制问题。因此,连接器密度仅受限于电缆尺寸相对于 ICA 尺寸的比例。

使用转接板的一个附带效果是在基板顶部形成一个通用的电气接口阵列。与 CPC 类似,ICA 实现方式会利用 ASIC 基板的顶层布线,从而避免高速信号在通往 BGA 的途中经由长通孔穿越接地层和信号层,优化 224G ASIC 基板的逃逸布线。

然而,需要对组件成本有所考量。ICA 的价格包含会影响电气性能的额外可分离接口。

Molex Impress 在多种架构中的优势

为实现 224G 到 448G 的基板上架构,Molex 设计了 Impress 共封装铜缆解决方案。Impress 支持任何共封装铜缆架构,并具备满足最高密度系统架构实施所需的密度和坚固性。

对于基板上设计,Impress 压缩式端接通过允许简单的电缆连接,可降低供应链风险。同时,其坚固的机械设计能将重型电缆布线的物理力从脆弱的基板引导至外部机箱。

当应用于 ICA 架构时,Impress 能为扇出增加坚固性,同时针对插入损耗带来的影响提供必要的裕度。对焊接连接进行轻微修改,通过降低硬件复杂度并将电缆布线问题与基板接口分离,可简化合约制造商的安装。

对于 NPC 配置,架构师可以利用更广泛的高速互连系统产品组合,包括 Impress、CX2DS 或 Inception 解决方案。无论选择何种架构,Molex 都会协同设计解决方案,既能满足制造工艺的严苛要求,又能确保最佳的信号完整性。

ICA 扇出功能通过创建一种将信号从 ASIC 扇出到连接器电缆阵列宽度的选项,解决了 ASIC 基板逃逸布线的物理空间限制问题。因此,连接器密度仅受限于电缆尺寸相对于 ICA 尺寸的比例。

使用转接板的一个附带效果是在基板顶部形成一个通用的电气接口阵列。与 CPC 类似,ICA 实现方式会利用 ASIC 基板的顶层布线,从而避免高速信号在通往 BGA 的途中经由长通孔穿越接地层和信号层,优化 224G ASIC 基板的逃逸布线。

然而,需要对组件成本有所考量。ICA 的价格包含会影响电气性能的额外可分离接口。

优化全通道架构

归根结底,优化数据中心网络很少依赖单一的互连系统策略。考虑多种替代方案的组合并充分发挥每种方案的优势,具有相当大的价值。

例如,对于退出机箱的高速、长距离连接,可以考虑采用 CPC 或 ICA。或者,1024 DP 甚至 2048 DP 与其他 512 至 1024 DP 的 NPC 连接相结合用于机箱内的高速链路,可能是最佳组合。这种方法能打造出一种针对 ASIC 之间最高速度和最大馈送量而优化的架构。

当系统架构师权衡这些选择时,Molex 可以帮助厘清设计选项并协调机械解决方案,以适配任何交换或计算 ASIC 的基板。探索适用于 AI 数据中心的共封装铜缆,了解如何优化下一代互连系统策略。

其他资源


应用

适用于 AI 数据中心的共封装铜缆

将高速通道移到 ASIC 基板上可能是实现超大规模性能的必要条件,但焊接会使高价值芯片面临永久性损坏的风险。了解为什么压缩式共封装铜缆已成为一种务实的解决方案,它能消除焊接风险并降低路径损耗,同时提高可维护性并保护基板。

服务器级 CPU 插座架构的特写,展示共封装铜缆互连系统所需的高密度插针布局。

产品

Impress 共封装铜缆 (CPC) 解决方案

将 224G 信号直接路由到 ASIC 基板会使昂贵的硅芯片暴露于严重的机械和热应力之中。Impress CPC 通过采用无焊压缩接口和 Twinax 电缆来解决这一问题,在提供 224G 信号密度的同时保护基板并确保未来可返工性。

安装在 PCB 上的 Molex Impress 共封装铜缆解决方案。

共享