メインコンテンツにスキップ

製造エクセレンス

グローバル経済では、製造の場所と方法が等しく重要です。世界中の設計および製造能力を活用し、モレックスはお客様に代わってイノベーションを推進し、人間中心の設計と予測的製造によって品質を実現します。

概要


今日のペースの速い世界では、企業は競争力を迅速に活用することが求められています。幅広い選択肢がある中で、企業は製品の性能や価格だけに頼ることはできません。そのため、品質、信頼性、機能性、コスト、入手性を同時に追求する必要があります。しかし、このような矛盾するように見える様々なニーズを抱えた状態で、どうすればお客様の期待に応えることができるのでしょうか?

モレックスでは、卓越した製造の重要性を理解しており、お客様の期待だけでなく、お客様の期待も上回るような製造を行っています。業界をリードする当社の相互接続製品は、当社のエンジニアリングの専門知識、協調的アプローチ、デジタル変革、および微調整されたグローバルフットプリントによって支えられており、当社のすべての活動において品質と信頼性を保証します。

また、最高の人材と技術を結集し、人間中心設計と予測生産を組み合わせることで、イノベーションを実現させています。コラボレーティブ設計ツールは、製品コンセプトの提案だけでなく、3D環境での完全な配置、アニメーション、テストに使用され、製品開発および製造プロセスを容易にし、スピードアップさせることができます。より良い製品をより効率的に作るだけでなく、ユニット間、オペレーター間、製造方法間の優れた均一性を確保できます。

競争力のある製品を作るために、私たちはどのようなお手伝いができるでしょうか?

エンジニアリングの専門知識に裏打ちされている

私たちの卓越した製造技術は、私たちのエンジニアリングの専門知識と密接に関連しています。優れたカスタマーエクスペリエンスを構築するために、それらがどのように組み合わされているのか、ご覧ください。

イノベーションの最前線

エンジニアリングの専門知識に裏打ちされた 私たちが行うすべてのことにイノベーションがどのように組み込まれているかをご覧ください。

信頼性ラボでテストされたもの

モレックスのグローバル信頼性ラボは、最新の試験、分析、および製品認証の能力をすべて1つの屋根の下に集めることで、市場投入までの時間を短縮しています。

注目の情報


予測型製造のパワーを活用する

モレックスは、新たな予測工学技術を活用し、お客様のために製造の効率性、信頼性、コスト効率を高めています。物理的なプロトタイプの代わりに、3Dモデリングを使って開発中の製品のデジタルツインを作成し、お客様独自のアプリケーションや環境条件での適合性、形状、機能、寿命をテストしています。協力的なアプローチにより、品質を中心に据え、お客様が次のイテレーションに向けてフィードバックを素早く共有できるようにします。このコンセプトは、私たちの工場にも適用され、エンジニアは製造現場で実施する前に、デジタル環境でプロセスをテストできるようになりました。

Young woman using laptop and looking at desktop monitor. Businesswoman working at her office desk.

標準化で品質を実現する:モレックスのオペレーティングシステム

プロセスは信頼性のバックボーンです。モレックスの製造に対するアプローチを支えているのは、モレックスのオペレーティングシステムです。これは、世界中の工場が同じ一貫したパラメーターの下で操作できるようにする内蔵の機能とプロセスのセットです。この工場レベルの作業指示書のセットは、プロセスの標準化から、構築、最適化、品質改善の推進方法まで、すべてをガイドし、製品にもお客様にも再現性のある品質を保証しています。

ジェイビルとモレックス:コラボレーションの文化が、激動の時代に前例のない顧客価値を可能にする

COVID-19が人命を救う人工呼吸器の空前の需要につながったとき、モレックスとジェイビルは力を合わせて、切実な市場ニーズに取り組みました。モレックスの卓越した製造へのコミットメントにより、ジェイビルのためにわずか6日間で2万個の人工呼吸器部品を生産し、記録的な速さで増産を実現しました。

画像
画像
「私たちの製品で、人々の命を救い、変化を起こすことにこだわってきました。声をかけた時、モレックスは光の速さで反応してくれました。」
フランク・マッケイ
シニアバイスプレジデント兼最高調達責任者
ジェイビル

目的別専用機のメリット

より速く、より信頼性の高い、よりコスト効率の高い製造は、しばしば工場フロアの機械に左右されることがあります。モレックスでは、エンジニアリングチームがスタンピング、射出成形、および組み立ての各プロセスで使用するマシンを設計および構築しています。この目的別アプローチは、市場で入手可能なものを超える品質と効率を可能にし、世界30以上の製造拠点で展開されています。最先端のデータ駆動型プロセスと組み合わせた当社の信頼性は、モレックスの製造を際立たせています。

Beijing, China

グローバルな製造拠点を競争力に変える

グローバルなサプライチェーンが進化する中、お客様との距離の近さは、あらゆるメーカーの重要な能力です。モレックスは、広範なグローバルフットプリントにより、適切な場所で適切なコンポーネントを生産し、その過程で比類のない顧客体験を提供することができます。お客様のニーズに応じて、製造とサポートを理想的な場所に誘導し、タイムリーな納品、コスト効率、現地規制の遵守、絶えず変化する業界の力学への対応力を確保します:競争が激化する市場において重要な利点です。

Crowd of people on network connection lines.

次世代高速ソリューションのためのモレックスの設計および製造能力

データが消費される速度は、日々、量、複雑さ、スピードが増しています。モレックスがどのようにソリューションを設計・製造し、より速く、より複雑なデータ伝送のニーズをサポートしているかをご覧ください。 

補足資料


ブログ

早期の関与が、製造における重要な成功要因

モレックスは、コンポーネントサプライヤーおよびエレクトロニクスソリューションプロバイダーとして、お客様と密接に連携し、最終製品が規制に適合するように努めています。モレックスの多段階の製品開発プロセスが、世界中のお客様にどのような利益をもたらしているかをご覧ください。

画像

ブログ

シミュレーション:設計と製造における革命

デジタルトランスフォーメーションは、世界中のメーカーに、製品製造プロセスのステップをシミュレートし、分析する能力の向上をもたらしています。ここでは、モレックスが設計から組み立てまでシミュレーションをどのように活用しているかを紹介します。

画像

ブログ

人間中心の設計 フォームと機能の融合

人間中心設計を製造のための設計思想の中に位置づける統合的な製品開発プロセスは、ユーザビリティをイノベーションプロジェクトの中心に据えるための鍵となります。ここでは、人間中心設計の4つの成功要因について説明します。

画像
图片

ご意見をお寄せください

もっと詳しく知りたいですか? ご意見をお寄せください!モレックスでは、つながりを生み出すことで実現する変革の力を信じています。当社はイノベーションと卓越したエンジニアリングを駆使して、品質と信頼をお約束します。また、満足度の高い顧客体験を提供することで、コミュニケーションや体験の質を高め、すべての人を参画させ、インスピレーションを与えます。どのようにお役に立てるか、お問い合わせください。