阅读时间:5 分钟
始终关注质量
在制造业领域,质量控制 (QC) 对于确保产品满足客户期望、保持高标准的可靠性和性能至关重要。这一关键流程利用既定规范、行业最佳实践和严格遵守标准化系统的多维组合,为交付无缺陷产品提供支持。
QC 失误或疏忽会使客户丧失信心,毁掉品牌声誉。相反,高效的 QC 方法可以帮助企业提升客户体验,更有效地管理成本,最大限度地减少浪费,同时避免不合格产品造成声誉损失和产生责任。
有效的 QC 流程可以发现异常,并提供数据驱动的洞察力,帮助防患于未然。这就是企业的 QC 计划往往试图从多个角度进行全面评估的原因。根据产品的不同,QC 措施通常包括:
- 一般检查
这种方法以全面的生产实践和逐步完善的文档为前提,依靠对成品的检验来确保质量。虽然也可能进行上游抽样,但最终检验通常是决定是否批准给定批次的关键。 - 工作站检验
生产复杂产品的行业通常要求工人在将部件转移到下一个工作站或流程步骤之前进行检验。 - 统计审查
通过这种方法,可以在生产过程中定期或随机对一批产品进行抽样和评估。要通过抽样和统计分析发现缺陷,产品质量必须在一段时间内保持相对稳定。
全面质量管理 (TQM) 代表一种更广泛的范式,包含一系列类似的方法。目标是在整个企业文化中灌输一种质量观念,培训团队成员识别问题,并授权他们进行知情干预,以帮助优化最终结果。如今,TQM 计划越来越多地以技术为驱动,与数据管理平台相连接的能力也越来越强,从而提供更强的质量洞察力。
创新赢得业界认可
Molex 莫仕一直在评估和提升自己的 TQM 计划,以支持卓越的客户体验,因此,因旨在加强 QC 的项目工作而获选成为 2024 年制造业领导力奖得主,Molex 莫仕深感荣幸。
制造业领导力奖由美国制造业领导委员会颁发,该委员会是全美制造商协会的数字化转型分支机构,旨在表彰在向数字化制造转型过程中取得重大进展的组织。截至 2024 年,该奖项的评选已举办了 20 届,意在表彰开创性地使用先进制造技术的杰出制造企业及其领导者。
2024 年的奖项计划包括 9 个项目类别和 2 个额外的个人类别。提名由具有丰富行业经验的数字制造专家组成的外部小组进行评审。项目类别评委会对某一给定计划在改进制造流程、促进业务目标和推进公司战略方面的影响进行评估。评委们还将考虑所采用的数字技术水平。
以 Twinax 为目标,提高效率
Molex 莫仕在 2022 年开设的 6 万平方米的 Molex 莫仕瓜达拉哈拉工厂应用了数据分析技术计划,帮助改变和提高与 QC 相关的生产操作员的效率。该计划被正式命名为 Twinax 电缆生产运营商转型项目,并被特别授予“数字网络连接奖”。
最初,该项目只是一项测试,用于帮助衡量 Molex 莫仕核心制造流程中数据驱动的改进。虽然评估涉及双轴电缆(又称 twinax)的使用,但其结果可适用于许多其他生产操作。事实上,虽然该项目最初是在瓜达拉哈拉工厂开展试点的,但后来整个 Molex 莫仕都采用了这一整体流程,作为与 QC 承诺相关的更广泛生产运营的关键组成部分。
之所以选择在试点项目中使用 Twinax,是因为这种产品在传统上一直被用于质量评估。Twinax 电缆组件卷绕在大卷轴上,每个卷轴可容纳约 21000 英尺电缆,大约相当于 4 英里,6.5 千米,或将近 60 个美式足球场。当装载铝线或铜线时,这些金属或木制卷轴重达数百磅。
我们通常会采取一系列 QC 措施来评估 twinax 电缆的质量;但在该项目之前,最重要的物理评估部分是生产操作员对从每个大型卷轴的外端取样的产品进行评估。卷轴里面部分的电缆覆盖太深,无法看到,增加了劣质电缆进入供应链下游的几率。
增强实时洞察力
Twinax 电缆生产操作员转型项目用实时、技术驱动的过程控制系统取代了人工 QC 方法。新方法收集了大量的详细产品数据,操作人员可对其进行持续评估。这有利于更快地发现错误,支持生产线的快速调整,有助于避免产品问题、缺陷和偏差。
有了这些对任意给定卷轴上 twinax 电缆整体长度持续、数据驱动的质量洞察力,操作人员从此将物理检验时间缩短了一半,并能及时隔离任何有问题的产品批次。
Molex 莫仕以质量和协作文化为傲,这种文化建立在 Koch Industries 基于原则的管理 (PBM) 方法之上,赋予个人和团体决策权。这种环境有利于全球跨学科团队合作和咨询式客户互动,支持有助于推动持续质量改进的集中意识。
Molex 莫仕团队使用多参数模拟器、严格的测试措施和最新的技术工具,帮助确保设计的可制造性、最高级别的一致性和始终如一的卓越产品品质。现有能力和客户服务包括:
- Molex 莫仕全球可靠性测试实验室,提供以质量为中心的全面产品评估技术,专用设备、数字模拟等均涵盖其中
- Molex 莫仕供应链协调措施,使团队具备实时洞察力,从而优化整体质量体验,及时为我们的合作者带来竞争优势
- 先进的数字和在线工具,例如我们全新的汽车虚拟展厅,利用最新技术提升客户互动体验,支持优质产品选择。
在设计、制造和交付流程的各个阶段和各个层面,Molex 莫仕都致力于为团队提供洞察力,以确保一流的产品和卓越的客户体验。2024 年制造业领导力奖是对这些持续不懈的努力的充分肯定。
相关内容