執筆:Tim Clarke
Innovation Manager, R&D Global Design, Phillips Medisize
執筆:Rob Irwin
Director, Sensor Integration and User Interface, Molex
世界のウェアラブル医療機器市場が急速に拡大する中、目立ちにくく快適なデバイスに対する患者の需要が高まっており、エンジニアは、より厳しい物理的公差と高まる信号密度への対応を迫られています。これらの小型でロープロファイルなデバイスは、患者の快適性と目立ちにくさを高め、長期的な継続使用を促すことで、糖尿病管理技術の普及を後押しします。医療機器の小型化を成功させるには、物理的なコンポーネントサイズを縮小するだけでは不十分です。エンジニアは、ますますコンパクトになるアーキテクチャに、高度なセンシングシステム、RF接続、効率的な電力管理を組み込むという課題に直面しています。
CGMやインスリンポンプなどの複雑なウェアラブルのフォームファクターは、最終的にバッテリーサイズおよび電力効率に左右されます。現実的な解決策は、電気設計と最新の製造技術を融合することです。これらの領域に重点的に取り組むことで、設計エンジニアは小型化ロードマップを加速するための具体的な手法を得られます。
この包括的な戦略により、厳しい臨床要件の下でも、チームはエネルギー効率を最適化し、シグナルインテグリティを維持できます。最終的に、これらの相反する要件がどのように影響し合うかを理解することで、より堅牢で拡張性の高いデバイスアーキテクチャを構築できます。
ウェアラブル医療技術における相互に関連するエンジニアリング課題
複雑な医療用ウェアラブルを小型化すると、単なる物理的なサイズ縮小にとどまらず、連鎖的なエンジニアリング課題が生じます。電気設計を機械設計や製造上の判断から切り離すと、開発が停滞する可能性があります。こうした分断された環境で作業すると、エンジニアは難しい妥協を余儀なくされ、最終的には製品の品質低下につながります。
電力と信号のバランス
コンポーネント密度が高まると、こもった熱によって周辺の小型医療用電子機器の性能が低下するため、熱管理やシステム全体の配線が複雑になります。非常にコンパクトなアーキテクチャでは、電力消費を抑えながらシグナルインテグリティを維持することがますます難しくなります。
エンジニアは、コンポーネント同士の間隔が1mm未満しかない状況で、十分な電磁シールドを実装するという課題に直面します。人体に近接するとアンテナの同調がずれ、人体組織によるRF信号の吸収によってワイヤレス効率が低下します。
装着性と患者の快適性
設計者は、フォームファクターと患者の利便性のバランスを取るために、デバイスの寿命とバッテリーサイズを常に比較検討します。その利便性を実現するため、一部のCGMやインスリンポンプは最長28日間装着でき、継続的な皮膚接触や日常的な動きに耐える長期的な耐久性を備えています。
長時間の装着による皮膚刺激を防ぐには、適切な生体適合性材料の選択が重要です。高度なマイクロモールド構造を極めて限られたフォームファクターに組み込みながら、このレベルの強度を確保するには、物理的な統合の限界に挑む必要があります。
大量生産への移行
医療用ウェアラブルを小型化すると、厳しい物理的制約によって製造公差やばらつきの許容範囲がほとんどなくなり、製造の複雑さと量産化時のリスクが高まります。開発サイクルの初期にこうした厳しい公差を考慮しないと、後工程でコストのかかる再設計が必要になります。初期の試作品で優れた性能を発揮する設計でも、手作業による組み立てでは微細な公差を量産時に安定して再現できないため、再現性のある自動生産へ移行できないことがよくあります。
医療用ウェアラブル設計に対するシステムレベルのアプローチ
医療技術の小型化を包括的なエンジニアリング戦略として捉えることで、設計エンジニアはトレードオフを最適化し、開発後期の手直しを回避できます。電気、機械、製造の各チームが開発当初から連携することで、開発サイクルを短縮できます。
分野横断的な要件の調整
電気的および機械的制約を早期に評価することで、コストのかかる開発遅延を防ぐことができます。エンジニアは、電力とサイズを個別に検討するのではなく、体系的なトレードオフの枠組みを用いて、デバイスを必要以上に大型化することなく、バッテリー容量と継続的なデータ伝送要件のバランスを取ります。
実際のユースケースを分析することで、ハウジング材料の変更がRFシールドの有効性や熱放散率などにどのような影響を与えるかを判断できます。このように広い視点で捉えれば、開発リスクを低減し、プロジェクトを予定通りに進めることができます。また、電力消費とRF性能を併せて検討することで、バッテリーを過度に消耗させることなく、ワイヤレス接続の信頼性を維持できます。例えば、省スペース化のためにPCB上のコンポーネントを移動すると、近くのアンテナの同調がずれる可能性があります。そのため、電気性能とRF性能を個別ではなく同時に評価する必要があります。
高度なアーキテクチャの統合
高度な材料とマイクロモールドコンポーネントは、コンパクトなシステムに必要な高密度のセンサー統合を可能にします。例えば、カスタムマイクロモールドキャビティを使用すれば、外部構造をかさばらせることなく、生体認証センサーを皮膚に直接接触するように組み込むことができます。高密度インターコネクトアーキテクチャは、より小さなフットプリントにより多くの機能を集約できるようにすることで、このプロセスで重要な役割を果たします。
これらのアーキテクチャによって生まれたスペースを活用すると、同じフットプリントのままバッテリー駆動時間を延ばすことができ、使いやすさの向上につながります。デバイスの交換間隔が延びれば、患者の使用体験全体が向上します。
患者の快適性の向上
ロープロファイルアーキテクチャと柔軟な設計は、身体に自然に適合し、装着性を向上させます。ユーザーの使用環境を深く理解することで、湿気への曝露や絶え間ない動きといった実際の使用条件を考慮した設計が可能になります。適切な材料を選び、患者の快適性を重視した設計は、より使いやすい小型医療用ウェアラブルの開発につながります。例えば、硬質プラスチックの代わりに柔軟なパッチ型の装着部品を使用することで、患者が快適に装着できる軽量デバイスを実現できます。
コンパクトなアーキテクチャを支えるコアテクノロジー
コンパクトな医療機器を設計するには、利用可能なスペースを最大限に活用できる柔軟なアーキテクチャと高度なコンポーネントを採用することが重要です。持続グルコースモニターやインスリンポンプを設計する際、フレキシブルプリント回路(FPC)を使用することで、かさばる従来配線を置き換え、3次元空間を活用してデバイス全体のフットプリントを大幅に削減できます。
こうした内部回路を補完する使い捨て医療用パッチは、高度な接着剤と柔軟な基板を組み合わせ、長時間の装着に適した軽量デバイスを実現します。コンポーネントレベルでは、マイクロモールドコンポーネントによって、小型化したスケールでも構造的完全性を維持するために必要な微細な精度を確保できます。設計を完成させるには、RFを考慮したシステムアーキテクチャによって、人体の近くでもワイヤレス接続の信頼性を維持する必要があります。
大量生産への移行を実現する
医療機器の小型化を成功させるには、商用規模への拡大や自動組み立てに伴う課題をあらかじめ見込んでおく必要があります。機能する試作品から商用化可能なウェアラブルへ移行する際には、まったく新たな医療機器開発上の課題が生じます。この移行を円滑に進めるため、エンジニアは当初から自動生産に対応し、再現性が高く、歩留まりを最適化した設計に注力しなければなりません。
製造性を考慮した設計(DfM)に早期から取り組むことで、複雑なアーキテクチャによって最終製品の信頼性や製造スループットが損なわれるのを防ぐことができます。初期のコンセプト段階でこれらの要因を評価しておけば、量産が困難なデバイスを設計してしまうという一般的な落とし穴が回避されます。
生産量が増加しても、マイクロモールドコンポーネントを活用することで、大量生産環境において安定した性能を確保できます。また、コンポーネントの選定に加えて、材料の選択を早期から製造上の制約に合わせると、開発リスクを低減し、開発後期の再設計を防ぐことができます。
MolexとPhillips Medisizeによる医療用ウェアラブルの小型化
MolexとMolex傘下のPhillips Medisizeは、小型医療機器の設計を、単なる小型デバイスへの再設計ではなく、システム全体の統合課題として捉える分野横断的なエンジニアリングアプローチを提供しています。これらの能力を組み合わせることで、電気的制約と機械的制約に同時に対処できます。
厳しいスペースおよび重量要件への対応を支援するため、Molexのフレキシブルプリント回路(FPC)は、従来の基板配線とケーブルアセンブリーの柔軟性を組み合わせています。これらの回路は、熱膨張率が近い材料を使用することで、温度変動による亀裂や反りを最小限に抑えます。また、統合シールドにより、インピーダンス制御が向上し、信号損失が低減され、高いデータレートに対応できます。
Molexの使い捨て医療用パッチは、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクスと生体適合性接着剤を組み合わせ、継続的な患者モニタリング用に最適化された超薄型デバイスを実現します。高度な加工技術により、フィルムとドライハイドロゲル層を組み合わせ、安定した導電性を確保します。表面実装技術により、エンジニアはプリントアンテナと薄膜バッテリーを伸縮性基板に直接配置できます。これらのロープロファイルな装着方法を使用することで、繊細な小型医療用電子機器を湿気や日常的な摩耗から保護できます。
Phillips Medisizeは、業界をリードする医療機器設計の専門知識を活用し、あらゆる意思決定でDfMを重視することで、市場投入までの期間を短縮します。クロスファンクショナルチームは、後工程での歩留まり問題を防ぐため、複雑な組み立て上の課題をあらかじめ見込んでいます。
MolexとPhillips Medisizeの能力を組み合わせることで、設計エンジニアは開発ロードマップを加速し、高品質な小型医療用ウェアラブルをより迅速に患者へ届けることができます。Molexのウェアラブルヘルスケア技術をご覧ください。次の医療用ウェアラブル小型化プロジェクトを加速し、より快適で信頼性の高いソリューションを患者に届けるために役立ちます。