作者:Tim Clarke
Phillips-Medisize 全球设计研发创新经理
作者:Rob Irwin
Molex 传感器集成和用户界面总监
全球可穿戴医疗器械市场的快速扩张,正促使工程师在更严格的物理公差与更高的信号密度之间寻求平衡,以满足患者对隐蔽、舒适设备日益增长的需求。这些更小、更轻薄的设备可提高患者的舒适度、私密性和长期依从性,从而推动糖尿病管理技术的普及。成功的医疗器械小型化不仅仅在于缩小组件的物理尺寸。工程师面临的挑战是:如何在日益紧凑的架构中嵌入先进的传感系统、射频连接和高效的电源管理。
在 CGM 和胰岛素泵等复杂可穿戴设备中,电池尺寸和电源效率将决定最终的外形尺寸。一条可行的发展路径是将电气设计与现代制造技术相结合。聚焦这些领域,能够为设计工程师提供具体方法,以加速小型化路线图的推进。
这种整体性策略有助于团队在严苛的临床要求下优化能效并保持信号完整性。归根结底,理解这些相互冲突的需求如何相互作用,有助于团队构建更具韧性和可扩展性的设备架构。
可穿戴医疗科技中相互依存的工程挑战
复杂医疗可穿戴设备的小型化会带来连锁工程难题,远不止缩小物理尺寸那么简单。如果团队将电气设计与机械及制造决策割裂开来,进展就可能陷入停滞。在这种各自为政的孤岛式运作中,工程师被迫做出艰难的妥协,到头来损害最终产品的品质。
平衡功率与信号
组件密度的增加会使热管理和整体系统布线变得更加复杂,因为积聚的热量会降低附近的小型化医疗电子器件的性能。在高度紧凑的架构中,同时兼顾功耗与信号完整性变得愈发困难。
当组件之间仅相隔零点几毫米时,工程师还要面对实现足够的电磁屏蔽的挑战。由于紧贴人体,人体组织会吸收射频信号,导致天线失谐并降低无线传输效率。
可穿戴性和患者舒适度
设计人员需要不断在设备使用寿命与电池尺寸之间权衡取舍,以兼顾外形和患者使用便利性。为实现这种便利性,部分 CGM 和胰岛素泵可佩戴长达 28 天,能够承受与皮肤的持续接触和日常活动,从而保持长期耐用性。
选择合适的生物相容性材料变得至关重要,以防止长时间使用过程中引起皮肤刺激。要在极其受限的外形尺寸内集成先进的微成型结构,同时达到这种强度水平,这已然逼近物理集成的极限。
扩展到大批量生产
医疗可穿戴设备小型化会加剧制造复杂性和规模化风险,因为严苛的物理限制几乎没有为制造公差或波动留出余地。如果团队在开发初期未能考虑这些严格的公差要求,就会在后期面临代价高昂的重新设计。在早期原型设计中表现良好的设计,往往难以转化为可重复的自动化生产,因为手工装配方法无法在大规模生产中可靠地复现那些微观级的公差。
医疗可穿戴设备设计的系统级方法
将医疗科技小型化视为一种整体性工程策略,有助于设计工程师优化各项权衡取舍,并避免后期返工。从第一天起就让电气、机械和制造团队协同合作,可以加速开发周期。
协调跨学科需求
尽早评估电气与机械方面的限制,有助于避免代价高昂的开发延误。工程师将不再孤立地处理功耗和尺寸问题,而是采用结构化的权衡框架,在电池容量与连续数据传输需求之间取得平衡,同时避免设备变得不必要地笨重。
通过分析真实使用场景,团队能够确定改变机械外壳材料会如何直接影响射频屏蔽效果和散热速率等因素。采取这种更宏观的视角可以降低开发风险,确保项目按计划推进。在解决射频性能的同时兼顾功耗,既能保持无线连接的可靠性,又不会耗尽电池电量。例如,为了节省空间而在 PCB 上移动某个组件,可能会导致附近天线失谐,这就促使团队同步评估电气与射频性能,而非分步骤孤立地进行。
集成高级架构
先进的材料和微成型组件可为紧凑系统所需的密集传感器集成提供支持,例如利用定制微成型腔体将生物识别传感器直接贴合皮肤安置,而无需增加外部体积。高密度互连系统架构在这一过程中发挥着关键作用,能帮助团队在更小的占用空间内集成更多功能。
通过这些架构节省出的空间,使工程师能够在相同占用空间内设计出电池续航更长的设备,从而直接提升可用性。延长设备更换的间隔时间,可以改善患者的整体体验。
增强患者舒适度
薄型架构与柔性设计能够自然贴合身体,从而提升佩戴舒适度。深入了解用户所处环境,有助于针对潮湿暴露和持续活动等真实条件进行设计。将合适的材料与对患者舒适度的关注相结合,有助于团队打造使用更简便的小型化医疗可穿戴设备。例如,用柔性贴片式连接方式替代刚性塑料,可打造出患者愿意佩戴的轻量化设备。
紧凑型架构的核心技术
掌握紧凑型医疗器械设计,意味着采用柔性架构和先进组件,充分利用可用空间。在设计连续血糖监测仪和胰岛素泵时,用柔性印刷电路 (FPC) 取代笨重的传统布线,能帮助工程师利用三维空间,大幅缩小设备的整体占用空间。
作为对这些内部电路的补充,一次性医用贴片集成先进粘合剂和柔性基板,可打造出适合长时间佩戴的轻量化设备。在组件层面,微成型组件能提供在缩小尺度下维持结构完整性所需的微观精度。为完善设计,具备射频感知能力的系统架构可确保在人体附近保持可靠的无线连接。
弥合向大批量制造过渡的鸿沟
成功的医疗器械小型化策略会预判商业化量产和自动化装配所带来的挑战。从功能性原型设计转化为具备商业可行性的可穿戴设备,会引入一系列全新的医疗器械挑战。为顺利应对这一转变,工程师从一开始就专注于打造可重复、良率优化且兼容自动化生产的设计。
尽早处理面向可制造性的设计 (DfM) 问题,可防止复杂架构损害最终产品的可靠性或制造产能。如果团队在初始概念阶段对这些因素进行评估,就能避免一个常见陷阱:设计出的设备难以实现大规模生产。
随着产量提升,采用微成型组件有助于在高产量生产环境中保持性能一致性。除组件选型外,尽早采用与制造限制相适应的材料选择,可降低开发风险并防止后期返工。
Molex 与 Phillips Medisize 携手实现医疗可穿戴设备设计的小型化
Molex 和 Molex 旗下公司 Phillips Medisize 提供跨学科工程方法,将小型化医疗器械设计视为完整的系统级集成挑战,而非对更小型设备的重新设计。通过将这些能力整合在一起,团队能够同步应对电气和机械方面的限制。
为帮助工程师满足严苛的空间和重量要求,Molex 柔性印刷电路 (FPC) 将传统电路板布线与电缆组件的物理适应性相结合。通过采用热膨胀率高度匹配的材料,这些电路能最大限度减少温度波动时的开裂和翘曲。集成屏蔽还能改善阻抗控制并降低信号损耗,从而支持高数据传输率。
Molex 一次性医疗贴片将柔性混合电子与生物相容性粘合剂集成于一体,打造出专为持续患者监测而优化的超薄设备。先进的模切加工技术将薄膜与干水凝胶层相结合,以实现可靠的导电性。借助表面安装技术,工程师能够将印刷天线和薄膜电池直接贴装到可拉伸基板上。这些薄型贴附方式可保护敏感的小型化医疗电子器件免受潮湿和日常磨损的影响。
Phillips Medisize 运用行业领先的医疗器械设计专业知识,并将 DfM 理念贯穿每一项决策的核心环节,以加快上市速度。跨职能团队提前预判复杂的装配挑战,防止下游出现良率问题。
Molex 与 Phillips Medisize 的联合能力帮助设计工程师加速推进路线图,更快地将高质量的小型化医疗可穿戴设备交付给患者。探索 Molex 可穿戴医疗保健技术能力,加速您的下一个医疗可穿戴设备设计小型化项目,为患者带来更舒适、更可靠的解决方案。