跳至主要内容
Molex XPO 连接器

Molex 将参加 OFC 2026,展示 AI 数据中心未来所需的下一代可插拔架构 

Molex 将参加 OFC 2026,现场演示全新 XPO BiPass 解决方案。该演示将展示其如何支持 128 个差动信号线对以及每对高达 224Gbps PAM-4 的速率,并着重凸显其在带宽密度、电力传输和系统级热管理方面为 AI 数据中心带来的实际成果。

2026 年 3 月 17 日

亮点


  • 在 OFC 展会上,Arista 和 Molex 的展位将共同演示通过全新 XPO 互连解决方案进行的实时数据传输
  • Molex 为工作组提供支持,以应对 AI 数据中心在带宽、密度、电力传输及系统级热管理方面日益增长的需求
  • 最新举措将彰显公司在主要互连系统标准领域的领导力与协作能力,包括对 OSFP 和 DDQ (QSFPDD) MSA 的长期支持

伊利诺伊州莱尔 – 2026 年 3 月 17 日 – 全球电子设备领军企业暨连接技术创新企业 Molex 今天宣布,计划将在本周于洛杉矶举行的全球领先的光缆大会 OFC 2026 上,在 Molex(1749 号)和 Arista(1571 号)展位演示使用其下一代 XPO 互连解决方案进行的实际实时数据传输。

下一代 AI 工作负载对带宽密度、电力传输和信号完整性提出了前所未有的要求。要满足下一代数据中心对性能和密度日益增长的需求,各主要互连系统标准之间的行业合作势在必行。Molex 凭借其创新的 XPO BiPass 解决方案,正在为领先的 AI 架构师、生态系统合作伙伴以及主要 ASIC 供应商提供支持,助力他们突破下一代数据中心在性能、电源、热传输和密度方面的极限。Molex 在主要互连系统标准的领导与协作方面拥有悠久历史,包括长期支持 OSFP 和 DDQ (QSFPDD) MSA,助力在云和超大规模数据中心中实现可扩展的高速连接。

XPO 是继 OSFP 之后的新一代可插拔架构。早期 XPO 硬件所展示的高密度信号能力包括支持 128 个差动信号线对且每个差动信号线对速率达 224Gbps PAM-4,同时相较于前几代可插拔模块,其供电和直通能力均有所提升。

在 OFC 2026 上体验 AI 连接的未来

Molex 致力于打造可制造、高可靠性的创新互连解决方案,用于支持日益增长的数据传输率、更紧凑的外形、更高的密度,并应对下一代 AI 集群给整个互连系统行业带来的系统级挑战。公司将在 OFC 的 Molex 展位(1749 号)和 Arista 展位(1571 号)展示实时数据传输、产品模块/连接器特写、工程 CAD 渲染图和组件照片。Molex 还将展示其完整的光学堆栈和 CPO 解决方案,并进行高基数光电路交换机 (OCS) 平台的现场演示,以凸显其实时光学路径重新配置和大规模运行时的稳定性。

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系