跳至主要内容
工业机械臂在自动化生产线上加工电子元件。

绕过机柜:转向机载分布式 I/O

随着工业自动化规模扩大,将复杂布线集中引回中央控制柜,会导致调试瓶颈,并限制工厂地面空间。将电源、信号和数据直接移至机架上,能在不牺牲严苛工业环境中的网络可靠性的前提下,解决这些物理限制。

阅读时间:5 分钟

传统自动化系统依赖大型集中式控制面板来容纳成组的控制器和电机驱动器。虽然这些集中式机柜对于较小的封闭应用仍是实用选择,但对其进行扩展会限制制造布局的灵活性。为大规模运营设计和制造这些定制钣金机柜会增加高昂的前期成本,并占用宝贵的工厂地面空间。

随着设备制造商将智能直接嵌入更小的组件中,工程师可以利用机载分布式 I/O 将控制功能直接部署在设备上。将这些组件移出机柜可大幅减少铜缆布线,并形成开放式布局,轻松容纳新的工作站。得益于这种本地化智能,维护人员可以实时精确定位确切的传感器故障,而无需在庞大的工厂车间里寻找单个故障指示灯。

去中心化虽然能解决空间限制,但将敏感连接移出受保护的机柜,也迫使工程师直面在严苛工业环境中布线的现实挑战。

消除机架上的布线瓶颈和环境威胁

集中式控制架构要求工程师应对因手动硬接线造成的调试延迟,以及移动设备所承受的物理应力。一旦工程师将这些连接移出机柜,还必须保护网络免受严重环境危害的影响。

调试延迟和人工成本

系统集成商通常会在自己的车间内构建并测试整套自动化系统,然后将其拆解发运。因此,在最终用户工厂重新安装并手动重新进行系统布线,会导致大量人工成本,并增加安装出错的风险。如果出现错误,就需要在设施最终启动阶段再去排查接线错误,这会中断生产并造成部署延迟。

运动设备承受的物理应力

除初始设置外,大量布线还会给机器人轨道和运动机器部件增加物理应力。随着时间推移,持续弯折和拖拽会加速铜导体的机械磨损,最终可能导致电气故障。

机架面临的环境危害

连接一旦移出机柜,电机和自动导引车产生的剧烈震动会导致螺纹连接随着时间推移逐渐松动。除震动外,暴露在外的连接还面临物理威胁,包括正常运行时的湿气侵入和与工业润滑油接触,以及高压冲洗时与工业清洁剂接触。

电气噪声是另一个主要问题。变频驱动器会产生显著的 EMI,威胁附近的数字信号。屏蔽电缆仍是保护机器安装数据线路免受此类干扰的行业标准。然而,操作人员必须正确对这些屏蔽层进行接地,以防止接地环路在工厂车间内放大 EMI。作为替代方案,工厂通过严格保持非屏蔽以太网电缆与电源线之间的物理间距来管理干扰。

适用于机载分布式 I/O 和现场总线网络的模块化硬件解决方案

采用机载分布式 I/O 可直接解决传统布线的物理和物流障碍。实施机器安装式分布,结合混合接口和快速锁紧连接,有助于工程师加快调试速度,同时在严苛环境中保护信号完整性。

机器安装式分布

将机器安装式 IO-Link 主站直接集成到设备上,可弥合离散传感器信号与更高层工业以太网网络之间的差距。同时,将 IP65 和 IP69K 防护等级的装置直接安装在设备上,无需笨重的保护机柜。凭借这种即插即用的连接方式,集成商能够在车间内构建和测试系统,然后只需拔下电缆即可发货。在最终用户设施中使用经过预测试的电缆重新连接装置和机械,可大幅缩短安装时间,并降低手动接线出错的风险。

加固型环境保护

要在机柜外可靠运行,选择合适的电缆护套材料可保护连接免受特定环境危害的影响。虽然 PVC 适用于要求较低的应用,但升级为具有相应防护等级的 PUR 或 TPE 护套,则可保护连接免受紫外线照射,免遭强力工业润滑油、清洁剂的侵害,并避免在持续弯折应用中过早发生机械故障。除电缆本身外,先进的连接器密封和耦合选项还能保护敏感触点免受湿气和高压冲洗条件的影响。

电源和数据混合接口

虽然有些设施倾向于使用分开的电缆以便于故障排查,但混合接口将电源和数据整合到单根电缆中,能释放机架上宝贵的空间。例如,将高电压、温度传感和制动控制整合到一根简化的电缆中,对电机控制器大有裨益。将电源与以太网结合,在现代自动化系统中越来越受欢迎。工程师使用以太网电源 (PoE) 或数据线供电 (PoDL) 技术,直接通过网络连接输送工作电压,从而减少电缆总数。对于要求更高的应用,Molex 环形混合技术等混合 M12 连接器系统提供专用物理接口,可同时传输电源和高速数据。

快速锁紧技术

为了加快安装速度,推锁式机构(通常称为“推-拉式”技术)取代了传统的螺纹螺母,以加快现场准备工作。省去手动拧紧可节省大量时间,并避免装配工人手指产生人体工学劳损。安装后,锁紧设计本身即可抵抗强烈震动,在连续运行中保持连接稳固。最终,建立可靠的物理层可为设施提供所需的稳定性,以支持高级数据处理和未来自动化趋势。

适用于边缘 AI 和高级机器人的高带宽机载连接

随着工业机器人不断演进,行业持续拓展硬件的物理极限以支持人工智能。将 AI 直接集成到装置层面,会使工程师不得不重新思考如何在工厂车间内布设电源和数据线路。

展望未来,机器可能很快就会被要求处理并传输类人机器人单元与模块化系统之间呈指数级增长的海量数据。要实现这一目标,去中心化装置需要直接与中央 AI 蜂巢通信,以优化整个制造流程。支持这些高速网络需要先进的物理硬件:能处理更大的带宽,但同时也会消耗更多电力。一旦设备制造商全面采用单对以太网 (SPE) 等标准,这些技术将能够应对这种大规模数据涌入。为迎接下一代自动化,需要选择能够适应日益紧凑的空间占用的坚固型互连系统解决方案。

适用于机载基础设施的 Molex 加固型互连系统

完整的硬件产品组合,辅以深度工程支持,能帮助客户开发针对其特定应用的连接架构。Molex 提供所需的坚固连接和设计专业知识,将电源和数据从控制柜直接输送到机架。

为应对剧烈震动并缩短现场准备时间,Brad M12 Ultra-Lock 2.0 电缆组件提供 IP69K 密封和推锁式机构,与标准螺纹选项相比,安装时间最多可缩短 70%。此外,为了在不牺牲功率的情况下节省宝贵空间,Brad M12 Power L 编码连接器和电缆组件能在紧凑的 12.00mm 占用空间内提供高达 16.0A 的电流,可替代体积大得多的传统 7/8” mini-change 连接器。为让工厂车间为未来的高速数据需求做好准备,工业单对以太网连接器和电缆组件将传感器直接连接到以太网生态系统。

Molex 工程团队不仅提供标准通用线缆,还针对高度特定的工业应用开发定制化解决方案。Molex 率先推出模块化即插即用工业布线和互连解决方案,凭借数十年的现场应用经验,帮助客户在当下构建可靠的机载分布式 I/O 网络。

了解 Molex 工业自动化连接器如何帮助您在下一个去中心化设计中减小机柜体积并保护信号完整性。

其他资源


应用

下一代工业自动化连接器

集中式硬接线会增加机器构建的复杂性,占用宝贵的车间空间,并增加安装出错和调试瓶颈的风险。了解模块化、即插即用的去中心化连接如何简化安装、耐受严苛环境,并为工厂车间未来应用边缘 AI 和机器人做好准备。

机械臂利用先进的工业自动化连接器在工厂生产线上组装产品。

共享