阅读时间:5 分钟
将新兴技术引入现有产品线需要更高水平的协调和技术专业知识。随着产品复杂性不断增加,组织必须整合企业范围内的知识和资源,以满足不断变化的客户需求。无论是推进智能系统,还是通过新技术增强产品功能,支持高度协作工程团队的公司都更有能力加速开发并交付创新型解决方案。
全球技术制造商如何将分布式专业知识转化为更快的创新和更大的客户价值? 回答这一问题需要对全球团队的互动和资源共享方式进行结构性变革。为将这一协作模式付诸实践,来自 19 个国家/地区的工程和业务负责人齐聚一堂,以现场和线上相结合的方式参加了 2026 年创新领导力峰会 (ILS)。此次峰会在 Molex 中国成都园区举行,聚焦于研究成功的本地整合模式,并探索将其应用于全球的策略,帮助团队更快速、更一致地应对客户挑战。
成都的协作实践
作为中国创新的中心枢纽,Molex 成都园区是产品开发与制造团队紧密协作如何缩短开发周期、实现可靠产品发布,并为客户创造更好成果的一个典范。该工厂通过开发突破性技术,为汽车和人工智能等高需求领域提供支持。
通过将不同学科无缝衔接,利益相关方能够快速迭代设计并主动降低风险,从而避免下游环节的延误。例如,来自设计工程师、制造团队和可靠性团队的同步输入,使各团队能够进行实时可行性审核。将决策权下放给最贴近一线工作的员工,有助于营造快速解决问题的文化,从而降低市场进入风险。快速的内部决策周期能直接转化为更快的反馈和快速的组件交付。
在分布式网络中加速产品创新
2026 中国 ILS 为来自世界各地的团队提供了交流成功经验、发掘可在全球网络中推广的实践方法的机会。客户依赖全球专业知识来解决日益复杂的挑战。与不同地区和业务部门的专家建立起良好关系,有助于团队快速汇集所需的专业知识,从而更有效地解决客户问题。
成都园区展示了 Molex 如何应用 Koch 基于原则的管理 (PBM) 框架来赋能员工,并在整个公司范围内发挥比较优势。全球参与者了解到,以贡献为导向的思维模式如何促成和促进关键知识在远程部门之间共享。通过融入这些文化原则,分布式团队能够预判生产障碍并减少开发延误,帮助客户在更紧迫的时间线内获得已准备好投入市场的组件。
内部协同最终服务于一个目的,即为客户交付更好、更前沿的解决方案,并塑造连接的未来。当跨学科团队分享其最有效的数字工具时,他们便能复制同地办公园区的速度,并展现出真正的技术领导力。
即时影响:客户对产品开发的要求
在本次峰会的诸多亮点中,2026 中国 ILS 的一场技术演示重点介绍了一款定制的“客户之声”(VOC) 代理。该代理专为处理非结构化客户输入(如原始工程图纸和自由文本客户文档)而构建,能够快速、准确地理解客户的需求和期望。这种效率有助于团队更轻松地进入实际开发阶段。在峰会期间看到其即时效益后,多个业务部门纷纷采用该技术用于各自的开发周期。加快需求阶段通过减少解读错误并加快报价流程,直接惠及客户。
即时影响:通过自动化增强质量系统
自动化视觉系统有助于在生产问题演变成重大中断之前将它们检测出来。改进过程控制将直接增强运营可靠性,确保向客户提供可靠的交付。
在重点介绍 2026 年推向市场的关键行业创新时,成都园区的工程师展示了一套智能视觉系统,专为提高生产连续性并支持一致的制造性能而设计。传统的固定阈值检测方法在车间环境光干扰和复杂工况下表现不佳,限制了其识别并制定推动改进的解决方案的能力。
该系统由先进的图像识别和自适应分析驱动,能在动态工厂环境中有效运行,在这些环境中,不断变化的光照条件和复杂的生产场景常常对传统检测方法构成挑战。该技术可实现更准确的检测和更快的问题识别,在提升产品质量和制造效率的同时促进持续改进。
即时影响:收购后产品加速
将新团队整合到全球组织中,涉及连接员工和共享专业知识,以创造创新机会。在 ILS 2026 上,来自整个组织的领导者齐聚一堂,旨在加强彼此间的联系,并探索利用全球网络集体知识的新途径。技术领域的交流活动让参与者能够与来自不同地区和学科的同行互动,分享最佳实践并探索合作机会,其形式类似于成功行业会议上的交流。
此次活动帮助团队对接了能够支持未来创新计划的专业知识和资源。峰会期间建立的新关系对于加速产品创新和提升高度互联的全球员工队伍的价值至关重要。当专业知识在整个企业内更易于获取时,团队就能更好地应对不断变化的业务和客户需求。这些联系有助于加速创新,并强化高度互联的全球组织的价值。
持续的创新历程
在 2026 创新领导力峰会上建立的每一次联系和分享的每一项最佳实践,都致力于实现一个共同目标:助力客户取得成功。在 2024 年密歇根和 2025 年印度峰会所营造势头基础上,ILS 提供的协作机会将持续推动企业向前发展。领导者们已开始利用成都活动的早期洞见,来规划计划于日本举行的 2027 年峰会。
Molex 将继续投资于预测性技术和协作网络,致力于加速产品创新并助其实现规模化复制。随着新技术在各地工厂的推广,客户将受益于一个高度互联的企业,在产品开发的各个阶段交付更大价值。要了解共享工作如何转化为面向客户的成果,请探索 Molex 创新中心。